압전 세라믹: 고주파 보정에서 스마트 촉각 피드백까지, 오디오 및 상호작용의 재구성

압전 세라믹은 산화물과 고상 반응의 고온 소결을 통해 형성된 다결정 재료로, 높은 직류 전압에서 분극된 후 고유한 압전 속성을 갖추게 됩니다. 이 재료는 기계 에너지와 전기 에너지 간의 양방향 변환을 가능하게 합니다. 압전 효과는 물질에 물리적 압력을 가하면 내부에 전하가 생성되어 기계적 에너지가 전기적 에너지로 변환되는 '정압전 효과'와, 물질에 전기장을 가하면 물질이 변형되어 전기적 에너지가 기계적 에너지로 변환되는 역압전 효과의 두 가지 측면으로 구성됩니다. 이러한 특성으로 인해, 압전 세라믹은 특히 소리 발생 소자로 사용하기에 적합합니다.

압전 효과를 통해, 물질에 물리적 압력이 가해지면 전하를 생성할 수도 있고, 가해진 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환할 수도 있게 됩니다(이미지 출처: BeStar Technologies, Inc.).

이어폰의 경우, 압전 세라믹 구동기가 교류 전압을 사용하여 부착된 기본 금속 기판을 진동시켜 소리를 생성합니다. 이 방식은 높은 에너지 변환 효율과 매우 빠른 응답 속도를 제공합니다. 압전 세라믹은 매우 단단한 재료로, 다이아몬드에 버금갑니다. 이러한 특성으로 인해, 진동판 소재로 압전 세라믹을 사용하면 섬세하고 부드러운 현악기 음색을 재생하며 뛰어난 청취 내구성을 제공합니다.

다이내믹 구동기와 압전 세라믹이 합쳐진 이어폰의 획기적인 장점

이어폰에 압전 세라믹 유닛을 적용하는 혁신을 통해, 고주파 응답에서 기존 다이내믹 구동기의 단점이 효과적으로 보완됩니다. BeStar Technologies, Inc.에서 개발한 다층 압전 세라믹 시리즈는 이어폰용 고주파 보상 장치로 특별히 설계되었습니다. 소형 크기, 간단한 구조, 낮은 구동 전압의 장점을 제공합니다.

기존의 다이내믹 구동기에 비해, 압전 세라믹 유닛은 고주파 성능에서 상당한 이점을 제공합니다. 일반적인 TWS 이어폰의 주파수 범위는 20Hz ~ 20kHz인 경우가 많지만, 다이내믹 구동기는 일반적으로 10kHz 부근에서 상당한 감쇠를 나타냅니다. 반면 압전 세라믹 유닛은 30kHz 내에서 15dB, 40kHz 내에서 30dB의 감쇠만 유지할 수 있습니다. 이 성능은 밸런스 전기자 구동기의 성능을 능가합니다. 또한 밸런스 전기자 구동기에 비해 다이내믹 구동기와 압전 세라믹 드라이버의 조합은 복잡한 크로스오버 네트워크가 필요하지 않으므로, 변환 중의 오디오 신호 손실을 줄여 보다 자연스러운 사운드 전환이 가능합니다. 이 접근 방식은 규모를 줄이고 비용을 절감하는 데도 도움이 됩니다.

다이내믹 구동기와 세라믹 고주파 장치를 결합한 동축 이중 구동기 설계를 특징으로 하는 HONOR Earbuds 3 Pro와 같은 실용 제품이 이러한 조합의 실현 가능성을 증명합니다.

HONOR Earbuds 3 Pro는 다이내믹 구동기와 세라믹 고주파 트위터를 결합한 동축 이중 구동기를 탑재하고 있습니다(이미지 출처: HONOR).

압전 세라믹의 광범위한 잠재력

압전 세라믹 기술의 적용 범위는 이어폰의 영역을 훨씬 더 넘어섭니다. 최근 이 기술은 자동차의 스마트 표면 및 햅틱 피드백과 같은 분야에서 큰 잠재력을 보여주고 있습니다. 초박형 압전 세라믹 시트는 차량의 인테리어에 정밀하게 통합되어, 미세 진동을 통해 명확한 사용자 피드백을 제공하면서 프레스 강도를 정확하게 인식할 수 있습니다. 이 기술의 응답 속도는 매우 빠르며 전체 피드백 프로세스가 밀리초 이내에 완료되므로, 사용자에게 '누르고 응답하기'의 원활한 인터랙티브 경험을 제공합니다. 이러한 산업 간 응용 사례는 압전 세라믹 기술이 디지털 세계와 물리적 경험을 연결하는 중요한 가교가 되고 있음을 증명합니다.

항공 우주 분야의 압전 자이로스코프부터 의료 분야의 초음파 진단, 전자 라이터에서 이어폰에 이르기까지, 압전 세라믹은 수많은 분야에서 활용됨으로써 정보화 시대에 꼭 필요한 다기능 재료로 여겨지고 있습니다.

멀티미디어 기술이 발전하고 음질에 대한 요구가 증가함에 따라, 오디오 분야에서 압전 세라믹 기술이 적용될 수 있는 범위는 매우 넓습니다. 기존의 동적 및 밸런스 전기자 구동기와 비교했을 때, 압전 세라믹은 빠른 응답, 낮은 에너지 소비, 작은 크기 등 다양한 장점을 제공합니다.

압전 세라믹 구동기는 직접 구동되므로 에너지 손실이 최소화되는 반면, 동적 및 밸런스 전기자 구동기는 자기장을 통해 전기 에너지를 기계 에너지로 변환해야 하므로 에너지 손실이 더 큽니다. 그러므로 고효율과 에너지 절약을 추구하는 미래 기술과 관련하여 압전 세라믹 기술이 유리한 위치를 차지하고 있습니다.

요약

압전 세라믹 기술이 계속 발전함에 따라 더 많은 장치에 압전 세라믹이 적용될 것입니다. 촉각과 청각 피드백의 통합은 인간과 컴퓨터의 상호작용 발전에 있어 중요한 방향을 제시할 것으로 예상되고 있습니다.

BeStar Technologies, Inc.의 기술 및 제품에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

작성자 정보

More posts by BeStar Technologies, Inc
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum