탭투오픈(Tap-to-open): PZT 압전 세라믹으로 스마트 액세스 시스템 활성화

자동차 업계는 물리적 스위치를 없애는 시대를 향해 나아가고 있습니다. 전면 트렁크와 숨겨진 도어 핸들 시스템이 손잡이 대신 단순한 탭 방식으로 전환되고 있습니다. 이러한 변화는 단순한 심미적 취향 이상의 의미를 지닙니다. 추운 겨울 손에 한 가득 물건을 들고, 손가락이 굳은 상태로 자동차의 도어를 열어야 할 때의 고충은 모두 잘 알고 있습니다.

노크 센서를 사용하면 비접촉식 또는 반접촉식 상호 작용을 모두 처리할 수 있습니다. 이 기술은 현대적인 외관과 뛰어난 효용성이 조화를 이루는 솔루션으로, 반복 사용으로 마모되는 기계식 스위치보다 내구성이 뛰어납니다. 또한 복잡한 전자식 터치 패널보다 비용이 저렴합니다. 무엇보다도 이러한 기술은 학습을 통해 익히는 것이 아니라 당연하게 받아들여지는 직관적인 사용자 경험의 원천이 됩니다.

이 기술은 배경 잡음을 걸러내고 의도된 탭 동작을 포착하는 방식으로 작동합니다. 정상 작동 중에 차량에 영향을 미치는 무수한 진동과 운전자의 의도적인 노크 동작을 구분할 수 있는 우수한 시스템이 필요합니다. 즉, 첨단 기술을 활용한 감지 기능이 필요한 것입니다.

그림 1: 간단한 터치로 자동차 도어를 잠금 해제할 수 있어, 설계가 쉬워지고 심미적인 효과가 높아집니다(이미지 출처: BeStar Technologies).

노크 센서의 기능은 무엇인가요?

진동파 감지

손가락이 금속 또는 탄소 섬유 패널에 부딪히면 기계적 파장이 발생합니다. 이 파장은 재료의 속성에 따라 다른 속도로 재료를 통과합니다. 파장은 눈에는 보이지 않지만 감지할 수 있는 에너지를 전달합니다. 센서의 역할은 매우 약한 이 기계적 신호를 수신하는 것입니다. 손가락으로 두드릴 때 발생하는 파장은 다른 진동과는 상당히 다릅니다. 파장을 이루는 주파수 내용, 진폭 및 지속 시간은 고유한 특징을 형성합니다. 패널 뒤에 있는 센서는 직접적인 기계적 결합을 통해 이러한 파장을 포착합니다. 패널 자체가 탭 신호를 센서 위치로 전송하는 전송 매체 역할을 합니다.

재료에 따라 각기 다른 특성을 가진 다양한 종류의 진동이 전달됩니다. 금속 패널은 기계파의 우수한 컨덕터이며, 탄소 섬유와 같은 복합 재료는 다양한 음향적 속성을 가집니다. 센서 시스템은 차량에서 어떤 형태와 어떤 소재가 사용되더라도 신뢰성을 유지할 수 있도록 이러한 변화를 고려해야 합니다.

신호 특성 식별

차량에는 다양한 출처로부터의 진동이 지속적으로 발생합니다. 외부 패널에 떨어지는 빗방울, 고압으로 분사되는 자동 가스 세차, 서스펜션 시스템을 통해 충격이 전달되는 노면, 차체 패널에 부딪히는 바람 등 그 출처는 다양합니다. 이들 각 요소는 의도적인 탭 동작과 유사한 기계적 파장을 생성합니다.

PZT 압전 세라믹: 감지 솔루션의 신경 말단

납 티탄산 지르콘산(PZT)은 노크 센서의 실질적인 작동을 지원하는 소재이며, 압전 속성을 가진 소재의 한 종류입니다. 기계적 응력이 소재의 결정 형성을 왜곡하면 전기 전압이 발생합니다. 반면에 전압을 가하면 기계적 변형이 발생합니다.

이러한 변환은 즉각적으로 이루어집니다. 기계적 입력과 전기적 출력 사이에 시간 지연이 없는데, 이는 실로 엄청난 효율성입니다. 밀리뉴턴 단위로 측정되는 매우 작은 기계적 압력이라 해도, 측정 가능한 전압을 발생시킵니다. 이러한 감도 덕분에 PZT는 여러 층의 자동차 소재를 통과하는 탭 동작을 감지하는 데 이상적입니다.

화학 성분을 조절하여 소재의 속성을 신중하게 조절할 수 있습니다. 납, 지르코늄 및 티타늄의 비율이 다르면 압전 계수, 온도 안정성 및 기계적 특성이 다른 세라믹이 만들어집니다.

스마트 상호 작용 시스템에서 PZT 압전 세라믹의 네 가지 주요 이점

  1. 초고감도 - PZT 압전 세라믹 센서는 무거운 자동차 패널과 내부 패널을 통과하는 노크 동작을 감지하는 데 사용됩니다. 일반적인 차량 도어는 외부 스킨, 구조 보강재, 방음재 및 내부 트림으로 구성되며, 이는 몇 센티미터 두께에 달하는 샌드위치 구조를 만듭니다. 기계적 진동은 이러한 여러 층을 통과하며 사라지지만, PZT 센서는 충분한 신호를 수신하여 신뢰할 수 있는 측정을 수행할 수 있습니다. 이러한 민감도는 PZT 압전 세라믹이 가지는 기본 속성으로 인해 가능합니다.
  1. 수동 소자 감지를 통한 제로 대기 전력 - PZT 압전 세라믹은 수동 소자 유형 센서 장치입니다. 기계적 입력이 가해지면 전원이 공급되면서 전기 신호를 생성하므로 외부 전원이 필요하지 않습니다. 이 속성을 차량 접근 시스템의 전력 예산을 바꾸는 데 사용할 수 있습니다. 기존 전자 센서는 입력을 모니터링하는 동안 계속 전류를 낭비하지만, PZT 센서는 탭 동작이 발생하는 순간까지 전원을 공급하지 않습니다.
  2. 전기 자동차에서 이는 매우 중요한 특성입니다. 대기 전류가 1밀리암페어 증가할 때마다 차량을 사용하지 않은 채 방치할 수 있는 시간이 그만큼 줄어들어, 배터리가 방전되기까지의 시점이 더 빨라집니다. PZT 기반 시스템은 대기 상태에서 전류를 거의 소비하지 않으므로 충전 간격이 길어집니다. 센서에는 PZT 출력을 분석하는 신호 처리 전자 기기에만 전력이 필요하며, 이러한 회로는 초저전력 절전 모드에서 작동할 수 있습니다.

  1. 초소형 및 눈에 띄지 않는 설치 - PZT 세라믹 소자는 1mm 미만의 매우 얇은 형태로 제공되는 경우가 많습니다. 따라서 눈에 띄는 돌출부나 컷아웃을 만드는 일이 없이 패널 뒤에 설치할 수 있습니다. 센서는 보이지 않으며 차량의 외부 디자인을 유지할 수 있습니다.
  2. 또한 크기가 작아 유연하게 설치할 수 있습니다. 엔지니어는 산업 설계 결정에 제한을 받지 않고 기계식 결합을 위한 완벽한 위치에 센서를 배치할 수 있습니다. 여러 센서를 패널에 분산 배치하여 활성 영역을 넓히거나 위치별 명령을 내릴 수 있습니다.

  1. 넓은 온도 범위 및 온도 안정성 - 차량은 극한 조건에서 사용됩니다. 겨울철 극한 환경에서는 영하 40도(104°F)까지 내려가는 반면, 여름철 한낮에는 어두운 색상의 패널이 80도(176°F) 이상으로 가열될 수 있습니다. 이러한 전체 온도 범위에서 일관된 성능을 발휘하는 자동차용 PZT 제형이 있습니다. 압전 효과는 극한 온도에서 존재하지만 효과의 크기는 달라집니다. 신호 처리 전자 기기의 온도 보정 알고리즘은 날씨 조건에 상관없이 감도를 일정하게 유지하기 위해 남아있을 수 있는 모든 변형을 보호합니다.

핵심 응용 시나리오 분석

  1. 자동차 전면 트렁크(프렁크) - 전기 자동차는 기존 차량의 경우 엔진이 배치되는 전면에 수납 공간을 배치하는 경우가 많습니다. 사실 이러한 전면 트렁크를 여는 것은 어려울 때가 많습니다. 쇼핑백, 짐, 기타 물품을 가득 든 채로 차를 열어야 할 경우가 많고 이 경우 버튼이나 전자 열쇠를 찾기가 불편합니다. 탭투오픈(Tap-to-open) 시스템으로 우아하게 트렁크를 열 수 있습니다. 무릎이나 발로 전면 패널을 두드리면 센서가 합성 또는 금속 후드를 통해 이 탭을 감지합니다. 제어 시스템은 승인된 전자 열쇠의 접근을 확인한 다음 전자 래치를 활성화하여 트렁크를 엽니다. 전체 상호 작용은 1초도 걸리지 않으며 손을 사용하지 않아도 됩니다.
  2. 숨겨진 사이드 도어 - 매립형 도어 핸들은 공기역학적 효율성을 개선하고 깔끔한 시각적 라인을 연출합니다. 차량이 잠기면 핸들이 도어 패널 안으로 완전히 들어갑니다. 그러면 사용자의 승차 요청 방식을 구현하는 데 어려움이 있습니다.

    기존 솔루션에서는 손의 근접을 감지하는 정전 용량 방식 터치 센서를 사용합니다. 이러한 방법도 잘 작동하기는 하지만 비 또는 세차로 인한 잘못 트리거되는 일을 방지하기 위해 세심한 조정이 필요합니다. PZT 노크 센서는 이를 보완하는 접근 방식을 제공합니다. 사용자가 도어 패널의 지정된 영역을 탭하면 센서가 이 패턴을 인식하여 핸들을 확장하도록 명령합니다.

    이 접근 방식은 키리스 엔트리 시스템과 잘 결합됩니다.

  3. 스마트 가구 및 금고 - 이 기술은 자동차 응용 제품을 넘어 영역을 확장합니다. 미니멀리즘 가구 디자인의 경우, 눈에 띄지 않는 인터페이스의 이점을 누릴 수 있습니다. 핸들이 보이지 않는 캐비닛 도어는 깔끔한 라인을 유지합니다. 탭하면 마그네틱 래치가 열리고 내용물에 접근할 수 있습니다. 이는 미적 외관이 가장 중요한 고급 주거 시설에 특히 효과적입니다.
  4. 보안 응용 제품도 이점을 얻을 수 있습니다. 외부 키홀이 없는 금고는 외부에서 열 수 있는 명확한 지점이 없습니다. 사용자가 자신만 알고 있는 특정 리듬을 탭하면 PZT 센서가 이 패턴을 감지하여 전자 잠금을 해제합니다. 이러한 접근 방식으로 기존의 조합 잠금을 보완하거나 대체할 수 있습니다.

결론

PZT 노크 센서는 디자인 미학과 작동 편의성을 균형 있게 만족시킵니다. 기존 스위치에서 문제가 되는 기계적 마모 지점이 없고, 별도의 설명이 없어도 사용자가 이해할 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 산업 디자인 의도를 유지하면서 기능을 눈에 띄지 않게 통합할 수 있습니다.

신뢰성 측면에서 볼 때에도, 기존 솔루션과 동등하거나 능가하는 수준으로 발전했습니다. 고급 모델뿐만 아니라 메인스트림 차량 플랫폼에서도 사용할 수 있도록 비용을 낮췄습니다. 자동차 제조업체가 경쟁 시장에서 차별화를 추구함에 따라 스마트 엔트리 시스템은 고객이 인정하는 실질적인 가치를 제공합니다.

고성능 PZT 감지 솔루션은 제품 가치를 높이는 데 핵심적인 역할을 하며 이전 접근 방식으로는 불가능했던 기능을 가능하게 합니다. 보다 직관적이면서 세련된 인간 기계 간 인터페이스로의 전환을 지원합니다. 차량이 더욱 정교해지고 사용자의 기대치가 높아짐에 따라 PZT 기반 감지는 기억에 남는 사용자 경험을 구축하는 데 있어서 점점 더 중심적인 역할을 하게 될 것입니다.

BeStar Technologies, Inc.의 기술 및 제품 정보를 자세히 알아보려면 다음 링크를 클릭하세요. https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIEIFMDKAXAhgJwAQBUEGMALAOwHsAbUgcwEsEBnQGH%2BsBJY-AOhAF0BfIA

작성자 정보

More posts by BeStar Technologies, Inc
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum