지속적으로 성장하는 자동차 전자 장치
현재 자동차 전자 장치 시장은 탄탄한 성장을 거듭하고 있으며 이러한 추세는 가까운 미래에도 지속될 것입니다. 시장에 출시되는 전기 자동차(EV)와 하이브리드 EV(HEV)의 수가 증가하고 차종이 다양해지면서 안전성, 연결성 및 엔터테인먼트 기능에 대한 소비자의 관심도 커져 시장 성장의 동력이 되고 있습니다.
하지만 동시에, 세계적인 팬데믹과 그로 인한 공급망 지연 및 차량 판매 감소로 인해 자동차 제조업체는 어려움을 겪었습니다. 세계 자동차 공업 연합회(OICA Internationale des Constructeurs d'Automobiles)에 따르면 2020년 전 세계 자동차 생산량은 7,760만 대로, 2019년 9,170만 대에 비해 15% 이상 감소했습니다. 또한 미중 간의 무역 문제도 최근의 생산 감소에 영향을 미쳤는데, 이는 중국이 전기 자동차 및 모터용 전력 전자 제품 수출의 글로벌 제조 거점이기 때문입니다. 그러나 여전히 향후 몇 년간 기술 집약적인 전자 자동차 산업에 대한 전망은 매우 낙관적입니다.
전자 장치 비중이 높은 자동차에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 발표되는 통계에서 분석가들의 예측에 따르면 EV(상용차에서 전기 스쿠터에 이르기까지 모든 것을 포함하는 부문)는 2022년에 558억 1천만 달러에 이를 것이며, 이 수치는 향후 7년 동안 연평균 29.4% 성장하여 2029년까지 5,704억 7천만 달러에 이를 것이라는 전망입니다.1 수량으로 따지면 이러한 시장은 2022년 154만 대에서 2029년까지 762만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 25.7%의 CAGR을 의미합니다. 정부의 적극적인 지원 정책 및 법규, 환경에 대한 고려, 전기 이동성에 대한 긍정적인 수용의 증가는 자율 주행 자동차가 가져올 미래에 대한 약속과 더불어 전기 자동차로의 선택을 이끌고 있습니다.
자동차 OEM업체들의 전자 제품 선호
자동차 제조업체들은 전자 장치의 전략적 활용을 통해 지원할 수 있는 엔터테인먼트 기능과 함께 비용 절감, 배기가스 배출 감소, 효율성 향상 및 안전성 향상과 같은 다양한 목표를 가지고 있습니다. 이 목표를 위해 현대식 자동차와 그 전기 및 전자 배전 시스템(EEDS) 전반에는 여러 유형의 부품이 분산되어 있습니다. 부품 제조업체들은 정교한 기능을 제공하면서 극한의 온도에서도 견고한 맞춤형 전자 설계를 제공하고 있습니다.
당연하게도, 마이크로 컨트롤러는 2019년 전체 시장의 4분의 1 이상을 차지하며 부품에서 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 알려져 있습니다.2 또한 향후 몇 년간 가장 높은 연간 성장률을 기록할 것이라고 연구자들은 말합니다. 차량의 여러 위치에서 '자동차 컴퓨터(carputers)', 엔진 제어 시스템, 점화, 라디오, 텔레매틱스, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 안전 시스템, 전자 연료 분사, 에어백 및 엔터테인먼트 시스템 등과 같은 전자 콘텐츠를 찾아볼 수 있습니다.
그림 1: 운전자와 승객의 안전과 편안함을 높이기 위해, 자동차 제조업체는 전자 장치의 수를 계속 늘릴 것입니다. (이미지 출처: Precedent Research)
분석가들은 자동차 전자 장치의 성장을 알리는 몇 가지 통계 자료를 내놓았습니다.
- 작년에 출고된 자동차 5대 중 4대는 네트워크 연결 기능이 내장된 자동차였음
- 2019년에서 2029년 사이에 전 세계 자동차 전자 장치 시장은 두 배로 성장할 예정3
- 세계 자동차 시장은 2027년까지 연간 7% 이상의 비율로 성장하여 4,156억 달러에 이를 전망4
- 자동차 전자 부품의 센서 부문은 2029년까지 매년 10%의 비율로 성장할 예정
그림 2: 센서가 가장 큰 성장을 차지할 것이지만, 다른 전자 제품 카테고리도 향후 10년간 두 배가 될 가능성이 높습니다. (이미지 출처: Fact.MR)
전기 자동차 채택 및 궁극적으로는 자율주행 자동차의 채택을 통해 자동차 시장의 성장이 가속화되고 있음에도 불구하고, 몇 가지 해결해야 할 문제가 남아 있습니다. 자동차 시스템의 복잡성은 증가하고 있으며, 이로 인해 이러한 차량의 교체 및 유지 보수 비용이 증가할 것입니다. 게다가 특정 시스템은 잠재적으로 엄청나게 비쌉니다. 예를 들어, 전문가들은 ADAS의 비용이 전기차 선택을 꺼리는 요인이 될 만큼 대단히 비쌀 것으로 예측하고 있습니다.5
대부분의 문제에서 의견을 달리 하는 시장 전문가들도 모두 동의하는 내용이 있습니다. 바로 자동차 전자 장치 시장은 가까운 미래에 7% 이상의 속도로 성장할 것으로 예상된다는 점입니다. 더 안전하고 효율적이며 기능이 풍부한 차량에 대한 소비자의 요구가 그러한 추세를 주도하고 있습니다.
참고 자료
3: https://www.factmr.com/report/4656/automotive-electronics-market
4: https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-electronics-market-4191
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum