DigiKey의 RISC-V 참조 안내서 소개

RISC-V('리스크 파이브'라 읽음)는 ARM의 경쟁 기술로 적극 홍보되고 있는 비교적 새로운 컴퓨터 기술입니다. 학생들과 Digi‑Key 고객에게 RISC-V 소프트웨어 및 하드웨어에 대해 간단히 소개하는 안내서가 제작 및 게시되었습니다. 이 안내서는 독자가 RISC-V에 대한 사전 지식이 거의 또는 전혀 없다는 가정하에, 대학에서 컴퓨터 아키텍처를 전공하는 학생과 전기 전자/컴퓨터 엔지니어가 학업을 위해 또는 개인적으로 지식을 넓히고자 하는 경우를 위해 작성되었습니다. 이 안내서를 이해하기 위해서는 기본적인 Linux 관련 지식이 있으면 좋습니다.

RISC-V 로고. (이미지 출처: RISC-V.org)

RISC는 축소형 명령어 집합 컴퓨터(Reduced Instruction Set Computer)의 약어입니다. 여기에서의 V는 로마 숫자 5를 의미하므로, RISC-V는 5세대 컴퓨터 코어 제품군입니다. RISC-V 로고는 RISC-V International의 등록 상표입니다. 사양 등의 자세한 정보는 www.RISC-V.org에서 확인할 수 있습니다.

이 안내서는 이론적으로 깊은 내용을 다루기보다는 세 가지의 서로 다른 옵션과 Digi‑Key에서 제공되는 온보드를 사용하여 RISC-V를 직접 경험해 보는 내용으로 구성되어 있습니다.

  1. 이중 코어 RISC-V 프로세서, 카메라, LCD 스크린 및 이미지 인식 소프트웨어를 제공하는 Seeed Technologies Co Ltd Maix BiT 기판을 사용하는, 학생들의 수준에 알맞은 쉬운 옵션. MicroPython을 사용하여 프로그래밍됨.
  2. 두 개의 SparkFun 기판(DEV-15799DEV-15594)에서 C 언어 또는 어셈블리 언어로 프로그래밍되는 RISC-V SoC를 사용하는, 중간 수준의 단일 칩 시스템(SoC) 옵션.
  3. Digilent Nexys A7 기판을 사용하여 Xilinx 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이(FPGA)에서 Western Digital SweRV 소프트 코어를 사용하는, 매우 전문적인 지식이 요구되는 고가의 옵션. 그러나 소프트웨어 시뮬레이터에서도 이 모든 작업을 수행할 수 있으며, 모든 소프트웨어가 무료로 제공된다는 장점이 있음.

다음 응용 제품의 설계를 위해 RISC-V에 관심이 있거나 이에 대한 더 자세한 정보를 원하는 경우, DigiKey의 교육 프로그램 페이지의 RISC-V 참조 안내서를 활용하십시오.

작성자 정보

Image of Rich Miron, DigiKey

DigiKey의 기술 콘텐츠 개발자인 Rich Miron은 2007년부터 기술 콘텐츠 그룹에서 주로 기사, 블로그, 제품 교육 모듈을 작성하고 편집하는 책임을 맡고 있습니다. DigiKey 이전에는 핵 잠수함의 계측 및 제어 시스템을 테스트하고 인증하는 업무를 했습니다. Rich는 노스 다코타 주립 대학교 파고에서 전기 및 전자 공학 학위를 취득했습니다.

More posts by Rich Miron
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum