무한한 가능성을 제시하는 IoT

Molex의 첨단 전자 솔루션이 다양한 산업에서 가능성의 한계를 재정의한 방법

작성자: Molex

IoT의 보급

사물 인터넷(IoT)은 빠르게 '모든' 사물에 적용되고 있습니다. 2026년까지 전 세계적으로 비디오 엔터테인먼트 시스템, 가정용 모니터, 스마트 스피커 등과 같은 가정용 스마트 장치가 120만 대 이상 출하될 것으로 예상됩니다1. 오늘날 '스마트 홈'은 IoT가 가정에 기반을 둔 다양한 인간 생활의 측면과 어떻게 연계되는지를 보여주는 매우 대표적인 용어가 되었습니다.

상호 연결되어 스마트 시티를 구성하는 다양한 '사물'의 이미지그림 1: 상호 연결되어 스마트 시티를 구성하는 다양한 '사물' (이미지 출처: Molex)

IoT에는 가정, 자동차, 공장, 의료 기술, 모바일 장치 및 기타 산업 내에서 지능적이고 완전히 통합된 시스템이 포함됩니다. 이처럼 기술 연결이 진화하면서 현재와 미래 시장에서 무한한 가능성이 제시되고 있습니다. Molex의 경우, IoT로 인해 발생하는 과제를 해결할 수 있는 입지를 갖추었습니다. 첨단 전자 및 제조 분야의 전문성을 바탕으로 다양한 산업에서 구상할 수 있는 것을 재정의하여 제품 포트폴리오를 구성하고, 지속적으로 확대되는 고객의 요구 사항을 충족할 수 있는 다목적성을 제공합니다.

커넥티드 팩토리

손쉬운 연결성과 정보 및 서비스에 대한 액세스로 인해 소비자의 기대치가 새로이 급증하고 있습니다. 소비자들은 고품질의 다양한 기능을 더 많이, 더 빨리, 더 저렴하게 이용할 수 있기를 바라며, 이러한 새로운 요구가 제조 업계에 새로운 과제를 던지고 있습니다. Molex는 제조업체가 '커넥티드 팩토리'를 구축할 수 있도록 광범위한 제품 포트폴리오를 혁신하여 두 가지 중추적인 제품, 즉 Molex 산업 자동화 솔루션 4.0(IAS4.0)과 유연한 자동화 모듈(FAM)을 제공합니다. 센서부터 복잡한 장치, 에지 및 클라우드 서비스에 이르는 엔드투엔드 솔루션인 Molex의 IAS4.0은 인터넷을 활용하고 산업 자동화에 도입되고 있는 스마트 기술의 출현에 편승하는 솔루션입니다. FAM은 솔루션의 구성 및 프로그래밍 서비스를 통해 할당, 변경 또는 업데이트할 수 있는 소프트웨어 정의 기능 및 특징을 갖춘 IAS4.0의 핵심에 해당합니다. 이러한 고도로 구성 가능한 연결성, 제어 및 IoT 애플리케이션을 통해 기계 제조업체는 유연한 모듈식 연결형 기계를 생산, 구성 및 활용하여 모든 제조 시스템을 구축할 수 있습니다. IAS4.0과 FAM은 모두 제조업체가 커넥티드 팩토리를 개발하는 과정에서 더 높은 수준의 유연성, 더 높은 수준의 최적화 및 효율성, 더 높은 수준의 자동화를 지원합니다.

커넥티드 모빌리티

멀지 않은 미래의 자동차에는 부품을 뛰어넘는 첨단 차량 아키텍처가 필요합니다. 미래의 차량 엔지니어링에는 커넥티드 차량 및 자율 주행을 위한 혁신적인 솔루션이 통합됩니다. Molex는 원활한 '커넥티드 모빌리티' 구현을 위한 획기적인 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. V2X(차량-사물 간 통신)는 더 안전하고 효율적인 세상으로 가는 가교가 됩니다. V2X는 차량과 주변 환경과의 통신을 의미하며, 여기에는 다른 자동차, 자전거, 보행자, 교통 인프라(예: 신호등), 기타 네트워크(예: 스마트 홈 내 네트워크)가 포함됩니다. 이러한 강력한 통신을 통해 사람의 운전 실수를 획기적으로 줄여 생명을 구하고 차량 운송을 개선할 것입니다.

커넥티드 차량 아키텍처, 5G 통신, 차량 사이버 보안은 커넥티드 모빌리티에 있어 필수적인 추가 기능입니다. Molex는 새로운 자동차 설계에 고속 데이터를 통합함으로써 자율 주행 차량이 고속, 보안, 신뢰성이 뛰어난 엔드 투 엔드 네트워크 통합을 제공할 수 있도록 지원합니다. Molex의 5G를 차량에 통합하면 안전 및 센서 데이터의 실시간 전송, 차량 내 오디오 및 시각 콘텐츠의 원활한 스트리밍, 신속한 무선 애플리케이션 및 소프트웨어 업데이트가 가능해집니다. 또한 Molex의 무선 펌웨어는 커넥티드 차량의 잠재적 해커로부터 보호하는 데 필수적인 예방적 사이버 보안을 제공합니다.

스마트 홈

지난 수십 년 동안 기술은 가정을 엔터테인먼트, 환경 관리, 업무, 피트니스, 보안 등의 중심인 '기능의 허브'로 변화시켰습니다. 커넥티드 홈의 채택이 계속 확대되고 있는 가운데, Molex는 현재 상상할 수 있는 것보다 더 능동적이고 자동화된 홈으로의 전환을 안내할 기술을 개발하면서 다음 단계를 내다보고 있습니다. Molex는 이미 여러 광범위한 응용 분야에서 부가 가치를 창출하고 있으며, 거의 모든 주요 산업에서 사용되는 100,000개 이상의 신뢰할 수 있는 제품으로 구성된, 세계에서 가장 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 정전 용량 방식 스위치와 LED 디스플레이에서 안테나 및 USB 커넥터에 이르기까지, Molex는 보안 및 감시, 에너지 및 유틸리티, 홈 스트리밍 및 엔터테인먼트, 스마트 가전 및 홈 자동화를 비롯한 광범위한 최신 홈 애플리케이션을 지원합니다.

의료 기술

미래에는 의료 기술의 잠재력이 무궁무진하며, 그 중심에는 더 나은 커넥티드 환자 경험 실현이라는 과제가 있습니다. Molex의 전자 전문 지식을 통해 가정 가까이에서 첨단 의료 서비스를 제공함으로써 삶을 개선할 수 있습니다. 세계 최고 수준의 강화된 데이터 센터를 위한 솔루션 개발부터 수술용 로봇 공학을 위한 복잡한 케이블 조립품 제작에 이르기까지, Molex는 고객이 현재의 의료 기술 전략을 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다.

Molex의 의료용 케이블 조립품이 그 예 중 하나입니다. 오늘날의 복잡한 의료 기기에는 열악한 환경, 반복적인 진동과 이동, 험한 사용, 반복적인 멸균 기술까지 견딜 수 있는 내구성과 신뢰성을 갖춘 케이블 솔루션이 필요합니다. Molex는 가장 까다로운 수술, 환자 모니터링, 체내 센서, 전기 생리학 및 응급 의료 응용 제품을 위한 맞춤형 의료 케이블 조립품을 설계 및 제조합니다.

또한 MRI, 로봇 수술 시스템, 환자 웨어러블과 같은 차세대 의료 기기를 지속적으로 혁신하고 있습니다. 과거에는 분리되어 있던 진단, 치료 및 모니터링 장치의 기능이 통합되기 시작하면서 제조업체는 다양한 정부 및 산업 표준을 준수하는 동시에 점점 더 복잡하고 차별화된 공급망에 참여해야 합니다. 유통업체, 전문 제조업체 및 설계 전문가와 긴밀한 관계를 쌓아온 Molex는 이러한 공급망을 탐색하여 신뢰할 수 있는 공급업체에서 제공하는 다양한 규격 칩, 접점 시스템 및 기타 조립 옵션을 폭넓게 제공합니다.

커넥티드 소비자 및 5G 기술

모바일 통신은 인간의 인프라와 일상 생활에 있어 필수적인 요소가 되었습니다. 많은 통신업체들이 데이터 트래픽 수요 증가에 직면한 가운데, 5G를 지원하고 최소의 지연으로 더 높은 데이터 속도를 낼 수 있도록 대역폭을 제공하는 차세대 네트워크에 전력 공급 혁신이 필요합니다. Molex는 통신 및 데이터 통신 산업에서 수십 년간 쌓아온 혁신과 전문성을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발하고 업계를 발전시키는 연결 표준을 선도합니다. 광, 구리 및 무선 주파수 연결, 현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이 솔루션, 신호 무결성 엔지니어링을 포함한 완벽한 연결 솔루션 포트폴리오를 통해 Molex는 5G와 그 이후의 길을 열어주는 기능을 지원합니다.

비전 제시

Molex는 일상에 연결성을 더하는 데 전념하고 있습니다. IoT가 점점 더 표준으로 자리 잡으면서 연결된 시스템을 활성화하고 강력하고 능동적인 시스템으로 전환할 수 있는 솔루션이 필요할 것입니다. Molex는 커넥티드 공장, 커넥티드 모빌리티, 스마트 홈, 의료 기술, 커넥티드 소비자 경험 등 IoT가 지배하는 세상을 예측하고 성공할 수 있도록 수십 년간의 전문성, 글로벌 공급망 및 혁신적인 역량을 제공합니다.

IoT로 소파에서 편안하게 모든 것을 제어의 이미지그림 2: IoT로 소파에서 편안하게 모든 것을 제어 (이미지 출처: Molex)

IoT의 힘은 이미 존재하는 데이터 그 이상에 있으며, 전 세계에서 수집할 수 있는 잠재적인 데이터에 그 힘이 있습니다. IoT를 통해 시스템과 장치는 다양한 커넥티드 센서를 통해 정보를 수집하고 전송할 수 있으며, 이를 통해 세상을 데이터로 전환할 수 있습니다. 스마트 먼지부터 스마트 시티에 이르기까지 그 가능성은 무궁무진합니다. 초소형부터 초대형까지 Molex의 제품을 통해 어떻게 세상과 연결할 수 있는지 알아보세요.

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Molex

Molex believes in the transformative power of creating connections. As a leading global provider of connector solutions, Molex brings engineering excellence, trusted relationships and an unparalleled commitment to quality and reliability to help customers across industries improve lives. Trusted for more than 80 years, Molex offers world-class design, manufacturing and a portfolio of 100,000+ innovative products. We’re doing more than developing solutions, we’re Creating Connections for Life.