제로 드리프트 증폭기를 사용하여 DC 정밀도와 광대역폭을 모두 달성하는 방법

작성자: Bill Schweber

DigiKey 북미 편집자 제공

실제로 존재하는 수많은 센서 신호, 특히 자연 현상과 관련된 신호는 시간 흐름에 비해 매우 느리고 미미한 변화만을 보여줍니다. 그러나 이러한 미묘한 변화는 상황에 대한 통찰력과 이해도를 높이는 데 중요합니다. 예를 들면, 교량이나 구조물의 움직임을 모니터링하는 스트레인 게이지, 전류 흐름에 대한 수중 트랜스듀서, 온도 관련 현상, 지진 및 지각판 이동과 관련된 동작을 감지하는 가속도계, 다양한 광학 센서의 출력, 거의 모든 생체 전위 신호 등 많습니다.

매우 낮은 수준의 신호를 효과적으로 정확하게 캡처하는 것은 항상 어려운 과제였습니다. 이러한 신호는 잡음에 의해 쉽게 손상되므로 필요한 진폭을 달성하고 신호 대 잡음비(SNR)를 유지하려면 신호를 증폭하는 것이 중요합니다. 이러한 신호의 저주파(대개 한 자리 또는 수십 헤르츠(Hz)이며 보편적으로 'DC 신호'라고도 함)는 문제를 가중시킵니다.

바이어스 전류 또는 전압 오프셋, 고유한 1/f(분홍색) 잡음과 같은 증폭기 파라미터의 초기 DC 오프셋은 물론 온도 유도 드리프트, 전력 레일 변동 또는 부품 노화로 인한 불가피한 성능 변화는 신호 체인 성능을 저하시킵니다.

일반적으로 '제로 드리프트' 증폭기의 경우 동적 오차 감소 기술이 더 높은 주파수에서 과도한 아티팩트를 생성하기 때문에 저대역폭 응용 분야에만 사용할 수 있었습니다. 그러나 이러한 사용은 매우 제한적입니다. DC와 유사한 신호에는 구조물이 갑자기 부서지거나 지진이 발생하는 경우와 같이 주파수가 더 높고, 대역폭이 더 넓은 활동에 중요한 버스트가 갑자기 발생할 수 있기 때문입니다.

이러한 사유로 DC와 유사한 신호에 드리프트가 매우 낮고 고주파수 성능이 우수한 프런트 엔드 증폭기가 매우 바람직합니다. 다행히 토폴로지 및 설계의 개선으로 DC에서 더 높은 주파수로 작동하기 위한 제로 드리프트 증폭기 IC를 개발하여 오프셋, 파라미터 드리프트, 1/f 잡음을 근본적으로 제거하게 되었습니다.

이 기사에서는 Analog Devices(ADI)의 부품을 사용하여 제로 드리프트 증폭기의 세부 사항, 파라미터, 문제를 설명합니다. 그런 다음 제로 드리프트 증폭기 기능을 구현하는 방법과 증폭기 및 관련 신호 체인의 성능을 개선하는 기술을 살펴봅니다.

비제로 드리프트 처리

드리프트는 기본 성능의 변화이며 주로 센서와 AFE(아날로그 프런트 엔드) 회로망의 다양한 열 효과에 기인하지만 전적으로 그런 것은 아닙니다. 제로 드리프트에 근접한 기존 솔루션은 저주파 신호(DC 신호라고도 함)를 제어하고 필터링하기 용이한 더 높은 주파수로 변조하는 초퍼 안정화 증폭기를 사용하는 것입니다. 증폭기에 의한 후속 출력 스테이지 복조는 원래 신호를 복원하지만 증폭된 형태로 복원됩니다. 이 기술은 효과적이었으며 수년간 성공적으로 사용되었습니다.

참고로 'DC 신호'라는 용어는 다소 적합하지 않고 더 정확한 표현은 'DC 근사'입니다. 신호가 실제로 DC여서 일정한 값이었다면 정보 베어링 변동이 없었을 것입니다. 대신 느린 변동이 관심의 대상이 됩니다. 그럼에도 'DC 신호'를 일반적인 용어로 사용합니다.

초퍼 기반 안정화 장치의 대안은 '자동 제로 조정' 방식입니다. 이 기술은 동적 보정을 사용하여 유사한 결과를 달성하지만 성능 트레이드 오프는 약간 다릅니다. 제로 드리프트 연산 증폭기는 초핑, 자동 제로 조정 또는 두 기술을 결합하여 원하지 않는 저주파 오차 원인을 제거할 수 있습니다. 다시 말씀 드리지만 여기에는 사소한 용어 문제가 있습니다. '제로 드리프트'라는 용어는 약간 오해의 소지가 있습니다. 이러한 증폭기는 극단적으로 낮아 제로 드리프트에 매우 근접하지만 완전히 제로는 아닙니다. 각 기술은 장단점이 있으며 다음과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

  • 초핑은 신호 변조 및 복조를 사용하며 기저대역 잡음이 낮지만 초핑 주파수 및 해당 고조파에서 잡음 아티팩트를 생성합니다.
  • 그 대신에 자동 제로 조정은 샘플 앤 홀드 회로를 사용하여 더 넓은 대역에 적합하지만 스펙트럼의 기저대역 부분에 대한 잡음 '폴드백'으로 인해 대역 내 전압 잡음이 더 많습니다.
  • 고급 제로 드리프트 증폭기 IC는 두 기술을 결합하여 두 기술의 장점을 모두 제공합니다. 잡음 스펙트럼 강도(NSD)를 관리하여 기저대역 잡음을 낮추면서 리플, 결함, 상호 변조 왜곡(IMD) 등의 고주파 오차를 최소화합니다(그림 1).

아날로그 증폭기 고유의 일반적인 잡음 스펙트럼 강도(NSD) 이미지그림 1: 각 아날로그 증폭기 유형은 고유의 일반적인 잡음 스펙트럼 강도(NSD)가 있습니다. 제로 드리프트 증폭기는 더욱 적합한 시나리오를 생성하기 위해 자동 제로 방식과 초퍼 안정화 방식의 NSD 성능을 받아들입니다. (이미지 출처: Analog Devices)

초핑으로 시작

초퍼 안정화 증폭기(초핑 증폭기 또는 간단히 '초퍼'라고도 함)는 초핑 회로를 사용하여 입력 신호를 변조된 AC 신호인 것처럼 처리할 수 있도록 절단(초핑)합니다. 그런 다음 출력에서 신호를 다시 DC 신호로 복조하여 원래 신호를 추출합니다.

이러한 방식으로 원하지 않는 드리프트의 영향을 거의 0으로 최소화하면서 매우 작은 DC 신호를 증폭할 수 있습니다. 초핑 변조는 오차를 더 높은 주파수로 변조하여 신호 내용에서 오프셋 및 저주파 잡음을 분리합니다. 이후 필터링을 통해 오차를 훨씬 더 쉽게 최소화하거나 제거합니다.

자세한 초핑 동작은 시간 영역에서 쉽게 이해할 수 있습니다(그림 2). 입력 신호(a)는 초핑 신호(b)에 의해 방형파로 변조됩니다. 이 신호는 출력(d)에서 DC로 복조(c)됩니다. 증폭기 고유의 저주파 오차(빨간색 파형)는 출력에서 방형파로 변조(c)된 다음 저역 통과 필터(LPF)로 필터링(d)됩니다.

입력 신호 VIN(파란색) 및 오차(빨간색)의 시간 영역 파형 구성도(확대하려면 클릭)그림 2: 기본적인 초핑 기술의 (a)입력, (b)V1, (c)V2, (d)VOUT에서 입력 신호 VIN(파란색) 및 오차(빨간색)의 시간 영역 파형. (이미지 출처: Analog Devices)

주파수 영역 분석도 유용합니다(그림 3). 입력 신호(a)는 초핑 주파수(b)에 따라 변조되고 fCHOP에서 이득 스테이지를 통해 처리되며 출력에서 다시 DC(c)로 복조되고 마지막으로 LPF(d)를 통과합니다. 증폭기의 오프셋 및 잡음 원인(빨간색 신호)은 이득 스테이지를 통해 DC에서 처리되고 출력 초핑 스위치(c)에 의해 fCHOP으로 변조되며 최종적으로 LPF(d)로 필터링됩니다. 방형파 변조를 사용하기 때문에 변조 주파수의 홀수 배수 부근에서 변조가 발생합니다.

신호(파란색) 및 오차(빨간색)의 주파수 영역 스펙트럼 구성도(확대하려면 클릭)그림 3: (a)입력, (b)V1, (c)V2, (d)VOUT에서 신호(파란색)와 오차(빨간색)의 주파수 영역 스펙트럼도 중요한 관점입니다. (이미지 출처: Analog Devices)

물론 완벽한 설계는 없습니다. 시간 영역과 주파수 영역 그림 모두 LPF가 완벽한 '필터'는 아니기 때문에 변조된 잡음 및 오프셋으로 인해 약간의 잔류 오차가 있음을 보여줍니다.

자동 제로 조정으로 발전

자동 제로 조정은 증폭기에서 저주파 오차 원인을 샘플링하고 빼는 방식으로 작동하는 동적 교정 기술입니다. 기본적인 자동 제로 증폭기는 오프셋 및 잡음이 불가피한 증폭기, 입출력을 재구성하기 위한 스위치, 자동 제로 샘플링 커패시터로 구성됩니다(그림 4).

기본적인 자동 제로 증폭기 구성도그림 4: 기본적인 자동 제로 증폭기 구성에는 신호 경로를 재구성하여 커패시터에서 증폭기 고유의 오차를 캡처하는 데 사용되는 스위치가 있습니다. (이미지 출처: Analog Devices)

자동 제로 단계(ϕ1) 동안 회로의 입력은 공통 전압으로 단락되고 자동 제로 커패시터는 입력 오프셋 전압과 잡음을 샘플링합니다. 이 단계에서는 증폭기를 다른 작업에서 점유하고 있으므로 신호 증폭에 '사용할 수 없음'을 반드시 유념해야 합니다. 따라서 자동 제로 조정 증폭기가 연속적인 방식으로 작동하려면 2개의 동일한 채널을 'ping-pong' 자동 제로 조정이라고 하는 방식으로 인터리브해야 합니다.

증폭 단계(ϕ2) 동안 입력이 신호 경로에 다시 연결되며 증폭기를 다시 사용하여 신호를 증폭할 수 있습니다. 저주파 잡음, 오프셋, 드리프트는 자동 제로 조정을 통해 상쇄됩니다. 나머지 오차는 현재 값과 이전 오차 샘플 간의 차이입니다.

저주파 오차 원인은 ϕ1에서 ϕ2까지 크게 변하지 않기 때문에 빼기가 수월합니다. 그러나 고주파 잡음은 기저대역으로 앨리어싱되어 백색 잡음 플로어가 증가합니다(그림 5).

잡음 출력 스펙트럼 강도의 구성도(확대하려면 클릭)그림 5: 잡음 출력 스펙트럼 강도는 자동 제로 조정 전, 자동 제로 조정 후, 초핑 후, 초핑과 자동 제로 조정 후(왼쪽에서 오른쪽으로)와 같이 초핑과 자동 제로 조정에 의해 생성됩니다. (이미지 출처: Analog Devices)

개선된 자동 제로 조정 IC 증폭기의 성능은 탁월합니다. 일반적으로 중요한 오프셋, 드리프트, 잡음 사양에서 '매우 우수한' 정밀 연산 증폭기보다 1~2배 더 우수합니다. 따라서 제로는 분명히 0은 아니지만 0에 매우 가깝습니다.

예를 들어, ADA4528은 단일 채널, 레일 투 레일(RTR), 제로 드리프트 증폭기입니다. 특징으로는 최대 오프셋 전압 2.5μV, 최대 오프셋 전압 드리프트 0.015μV/°C, 전압 잡음 강도 5.6nV/√Hz(f = 1kHz, 이득은 +100), 97nVpeak-peak(f = 0.1Hz ~ 10Hz, 이득은 +100)가 있습니다. 또 다른 단일 채널 RTR 제로 드리프트 증폭기인 ADA4522는 최대 오프셋 전압 5μV, 최대 오프셋 전압 드리프트 22nV/°C, 일반적으로 전압 잡음 강도 5.8nV/√Hz, 117nVpeak-peak(0.1Hz ~ 10 Hz)를 제공하며 입력 바이어스 전류는 50pA입니다.

'완벽함'을 손상시키는 아티팩트

초핑은 원치 않는 오프셋, 드리프트, 1/f 잡음을 제거하는 데 효과적이지만 본질적으로 출력 리플 및 결함과 같은 원치 않는 AC 아티팩트를 생성합니다. 그러나 각 아티팩트의 근본 원인을 면밀히 검토한 후 개선되거나 정교해진 토폴로지 및 공정 접근 방식을 사용하기 때문에 Analog Devices의 제로 드리프트 제품은 이러한 아티팩트의 크기를 훨씬 작게 만들었고 시스템 수준에서 필터링하기 쉬운 더 높은 주파수에 배치했습니다. 해당 아티팩트는 다음과 같습니다.

리플: 이러한 저주파 오차를 초핑 주파수의 홀수 고조파로 이동시키는 초핑 변조 기술의 기본적인 결과입니다. 증폭기 설계자는 리플의 영향을 줄이기 위해 다음과 같은 다양한 방법을 사용합니다.

  • 생산 오프셋 트리밍: 초기 트림을 한 번 수행하여 공칭 오프셋을 크게 줄일 수 있지만 오프셋 드리프트와 1/f 잡음은 그대로 남아 있습니다.
  • 초핑과 자동 제로 조정 결합: 증폭기는 먼저 자동 제로 조정 후 초핑하여 증가된 잡음 스펙트럼 강도(NSD)를 더 높은 주파수로 상향 변조합니다(초핑과 자동 제로 조정 후 발생하는 잡음 스펙트럼을 보여주는 이전 그림 참조).
  • 자동 수정 피드백(ACFB): 로컬 피드백 루프를 사용하여 출력에서 변조된 리플을 감지하고 저주파 오차를 그 원인 단계에서 무효화할 수 있습니다.

결함: 초핑 스위치의 전하 주입 불일치로 인해 발생하는 과도 스파이크입니다. 이러한 결함의 크기는 소스 임피던스 및 전하 불일치 정도를 비롯하여 여러 요인에 따라 달라집니다.

결함 스파이크는 초핑 주파수의 짝수 고조파에서 아티팩트를 유발할 뿐만 아니라 초핑 주파수에 비례하는 잔류 DC 오프셋을 생성합니다. 그림 6의 왼쪽은 초핑 스위치 내부(V1)와 출력 초핑 스위치 이후(V2)의 스파이크 모양을 보여줍니다. 초핑 주파수의 짝수 고조파에서 추가적인 결함 아티팩트는 한정된 증폭기 대역폭으로 인해 발생합니다(그림 6의 오른쪽).

V1과 V2에서 전하 주입으로 인한 결함 전압 이미지(확대하려면 클릭)그림 6: 왼쪽은 V1(초핑 스위치 내부)과 V2(초핑 스위치 외부)에서 전하 주입으로 인한 결함 전압이고 오른쪽은 V1과 V2에서 한정된 증폭기 대역폭으로 인해 발생하는 결함입니다. (이미지 출처: Analog Devices)

리플과 마찬가지로 증폭기 설계자들은 제로 드리프트 증폭기에서 발생하는 결함의 영향을 줄이기 위해 미묘하지만 효과적인 기술을 고안하고 구현했습니다.

  • 전하 주입 트림: 초핑된 증폭기의 입력에 트리밍할 수 있는 전하를 주입하여 전하 불일치를 보정함으로써 연산 증폭기의 입력에서 입력 전류의 양을 줄일 수 있습니다.
  • 다중 채널 초핑: 결함 크기를 줄일 뿐만 아니라 더 높은 주파수로 이동시켜 더 쉽게 필터링합니다. 이 기술은 결함을 더 자주 발생시키지만 더 높은 주파수에서 단순히 초핑하는 것보다 크기가 더 작아집니다.

일반적인 제로 드리프트 증폭기(A)와 ADA4522의 비교를 통해 다중 채널 초핑의 명확한 모습을 확인할 수 있습니다. ADA4522는 이 기술을 사용하여 결함의 영향을 크게 줄였습니다(그림 7).

잡음 플로어까지 전압 스파이크를 줄인 Analog Devices의 ADA4522 그래프그림 7: 수정된 초핑 기술의 결과로 잡음 결함이 더 작아졌으며 ADA4522는 전압 스파이크를 잡음 플로어까지 낮추었습니다. (이미지 출처: Analog Devices)

단독 증폭기 성능부터 시스템 성능까지

광대역 제로 드리프트 증폭기를 효과적으로 활용하려면 증폭기뿐만 아니라 시스템 수준 문제를 신중하게 고려해야 합니다. 주파수 아티팩트가 주파수 스펙트럼에서 남아있는 위치와 그 영향을 파악하는 것이 중요합니다.

초핑 주파수는 일반적으로 규격서에 명시되어 있지 않지만 항상 그렇지는 않습니다. 또한 잡음 스펙트럼 플롯을 보고 확인할 수도 있습니다. 예를 들어 ADA4528의 규격서에는 초핑 주파수가 200kHz로 명시되어 있습니다. 또한 잡음 강도 플롯에서도 확인할 수 있습니다(그림 8).

Analog Devices의 ADA4522 잡음 강도 그래프그림 8: 200kHz로 명시된 ADA4528 규격서의 초핑 주파수 사양은 장치의 잡음 강도 그래프에서 다시 한번 확인됩니다. (이미지 출처: Analog Devices)

ADA4522 규격서에는 초핑 주파수가 4.8MHz이며 오프셋 및 리플 보정 루프가 800kHz에서 작동한다고 명시되어 있습니다. 그림 9의 잡음 강도 그래프는 그러한 잡음 피크를 보여줍니다. 또한 단위 이득일 때 루프의 위상 마진이 감소하기 때문에 6MHz에서 잡음 범프가 발생하지만 이는 제로 드리프트 증폭기에만 국한되지 않습니다.

Analog Devices의 ADA4522 잡음 강도 그래프그림 9: ADA4522의 잡음 강도 그래프는 초핑 주파수뿐만 아니라 다양한 원인으로 인한 다른 잡음 피크도 나타냅니다. (이미지 출처: Analog Devices)

설계자는 규격서에 명시된 주파수가 일반적인 수치이며 부품마다 다를 수 있음을 염두에 두어야 합니다. 따라서 다중 신호 조정 채널을 위해 2개의 초핑 증폭기가 필요한 시스템 설계에서는 이중 증폭기를 사용해야 합니다. 이는 두 개의 단일 증폭기가 가지는 초핑 주파수가 약간 다를 수 있기 때문에 상호 작용하여 추가 IMD를 유발할 수 있습니다.

기타 시스템 수준 설계 조건은 다음과 같습니다.

  • 입력 소스 임피던스 일치: 과도 전류 결함은 입력 소스 임피던스와 상호 작용하여 차동 전압 오차를 유발하여 초핑 주파수의 배수에 잠재적으로 추가 아티팩트를 유발할 수 있습니다. 이러한 잠재적 오차의 원인을 최소화하려면 초핑 증폭기의 각 입력이 동일한 임피던스를 갖도록 설계해야 합니다.
  • IMD 및 앨리어싱 아티팩트: 초핑 증폭기 입력 신호와 초핑 주파수(fCHOP)를 연립하여 합하거나 뺀 결과와 해당 고조파(fIN ± fCHOP, fIN ± 2fCHOP, 2fIN ± fCHOP 등)에서 IMD가 발생할 수 있습니다. 이러한 IMD 결과물은 특히 fIN가 초핑 주파수에 근접할 때 관심 대역에 나타날 수 있습니다. 그러나 입력 신호 대역폭보다 훨씬 큰 초핑 주파수의 제로 드리프트 증폭기를 선택하면 이 증폭기 스테이지 전에 fCHOP에 근접한 주파수에서 '간섭' 가능성이 있는 요소를 필터링하여 이 문제를 상당히 최소화할 수 있습니다.

아날로그 디지털 컨버터(ADC)를 사용하여 증폭기 출력을 샘플링할 때 초핑 아티팩트가 앨리어싱될 수도 있습니다. 이러한 IMD 결과물의 세부 사항은 결함 및 리플 크기에 따라 달라지며 부품마다 다를 수 있으므로 IMD를 줄이기 위해 ADC 앞에 안티앨리어싱 필터를 포함시키는 경우가 많습니다.

당연히 필터링은 시스템 수준에서 이러한 고주파 아티팩트를 처리하는 가장 효과적인 방법이기 때문에 제로 드리프트 증폭기의 잠재력을 최대한 실현하는데 매우 중요합니다. 제로 드리프트 증폭기와 ADC 사이의 저역 통과 필터는 초핑 아티팩트를 줄이고 앨리어싱을 방지합니다.

초핑 주파수가 더 높은 제로 드리프트 증폭기는 LPF의 요구 사항을 완화할 뿐 아니라 더 넓은 신호 대역폭을 허용합니다. 그럼에도 불구하고 시스템과 신호 체인에 필요한 대역 외 제거 정도에 따라 간단한 필터가 아닌 고차 능동 필터가 필요할 수 있습니다.

ADI는 다중 피드백 필터 튜토리얼(MT-220) 및 온라인 Wizard 필터 설계 도구를 포함하여 빠르고 간단한 필터 설계를 위한 다양한 리소스를 보유하고 있습니다. 이러한 초핑 아티팩트가 발생하는 주파수를 알면 필요한 필터를 만드는 데 도움이 됩니다(그림 10).

아티팩트 설명 위치
리플 fCHOP, 3fCHOP, 5fCHOP, ...
결함 2fCHOP, 4fCHOP, 6fCHOP, ...
증폭기 IMD fIN ± fCHOP, fIN ± 2fCHOP, 2fIN ± fCHOP, ...
앨리어싱 fARTIFACT ± fSAMPLE, fARTIFACT ± 2fSAMPLE, fARTIFACT ± 3fSAMPLE, ...

그림 10: 이 표에는 잡음 유형과 제로 드리프트 증폭기에 대한 스펙트럼 위치가 요약되어 있으며 필요한 필터링 유형과 위치를 평가하는 데 유용한 가이드가 포함되어 있습니다. (이미지 출처: Analog Devices)

마지막 성능 향상

신중한 시스템 설계와 함께 우수한 부품을 사용할 때 설계자가 직면하는 문제 중 하나는 잔류 오차 원인이 중요해진다는 것입니다. 이전에는 관련이 없거나 눈에 띄지 않았던 오차 원인이 이제 최고 수준의 성능을 달성하는 데 제한 요소가 됩니다(강물이 가뭄으로 말라 강바닥이 처음으로 드러나는 것과 유사함). 즉 1차, 2차 오차 원인이 최소화되거나 제거되면 3차 오차 원인이 문제가 됩니다.

예를 들어 제로 드리프트 증폭기 및 아날로그 신호 채널의 경우 오프셋 오차의 한 가지 잠재적 원인은 회로 기판의 제베크 전압입니다. 제베크 전압은 서로 다른 두 금속의 접합부에서 발생하는 접합부 온도와 상관관계가 있습니다. 회로 기판에서 가장 일반적인 금속 접합부는 납땜 기판 트레이스와 납땜 부품 리드입니다.

인쇄 회로 기판(pc 기판)에 납땜된 표면 실장 부품의 단면을 생각해 보십시오(그림 11). TA2와 다른 TA1과 같이 기판 전체에서 온도 변화로 인해 납땜 조인트에서 제베크 전압이 일치하지 않아 열 전압 오차가 발생하여 제로 드리프트 증폭기의 초저 오프셋 전압 성능이 저하됩니다.

오차를 크게 줄인 고급 제로 드리프트 증폭기의 구성도그림 11: 오차를 크게 줄인 고급 제로 드리프트 증폭기는 열 변화율 및 제베크 전압과 같이 눈에 잘 띄지 않던 원인이 문제가 되며 반드시 해결되어야 합니다. (이미지 출처: Analog Devices)

이러한 열전대 효과를 최소화하려면 다양한 열원이 양쪽 끝에 동일하게 가열되도록 저항기의 방향을 설정해야 합니다. 가능한 경우 입력 신호 경로에는 열전대 접합부의 개수 및 유형과 일치하는 부품 개수 및 유형이 포함되어야 합니다. 0옴 저항기와 같은 더미 부품을 사용하여 열전 오차 원인을 일치시킬 수 있습니다(실제 저항은 반대 입력 경로에 있음). 일치하는 부품을 가까운 곳에 배치하고 동일한 방향으로 배치하면 제베크 전압이 동일하게 유지되므로 열 오차가 상쇄됩니다.

또한 열전도를 평형 상태로 유지하기 위해 길이가 같은 리드를 사용해야 할 수도 있습니다. 기판의 열원은 증폭기 입력 회로망과 최대한 멀리 떨어져야 합니다. 추가로 접지 평면을 사용하면 기판 전체에 열을 분산시켜 기판 전체에 일정한 온도를 유지하고 EMI 잡음 픽업을 줄일 수 있습니다.

결론

오늘날의 제로 드리프트 IC는 매우 안정적이고 정확한 성능을 제공하므로 매우 낮은 주파수 신호를 캡처할 때 정밀도와 일관성이 요구되는 실제 응용 분야에서 AFE 문제를 해결하는 솔루션입니다. 이 솔루션은 DC 또는 DC에 근접한 신호를 정확하게 증폭하는 오랜 문제를 해결할 뿐만 아니라 더 넓은 대역폭이 필요한 많은 상황을 해결합니다. 이러한 증폭기를 단일 IC에 구축하는 두 가지 기술(초퍼 기반 안정화 장치와 자동 제로 조정)을 결합함으로써 설계자는 각 접근 방식의 긍정적인 특성을 활용할 수 있으며 아티팩트와 단점을 크게 최소화할 수 있습니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Bill Schweber

Bill Schweber

Bill Schweber는 전자 엔지니어로서 전자 통신 시스템에 관한 세 권의 교과서를 집필하고 수백 건의 기술 자료, 의견 칼럼 및 제품 특집 기사를 기고해 왔습니다. 이전에는 EE Times의 다양한 주제별 사이트 관련 기술 웹 사이트 관리자와 EDN의 편집장 및 아날로그 편집자를 역임한 바 있습니다.

Analog Devices, Inc.(아날로그 및 혼합 신호 IC 업계를 선도하는 판매업체)에서는 마케팅 통신(홍보 관련)을 담당했습니다. 결과적으로 Bill은 미디어에 회사 제품, 사례, 메시지를 제공하는 기술적 PR 역할과 이러한 내용을 받는 미디어 역할 모두를 경험했습니다.

Analog의 마케팅 통신을 담당하기 전에는 평판 있는 기술 저널에서 편집장을 역임했으며 제품 마케팅 및 응용 엔지니어링 그룹에서도 근무했습니다. 그 이전에는 Instron Corp.에서 아날로그 및 전력 회로 설계와 재료 시험 기계 제어를 위한 시스템 통합 실무를 담당했습니다.

Bill은 MSEE(메사추세츠 주립대학교) 및 BSEE(컬럼비아 대학교) 학위를 취득한 공인 전문 엔지니어이자 어드밴스드 클래스 아마추어 무선 통신 면허를 보유하고 있습니다. 또한 MOSFET 기본 사항, ADC 선택, LED 구동을 비롯한 다양한 엔지니어링 주제에 관한 온라인 과정을 계획 및 작성하여 제공하고 있습니다.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자