기사 및 블로그

Image of Leveraging Digital Twins for Technology Design and Manufacturing 기술 설계 및 제조를 위해 디지털 트윈 활용

디지털 트윈은 시뮬레이션과 머신 러닝 및 데이터 분석을 통합하여 엔지니어가 설계의 테스트 및 개선을 통해 완성도를 높일 수 있도록 합니다.

Image of Cultivated Meat Technologies and Efficiencies 배양육 기술 및 효율성

새로운 육류 대체품 및 기타 대체 단백질이 계속 출시되고 있습니다. 자동화는 이러한 제조의 핵심입니다.

Image of The Cautionary Tale of Loran and LoRaWAN Loran 및 LoRaWAN에 대한 경계의 메시지

LoRaWAN은 IoT 장치를 위한 저데이터 긴범위 Wi-Fi와 같은 일종의 고효율 통신 기술입니다.

Image of Simplifying the Sourcing of Fiber-Optic Cables 광섬유 케이블 소싱 간소화 게시 날짜: 2024-02-22

광섬유 케이블은 여러 산업 응용 분야에서 우수한 대역폭, 감소된 전자파 장해, 강화된 데이터 보안을 제공합니다.

Image of Unique Device Identification Technologies Automate Medical ID and Barcode Reading 의료 ID 및 바코드 판독을 자동화하는 고유한 장치 인식 기술 게시 날짜: 2023-10-26

미국 FDA 고유 장치 식별 시스템 규칙은 모든 의료 기기를 추적하고 식별할 수 있도록 일관된 방법을 제공하여 환자의 안전을 개선합니다.

Image of How SCARA, Six-Axis, and Cartesian Pick-And-Place Robotics Optimize and Streamline Electronics Manufacturing Processes SCARA, 6축, 직교 픽앤플레이스 로봇 공학이 전자 제품 제조 공정을 최적화하고 간소화하는 방법 게시 날짜: 2023-07-12

제조된 칩, 부품, 완전히 조립된 전자 제품은 가치가 높기 때문에 자동화 기술에 대한 투자를 정당화합니다.

Image of Water Scarcity Problems Solved with Advanced Agricultural Irrigation 고급 농업 관개를 통해 해결된 물 부족 문제 게시 날짜: 2023-03-23

농업 관개 방제는 더욱 정교해졌습니다. 많은 재배자가 기존 시스템을 고급 부품으로 대체했습니다.

Image of Robotics in Today’s Automotive Manufacturing 오늘날의 자동차 제조 분야에서 활용되는 로봇 공학 게시 날짜: 2023-03-14

자동차 제조 센터의 대부분에서 로봇 공학을 이용합니다. 자동차 부문은 수년간 ROI를 산출하지 못할 수도 있는 시설 투자를 정당화할 수 있습니다.

Image of Component Designs to Satisfy Functional Safety Standards 기능적 안전 표준을 준수하는 부품 설계 게시 날짜: 2022-12-15

산업 응용 분야에서 직원의 부상과 장비 손상을 방지하기 위한 최우선 과제는 자동화된 기계가 기능적 안전 요구 사항을 충족하도록 하여 안전을 확보하는 것입니다.

Image of Basics of Safety Interlocks 안전 인터록의 기본 사항 게시 날짜: 2022-11-10

공장 작업자를 안전하게 유지하기 위해서는 기계적 위협으로 인한 신체적 위해로부터의 보호가 필요합니다. 이 분야를 산업 위험성 축소 분야하고 합니다.

Image of Programming PLCs: A Technical Summary with Siemens Examples PLC 프로그래밍: Siemens 예를 통한 기계 요약 게시 날짜: 2022-05-25

4차 산업 혁명과 인더스트리 4.0에서는 고급 제어, 모니터링 및 진단에 의해 포괄적이고 지능적인 자동화가 정의됩니다.

Image of Visual Signaling for Informed Management of Production Lines 정보에 입각한 생산 라인 관리를 위한 시각적 신호 게시 날짜: 2022-04-20

시각적 신호 부품은 조명 또는 기타 시각적인 수단을 통해 기계 데이터와 기타 실행 가능한 정보를 직원에게 빠르고 효과적으로 전달합니다.

산업 응용 분야에서 IO 링크 활용 게시 날짜: 2022-02-08

4차 산업 혁명과 인더스트리 4.0에서는 고급 제어, 모니터링 및 진단에 의해 포괄적이고 지능적인 자동화가 정의됩니다.

산업 자동화 케이블링을 위한 커넥터, 글랜드 및 그립 옵션 게시 날짜: 2021-05-27

산업 자동화 부문에서 케이블 및 부품을 연결하는 데 사용되는 여러 커넥터는 케이블을 통해 전달되는 모든 전력 및 데이터 신호 스트림을 전송해야 합니다.

유도, 정전 결합, 전도를 처리하는 센서 케이블링 게시 날짜: 2021-04-30

오늘날의 자동화 부품은 일상적으로 전자기 환경에서 신호를 보호함으로써 잡음을 회피하도록 설계됩니다.

특수 케이블로 VFD 및 모터 잡음 해결 게시 날짜: 2021-04-28

가변 주파수 구동(VFD)은 자동화된 기계의 여러 전기 모터 유형에 정밀하게 전원을 공급합니다. VFD용으로 설계된 케이블에 대해서도 설명합니다.

2021 EtherCAT 업데이트 게시 날짜: 2021-01-28

EtherCAT은 이더넷 데이터의 텔레그램 구조를 사용하여 1차 장치 및 1차 장치와 작업 현장의 2차 센서/액추에이터와의 관계를 설정합니다.

산업용 응용 제품에서 M12 커넥터와 대체품 비교 게시 날짜: 2021-01-14

M12 커넥터는 자동화 기계에서 시스템에 부품을 연결하는 데 사용되는 원형 케이블 종단 옵션입니다.

IO-Link 1.0 대 IO-Link 1.1 게시 날짜: 2020-11-03

IO Link는 소형 센서 및 액추에이터를 IO-Link 컨트롤러 허브 또는 1차에 연결하는 단일 드롭 디지털 통신 인터페이스(SDCI)입니다.

자동화된 시스템 내에서 전력 품질 유지 게시 날짜: 2020-10-20

장비 내에서 발생하는 두 가지 주요 전력 품질 문제인 잡음 및 고조파 교란을 해결하는 방법