광섬유 케이블 소싱 간소화
2024-02-22
기계 제조업체들은 계속해서 기존의 구리선 케이블 대신 광섬유 케이블을 채택하고 있습니다. 이러한 업계 동향의 원동력은 고속 대규모 데이터 전송이 필요한 여러 산업 응용 분야에서 우수한 대역폭, 감소된 전자파 장해, 강화된 데이터 보안 등을 제공하는 광섬유 케이블의 기능적 이점입니다.
기존 케이블 소싱의 과제
기계 제조업체들은 과도한 낭비와 비용이 발생함에도 불구하고 전통적으로 수백에서 수천 피트 길이의 케이블이 감긴 대형 릴이나 스풀에 케이블을 대량으로 공급합니다(그림 1). 이 접근 방식에서는 설치를 위해 케이블을 측정하고 절단, 연결하는 시간이 많이 소요되는 작업도 감수해야 합니다.
그림 1: 광섬유 케이블은 대개 대량으로 구매됩니다. (이미지 출처: Dreamstime)
광섬유 케이블은 표준 사전 절단 길이로도 판매됩니다. 표준 사전 절단 길이의 광섬유 케이블은 편리하지만 케이블 레이아웃에 잘 맞지 않습니다. 한편, 절단 서비스를 제공하는 전문 공급업체에서 구매하면 맞춤 제작이 가능하지만, 일부 프로그램의 긴 리드 타임과 최소 주문 수량으로 인해 소규모 프로젝트 또는 맞춤형 프로젝트를 진행하는 제조업체는 어려움을 겪을 수 있습니다.
그림 2: Panduit Opti-Core 실내외 전유전 케이블은 다양한 데이터 및 네트워크 요구 사항을 지원합니다. 이 광섬유 케이블은 방수 기술, 고밀도, 900μm의 타이트 버퍼 파이버, 손쉬운 연결 등의 장점을 제공하며 아라미드 원사로 강도가 매우 우수합니다. (이미지 출처: Panduit)
경우에 따라 대형 OEM이 제조업체로부터 직접 케이블을 구매할 수도 있습니다. 맞춤형 구성과 길이가 가능하지만, 이러한 구매 계약을 충족할 수 있을 만큼 주문량이 많아야 하고 주문을 제조 일정에 맞춰야 할 수도 있습니다.
반면에 온라인 전자 부품 유통업체를 통해 구매하면 최소 주문량 요건과 가용성 문제를 피할 수 있습니다. 이제 온라인 전자 부품 유통업체를 통해서도 길이에 맞게 절단된 광섬유 케이블을 주문할 수 있게 되었습니다.
광섬유 케이블 절단의 과제
광섬유 케이블은 정밀한 절단과 연결이 필요합니다(그림 3). 각 광섬유는 전문 절단기를 사용하여 깨끗하게 양분되어 매끄러운 끝 면이 광섬유 길이에 수직을 이뤄야 합니다. 또한 오염 물질이 없는 깨끗한 환경에서 절단 작업을 수행해야 합니다. 그러지 않으면 광섬유를 제대로 연결하기가 더 어려워지고 빛의 산란 및 전송 품질과 효율을 저하시키는 기타 문제가 발생할 수 있습니다. 광 연선은 기존 케이블 옵션의 구리 가닥보다 더 섬세하므로 절단 시 과도하게 구부리거나 비틀거나 찌그러뜨리면 안 됩니다.
그림 3: 고정밀 절단기는 가격이 비쌀 수 있습니다. (이미지 출처: Dreamstime)
광섬유 케이블은 통제된 제조 환경보다 현장에서, 특히 교육받지 않은 인력이 작업을 수행하는 경우 부적절하게 절단될 수 있습니다. 또한 손상된 케이블로 인한 문제를 식별하고 수정하는 일은 대개 시간이 오래 걸리며 때로는 불가능할 수도 있습니다. 특히 온도와 습도의 영향을 받는 환경 요인에 따라 간헐적으로 발생하는 문제에 민감한 커넥터를 최적으로 절단하지 않은 경우 특히 그렇습니다.
그림 4: 모든 유형의 연결 및 스플라이싱에는 광섬유 끝단을 정밀하게 절단해야 합니다. 케이블, 종단, 스플라이스 트레이가 손상되지 않도록 보호하면서 최대 360개의 광섬유를 스플라이싱할 수 있는 Panduit 광섬유 종단 인클로저입니다. (이미지 출처: Panduit)
광섬유 케이블을 절단할 때 발생하는 유리 파편은 실제로 위험할 수 있다는 점이 또 다른 문제입니다. 따라서 광섬유 케이블을 절단하는 작업자는 보호경과 보호의를 착용해야 합니다. 또한 사용 중인 단일 또는 다중 모드 광섬유 유형에 적합한 절단기 장비와 기술을 사용해야 합니다.
Digi-Spool 물류 혜택
DigiKey의 Digi-Spool 프로그램은 기계 제조업체가 구리 연선 케이블과 광섬유 케이블을 1피트 단위로, 심지어 수천 피트 길이의 스플라이싱되지 않은 케이블까지 지정하고 구매할 수 있도록 하여 케이블 소싱 문제를 해결합니다. DigiKey 전문가는 적절한 장비와 기술을 사용하여 제품을 +3% 허용 오차 범위 이내(더 작으면 절대로 안 됨)로 절단하고 스풀에 적재하여 배송합니다.
관련 기사: DigiKey Digi-Spools를 아시나요?
북미 지역을 대상으로 Digi-Spool 프로그램을 통해 구매한 모든 케이블의 99%는 당일 절단되어 배송됩니다. 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA)에서는 Digi-Spool 프로그램을 통해 주문한 케이블을 최소 48시간 이내에, 아시아 태평양(APAC) 지역에서는 최소 72시간 이내에 배송할 수 있습니다.
그림 5: DigiKey는 광섬유 케이블 제조업체인 Panduit와 제휴하여 주문에 따라 절단되는 고품질 케이블을 전문적으로 제공합니다. 이 서비스를 통해 기계 제조업체는 다른 소싱 방식에서 발생할 수 있는 낭비 없이 특정 요구 사항에 맞는 업계 표준 케이블을 확보할 수 있습니다. (이미지 출처: DigiKey)
이제 기계 제조업체는 DigiKey Digi-Spool 전선 및 케이블 절단 서비스를 통해 설치 시 광섬유 연결을 처리해야 하는 어려움 없이 광섬유 연결의 독보적인 이점을 활용할 수 있습니다. 제조업체의 UL 인증이 유지됩니다. 맞춤형 서비스를 통해 낭비를 줄이고 재고를 최적화하여 보다 지속 가능하고 비용 효율적인 생산 프로세스를 구축할 수 있습니다.
관련 기사: DigiKey의 Digi-Spool - 전선 및 케이블 맞춤 절단 | DigiKey)
기계 제조업체의 설계 및 생산에 미치는 영향
지능형 커넥티드 기계의 수요가 증가함에 따라 Digi-Spool 프로그램과 같은 서비스는 자동화 산업에서 점점 더 필수적인 요소가 될 것으로 예상됩니다.
기계 제조업체는 Digi-Spool 서비스를 통해 시제품, 일회성 기계 제작, 자동화를 위한 재고 설계에 필요한 광섬유 케이블을 신속하게 조달할 수 있습니다. 신속한 시제품 제작 및 반복 설계를 위해 기계 제조업체는 Digi-Spool 서비스의 빠른 배송 기능을 통해 테스트 및 설계 검증을 위한 소량의 광섬유 케이블을 조달할 수 있습니다. 이를 통해 설계에서 생산까지의 주기를 간소화할 수 있습니다. OEM은 경쟁이 치열한 시장에서 기계를 제작하는 경우 Digi-Spool 서비스의 턴키를 통해 재고실 관리 및 조립 작업을 제거하여 비용을 절감하고 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
결론
DigiKey의 Digi-Spool 절단 길이 전선 및 케이블 서비스는 여러 산업 응용 분야에서 광섬유 연결 채택을 지원합니다. Panduit 광섬유 케이블은 Digi-Spool 프로그램을 통해 제공되므로 기계 제조업체는 맞춤형 절단에 UL 라벨을 유지하도록 인증된 유통업체에서 널리 인정받는 브랜드를 지정할 수 있습니다. 주문에 따른 절단 서비스는 산업 자동화에서 광섬유가 점점 더 많이 채택됨에 따라 성장할 수 있습니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.