IIoT를 위한 임베디드 시스템

서비스 및 소프트웨어

Digi Remote Manager(DRM)

IoT 세계에서는 가장 강력한 통신 연결만 있으면 충분합니다. 네트워크 관리자는 분산된 IoT 장치를 모니터링하고 제어하는 보안 관리 응용 제품 Digi Remote Manager®를 사용하여 단일 명령 및 제어 지점을 확보하고 가장 필요한 성능 요구 사항을 지속적으로 업데이트하고 유지할 수 있습니다. 현장의 모든 장치 구성을 수정하고 유지 관리하는 자동화된 대량 펌웨어 및 소프트웨어를 업데이트하고 데이터 흐름을 유지하여 보안 보호를 비롯해 완벽하게 자산을 추적하고 규정을 준수합니다. DRM은 일부 원격 장치를 진단하고 수정하는 데 도움이 됩니다. IoT 네트워크 관리 소프트웨어를 사용하여 배포 후 장치와 자산에 안전하게 액세스할 수 있습니다. DRM을 사용하면 펌웨어를 업데이트할 뿐만 아니라 네트워크 상태를 모니터링하고 평가하여 전체 네트워크의 보안을 보장할 수 있습니다.

Digi XBee Studio

Digi XBee® Studio는 Digi XBee 셀룰러 장치를 관리하고 구성하는 데 가장 적합한 도구입니다. 이 응용 제품에는 Digi XBee 3 셀룰러 모뎀을 쉽게 설정, 구성, 통신하고 테스트할 수 있는 내장 도구가 포함되어 있습니다.

Digi XCTU(XBee 구성 및 테스트 유틸리티)

XCTU는 개발자가 사용하기 쉬운 그래픽 인터페이스를 통해 Digi RF 모듈과 상호 작용할 수 있도록 설계된 무료 멀티플랫폼 애플리케이션입니다. 여기에는 XBee® RF 모듈을 간편하게 설정, 구성 및 테스트할 수 있는 새로운 도구가 포함됩니다.

Digi XBee Multi Programmer 유틸리티

Digi XBee® Multi Programmer는 PC 기반 애플리케이션과 정교하면서도 사용하기 쉬운 하드웨어 인터페이스가 결합된 제품입니다. Digi XCTU®로 만든 기존 펌웨어 프로필을 사용하여 Digi XBee Multi Programmer 애플리케이션 소프트웨어는 해당 펌웨어 프로필을 장치에 연결된 Digi XBee 모듈에 복제합니다. 간단한 자동화된 프로그래밍 프로세스는 제품에 대한 지식이 부족한 작업자를 위해 설계되었습니다. 사용 편의성을 위해 각 소켓 근처의 장치 LED는 모듈이 올바르게 연결되었는지, 프로그래밍이 진행 중인지, 프로그래밍 세션이 통과했는지 실패했는지를 나타냅니다. 운영자는 프로그래밍을 신속하게 진행하기 위해 하나의 컴퓨터에 여러 개의 Digi XBee Multi Programmer 장치를 연결할 수 있습니다.

Digi XBee MicroPython PyCharm 플러그인

Digi XBee® MicroPython PyCharm 플러그인을 사용하면 개발자는 효율적이고 사용자 친화적인 방식으로 Digi XBee 장치용 MicroPython 애플리케이션을 작성, 컴파일 및 실행할 수 있습니다. PyCharm과 플러그인을 사용하면 MycroPython 프로젝트를 처음부터 만들거나 유틸리티와 함께 제공된 기존 예제를 편집할 수 있습니다. 구문 강조 기능, 빠른 문서화 및 코드 완성 기능 덕분에 애플리케이션 개발이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 또한 외부 주변 장치나 비표준 API를 사용하기 위해 라이브러리를 추가하고 REPL 콘솔을 사용하여 Digi XBee와 통신하여 애플리케이션 출력을 하거나 명령을 실행할 수 있습니다.

Digi XBee Network Assistant

XCTU와 함께 사용되는 Digi XBee® Network Assistant는 무선 주파수(RF) 네트워크를 검사하고 관리하도록 설계된 Digi의 무료 도구입니다. 네트워크 장치의 지리적 위치를 확인하거나 사용자 지정 지도에 배치하여 해당 장치에 대한 정보를 얻는 등의 기능을 사용해 보세요. 근처의 Digi XBee 네트워크에 가입하여 검사하면 해당 네트워크에 포함된 모든 노드에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 구성 프로필을 기반으로 네트워크의 모든 노드, 특정 그룹 또는 단일 장치의 구성을 업데이트하고, 검사 중인 네트워크를 내보내고 나중에 가져와서 작업을 계속하거나 오프라인으로 작업할 수 있습니다.

Digi ConnectCore 클라우드 서비스

Digi ConnectCore® 클라우드 서비스는 배포 후에도 안전한 무선(OTA) 업데이트를 제공하여 지능형 연결 장치를 만들고 유지 관리할 수 있는 능력을 OEM에게 제공합니다. Digi의 서비스는 사용자 친화적인 프로그래밍 소프트웨어를 포괄적인 클라우드 플랫폼과 결합하고 광범위한 API를 완비하여 현장에서 작동하는 장치에서 수집된 시계열 데이터의 원격 관리 및 모니터링을 용이하게 합니다.

Digi ConnectCore 보안 서비스

Digi ConnectCore® 보안 서비스는 전체 수명 주기 동안 사용자의 IoT 장치에 대한 보안을 보장하도록 설계된 포괄적인 도구 및 서비스 세트를 제공합니다. IoT 장치에서 보안 문제는 매우 중요하므로 이 솔루션을 사용하면 배포 후에도 제품 보안을 지속적으로 유지해야 하는 문제를 해결할 수 있습니다.