무선 기포 센서
TE Connectivity의 AD-101 기포 감지기는 초음파 기반 센서로, 센서를 통과하는 튜브에 액체가 있는지 여부를 감지합니다.
TE Connectivity의 AS-101 기포 감지기 (이미지 출처: TE Connectivity)
이 센서는 사용이 간편하고 리드가 GND, Output, Self Test, Power로 4개뿐입니다. 센서 출력은 3.3V TTL(액체가 있는 경우에는 낮고 기포가 있는 경우에는 높음)입니다.
프로젝트 배경
AD-101은 원래 의료 응용 분야용으로 제작되었지만 사용이 용이하다는 것을 보여주기 위해 실용적인 프로젝트를 찾아 보았습니다. 수위 감지기는 간단한 계측기로 수천 년간 사용되어 왔으므로 이 수위 감지기가 AD-101 센서의 기능을 강조하고 원격 시각 LED 레벨 표시기를 제공하는 훌륭한 프로젝트가 될 수 있다고 생각했습니다. 저가의 수위 감지기를 수정하여 센서를 통과하기 위한 튜브의 길이를 추가했습니다. 물이 있으면 센서 상태가 변경되어 원격 수위 감지기가 작동됩니다.

본 프로젝트를 위해 AD-101 출력을 모니터링하고 원격 LED 표시를 작동할 수 있는 무선 하드웨어를 개발했습니다. 무선 하드웨어는 방수 Bud Industries PN-1323-CMB 인클로저 내부의 Grove 센서 기판에 장착된 Digi International XB3-24Z8US-J 모듈 쌍으로 구성됩니다. XB3 모듈에서 실행되는 Micropython 스크립트는 무선 링크를 설정하는 기능을 설정하여 센서를 모니터링하며 원격 LED를 트리거합니다. eeWiki기사에 AD-101 기포 감지기 및 XBee3을 사용한 무선 수위에 대한 전체 프로젝트 세부 사항이 기록되어 있습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum