사이버 보안이란 무엇이며 왜 중요한가?
사이버 보안은 단지 컴퓨터 보호 차원이 아니라 우리가 일상적으로 사용하는 시스템을 보호하는 것입니다. 이러한 시스템이 사이버 공격으로 침해되면 그 영향은 단지 디지털 영역을 넘어 사람, 비즈니스, 심지어 커뮤니티에도 영향을 미칩니다. 사이버 보안이 없다면 비밀번호, 은행 세부 정보, 의료 기록 같은 개인 정보가 도난당하거나 신분 도용 또는 사기에 사용될 수 있습니다.
현장 장치 수준에서의 위험
통제가 다소 느슨한 환경에서 사용되는 경우가 많은 현장 장치는 사이버 공격의 주된 대상입니다. 이러한 장치는 대부분 기본 비밀번호나 오래된 소프트웨어를 사용합니다. 이러한 장치의 예로 센서, 컨트롤러, 카메라가 있습니다. 자격 증명 변경, 펌웨어 업데이트 또는 통신 암호화 같은 작은 조치만 수행해도 공격 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
그림 1: 사이버 공격은 주로 보안이 다소 느슨한 환경에서 사용되는 말단 노드 장치(맨 아래 열) 대상으로 하는 경우가 많습니다(이미지 출처: Analog Devices).
실제 예시
Colonial Pipeline 랜섬 공격에서는, 한 번의 사이버 공격으로 미국 동부 지역에 걸친 연료 공급이 일시적으로 중단되었습니다. Medibank 데이터 유출에서는 수백 만 건의 민감한 건강 데이터가 노출되었습니다. 또한 Change Healthcare 랜섬 공격은 전국적인 의료 청구 처리에 영향을 미쳤습니다. 이러한 공격 사례는 사이버 보안 실패가 일상적인 생활까지 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.
보안 네트워크 레이아웃
강력한 보안은 네트워크 설계부터 시작됩니다. 네트워크를 분할하면 공격자가 영향을 미칠 수 있는 범위를 제한하게 됩니다. 방화벽 및 모니터링 시스템과 같은 추가적인 보안 수단은 네트워크의 보호 수준을 강화할 수 있습니다. Zero Trust(제로 트러스트) 접근 방식은 모든 장치와 사용자를 계속적으로 검증함으로써 더 엄격한 보안을 구현합니다. 사용자는 자격 증명을 보호하고 비밀번호 관리자를 활용하며 다중 요소 인증을 활성화해야 합니다. 원격 액세스는 VPN과 같은 보안 연결을 통해 진행되어야 합니다.
위협에 대한 모니터링 및 대응
따라서 위협에 대해 모니터링하고 대응하는 것이 중요합니다. 침해가 발생하면 조직은 위협을 감지하고 격리한 후 어떤 일이 발생했는지 검토합니다. 그런 다음 시스템을 복구하고 방어 수준을 개선합니다. 시간이 흐를수록 이 프로세스는 시스템을 더욱 강화하고 미래의 공격을 방지하는 데 도움을 줍니다.
결론
최종적으로, 사이버 보안은 사람과 시스템을 안전하게 유지하는 데 중요합니다. 위협 및 위협으로 인한 실제 영향이 증가하는 가운데, 스마트한 관행과 연속적인 향상은 위험을 줄이고 미래에 대비해 더 안전한 시스템을 구축하는 데 도움을 줍니다. 자동화 기술에 대한 더 많은 내용을 보려면 자동화 리소스 센터를 참조하십시오.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum