변압기의 개념과 작동 방식
가장 간단한 형태의 변압기는 전력을 변환하는 데 사용되는 전자기 장치입니다. 이는 무슨 의미일까요? 어떻게 전력을 변환하는 걸까요?
우선 변압기가 어떻게 만들어지는지 살펴보겠습니다. 변압기는 크게 코어(주로 강자성(철))와 전선 코일 두 세트로 구성됩니다. 이러한 코일을 1차 권선과 2차 권선이라고 합니다.
변압기 1차 권선에 AC 전류를 인가하면 코일에서 펄스 자기장이 발생합니다. 변압기 코어는 1차 코일과 2차 코일 간 자기장의 경로를 유도하여 에너지 낭비를 방지합니다. 자기장이 2차 코일에 도달하면 코일 내 전극에 운동 에너지가 가해져 기전력(EMF)을 통해 전류가 발생합니다.
완전한 코어를 사용하면 와전류로 인해 많은 에너지가 열의 형태로 손실되기 때문에 바람직하지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 이를 보완하기 위해 현재는 코어를 래미네이트 철판으로 제작하여 열을 더욱 균일하게 분산하고 에너지 손실을 방지합니다.
변압기의 주요 기능은 1차 권선부터 2차 권선까지 전압을 승압 또는 강압하는 것입니다. 이는 코일 간 비율을 조정하여 이루어집니다. 1차 권선에 5개의 코일, 2차 권선에 10개의 코일이 있는 변압기는 1:2 승압 변압기로, 1차 권선에서 2차 권선까지 전압이 2배로 증가합니다. 반대로 1차 권선에 10개의 코일, 2차 권선에 5개의 코일이 있는 변압기는 2:1 강압 변압기로 전압이 절반으로 감소합니다.
변압기는 기본만 알면 매우 간단한 장치입니다. 변압기의 유형은 전력, 분리, 신호 처리, 전류 감지 등으로 다양합니다. DigiKey는 어떤 응용 제품에 대해서도 해결책을 제공할 수 있습니다. 응용 제품에 적합한 변압기를 맞춤형으로 제작할 수 있는 변압기의 개별 구성 부품을 비롯하여 DigiKey에서 제공하는 다양한 변압기 제품을 알아보려면 여기를 클릭하세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum