Amazon AVS용 VocalFusion 스테레오 개발 키트
Amazon AVS용 XMOS VocalFusion 스테레오 개발 키트(DigiKey 부품 번호 880-1130-ND)는 Amazon Alexa 음성 서비스(AVS)용 '원거리 음성 캡처 및 처리' 개발을 지원하는 Raspberry Pi 전용 개발 키트입니다. '원거리 음성 캡처' 기술은 '스마트 기기가 멀리 떨어진 사람의 말(일반적으로 1m ~ 10m)을 인지할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.' Amazon AVS 기술을 통해 음성 인식 시스템을 '훈련'할 필요가 없습니다. 시스템은 즉시 사용이 가능합니다.
그림 1: Amazon AVS용 XMOS VocalFusion 스테레오 개발 키트. (이미지 출처: XMOS)
제품 구성
- 4개의 전방향 마이크의 선형 배열: 최대 180° 캡처, '방의 가장자리' 용도입니다.
- 저지터 오디오 클록
- 구성 가능한 사용자 입력 버튼 및 LED
- I2S 오디오 및 I2C 컨트롤 연결
- USB 전원, USB 2.0 장치 오디오 및 컨트롤 연결 옵션 포함
- 40핀 Raspberry Pi 인터페이스 케이블(핀아웃은 그림 3 참조)
포함되지 않은 필요 부품
- Raspberry Pi – DigiKey 부품 번호 1690-1025-ND
- 전원 어댑터(최소 2A 권장) – DigiKey 부품 번호 1690-1022-ND
- SD 카드(최소 16GB 권장) – DigiKey 부품 번호 1582-1004-ND
- 스피커
- USB 키보드
- USB 마우스 – DigiKey 부품 번호 CH969-ND
- HDMI 입력이 있는 모니터 또는 Raspberry Pi 터치스크린 – DigiKey 부품 번호 1690-1007-ND
- HDMI 케이블 – DigiKey 부품 번호 Q396-ND(1690-1007-ND를 사용하는 경우 필요하지 않음)
- 인터넷 연결이 가능한 이더넷 연결
VocalFusion 스테레오 개발 키트의 제품 구성도는 그림 2에 나와 있습니다. 포함 부품은 다음과 같습니다.
- VocalFusion XVF3500 음성 프로세서
- 별도의 보드에 있는 4개의 MEMS 마이크
- 전원용 마이크로 USB 커넥터(USB 2.0 장치 연결은 선택 사항)
- I2S 및 I2C 제어 연결을 위한 확장 헤더
- 범용 푸시 버튼 스위치 4개
- 사용자 제어 LED 13개
- 저지터 클록 소스
- xTAG 디버그 어댑터용 xSYS 커넥터
그림 2: VocalFusion 스테레오 개발 키트 제품 구성도. (이미지 출처: XMOS)
XMOS는 간단한 설정 가이드를 제공합니다. 한 가지 명심할 점은 40핀 Pi 커넥터에는 키가 없으므로 커넥터가 올바르게 배치되었는지 다시 한 번 확인할 필요가 있습니다(그림 3 참조).
그림 3: Raspberry Pi 40핀 커넥터. (이미지 출처: XMOS)
Raspberry Pi 핀아웃에 대한 추가 정보는 그림 4를 참조하십시오.
그림 4: Raspberry Pi 케이블 핀아웃. (이미지 출처: XMOS)
Raspbian 설치
이 링크에서 Raspbian Stretch를 다운로드하십시오.
SD 카드 슬롯이나 USB 어댑터를 통해 SD 카드를 컴퓨터에 삽입합니다.
다운로드한 이미지를 SD 카드에 설치하려면 다음 지침을 따르십시오(사용 중인 OS에 따라 다름).
Linux 터미널
- Ctrl-Alt-T를 누르면 새 터미널 창이 열립니다.
- 명령 프롬프트에서 SD 카드의 주소를 가져오려면 lsblk를 입력합니다. /dev/mmcblk0 또는 /dev/sdb 또는 이와 유사한 것이 될 수 있습니다.
- sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=1M count=10을 입력합니다
- unzip -p 2018-06-27-raspbian-stretch.zip | sudo dd of=/dev/mmcblk0 bs=4M conv=fsync를 입력합니다
- 2018-06-27 날짜는 다를 수 있으므로 다운로드에 적합한 날짜를 입력합니다.
- 이미지가 기록될 때까지 기다렸다가 디스크를 꺼냅니다.
Mac OS
- 터미널을 엽니다.
- SD 카드에 사용할 디스크를 찾으려면 diskutil list를 입력합니다. disk3 또는 disk4와 같은 것이어야 합니다.
- sudo diskutil eraseDisk FAT32 Raspbian /dev/disk3을 입력합니다. 디스크 번호가 올바른지 확인하십시오.
- sudo dd bs=1m if=2018-06-27-raspbian-stretch.img of=/dev/disk3 conv=sync를 입력합니다
- 이미지가 기록될 때까지 기다렸다가 디스크를 꺼냅니다.
Windows
- Windows 설치 etcher.io를 다운로드합니다.
- Etcher를 실행하고 2018-06-27-raspbian-stretch.zip을 선택합니다.
- SD 카드 드라이브를 선택합니다.
- '플래시'를 클릭합니다.
- 이미지가 기록될 때까지 기다렸다가 디스크를 꺼냅니다.
Amazon AVS 설치 및 설정
필요한 종속 항목을 설치하고 Amazon AVS의 시작 및 실행 프로세스를 안내하는 다음 링크(Raspberry Pi Quick Start Guide)로 이동합니다. 완료되면 sudo reboot를 입력합니다.
Amazon AVS 실행
- avsrun을 입력합니다
- 테스트를 위해 “알렉사, 지금 몇 시야?”라고 말합니다.
참고 자료:
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum