USB-C 커넥터를 통한 문제 해결

제 이전 Android 휴대전화에는 밑부분에 충전 및 데이터 전송을 위한 마이크로 USB 커넥터가 있었습니다. D자 형태에 가까운 커넥터로, 케이블 플러그 방향을 정확히 맞춰도 제대로 들어가지 않았습니다. 제대로 들어갈 때까지 플러그를 두세 번 뒤집어서 시도해 보신 경험이 있으실 겁니다. 잠들기 전 불이 꺼진 상태에서 전화기를 충전하려 할 때는 더욱 성가신 일입니다. 매번 이번에는 제대로 넣을 수 있을 거라고 자신하고, 어쩌다 한 번에 제대로 들어가면 어쩐지 우쭐한 만족감이 느껴집니다. 하지만 보통은 결국 불을 켜고 실눈을 뜨고 플러그를 보며 마침내 리셉터클에 제대로 넣고 나서, 어둠 속에서는 제대로 삽입하지 못했다는 생각에 막연한 좌절감을 느끼게 됩니다. 보통 5번 중 1번은 실패하는 것으로 알려져 있지만 이 사실도 도움이 되지 않습니다. 사람이란 기본적으로 80%의 성공률이 아니라 20%의 실패율에 집착하기 마련이니까요.

어쨌든, 가지고 계신 Android 휴대전화가 비교적 신제품인 경우에는 제대로 삽입된 경우 딱 하고 장착되는 느낌을 줍니다. 그런 다음 휴대전화에서 충전이 시작되었다는 알림음(제 휴대전화에는 스타트렉 브리지 음향으로 설정되어 있습니다.)이 나오면 커넥터가 제대로 연결되었음을 알 수 있습니다.

하지만 몇 년 된 휴대전화라면, 5개의 접점이 있는 하단의 작은 연결촉이 시간이 지남에 따라 눌리고 마모되어 삽입된 플러그에 더 이상 제대로 연결되지 않게 됩니다. 설상가상으로 이러한 현상과 접점 프레팅이라고 하는 현상과 겹치는 경우 안정적인 연결을 위해 플러그를 위로 들어 올리고, 운이 좋다면 접점의 안정적인 연결을 유지하기에 적합한 크기의 물건을 찾아 그 상대로 고정해야 할 수도 있습니다. 운이 좋지 않다면, 휴대전화가 마치 놀리듯이 계속해서 연결되고 끊어지기를 반복할 것입니다. 제 휴대전화에서는 비프음이 하도 자주 나서 엔터프라이즈호의 브리지가 공격을 받고 있는 것 같은 소리가 납니다. 한편 저는 죽은 미니 USB 커넥터가 도착하고 있다고 스토보코에게 알리는 워프처럼 소리라도 지르고 싶은 심정입니다.

USB-C 웜홀

Lineage OS를 운영하는 방화벽이 있는 이전 Android 휴대전화에는 하단에 새로운 USB-C 리셉터클이 있습니다. 마치 커넥터 웜홀을 거쳐 온 것만 같았습니다. USB-C 플러그와 리셉터클은 경이로웠습니다. 양면 블레이드 커넥터에는 이중화 접점이 회전 대칭을 이루고 있어 처음 삽입 시 안정적으로 연결되고 시간이 절약되며 당황스러울 일도 없기 때문에 더 이상 커넥터 방향을 맞추기 위해 어둠 속에서 더듬거리고 실눈을 뜰 필요가 없습니다. 덕분에 한 번에 안정적으로 삽입할 수 있고, 이에 따른 자존감 회복으로 엔돌핀 수치가 높아집니다. 더 큰 장점은 USB-C 리셉터클의 연결이 중앙형이기 때문에 양쪽에 접점이 있다는 것입니다. 따라서 연결촉이 사용에 따라 휘어지는 현상을 방지하고 이중화 접점이 프레팅 현상을 최소화합니다.

이 휴대전화를 사용한 첫날, 엄지손가락이 USB-C 리셉터클 바로 위에 위치하게 된다는 것을 발견했습니다. 엔지니어로서 땀과 먼지가 커넥터로 들어가 문제가 발생하는 것은 시간문제라는 생각이 들었습니다. 보호 장치가 필요했고, 그래서 Android 리셉터클을 보호하기 위해 고무 커버 패키지를 구매했습니다.

USB-C 커넥터는 USB 3.1을 염두에 두고 설계되었지만 USB 2.0과도 하위 호환됩니다. 이중화 접점을 갖춘 회전 대칭형 상호 연결 시스템은 소비자뿐 아니라 산업 응용 분야에서도 사용이 용이한 장점을 다양하게 가지고 있습니다. Molex는 고속 상호 연결을 위해 설계된 높은 신뢰성을 갖춘 USB-C 커넥터 라인을 제공합니다. Molex도 커넥터의 청결 유지에 대해 우려했는지, 2171780001 수직 표면실장 USB-C 차례형 리셉터클과 함께 캡을 제공합니다(그림 1). 미니 USB 리셉터클에도 캡이 제공되고 대칭형 커넥터이기 때문에 이 중요한 캡을 한 번에 Molex 커넥터에 간편하게 삽입할 수 있습니다. 열악한 산업 환경에서는 더욱 편리하며 Molex는 이 캡이 신뢰성에 매우 중요함을 인식하고 있습니다.

그림 1: Molex 2171780001 USB-C 리셉터클은 USB 2.0을 지원하는, 표면 수직 실장형 커넥터입니다. 포함된 캡은 연결되지 않은 리셉터클을 먼지와 습기로부터 보호합니다. (이미지 출처: Molex)

이 USB-C 리셉터클은 최대 1만 회 결합 주기를 지원하여 커넥터를 매일 3회 연결하는 경우, 수명은 9년 이상입니다. 포함된 캡은 어떤 상황에서도 리셉터클에 쉽게 삽입되어 커넥터와 금 소재로 된 접점을 먼지, 습기, 손가락으로부터 보호합니다. USB-C 전원 공급은 최대 1.25A까지 지원됩니다. 구성은 USB 2.0을 지원하며 아직도 워프가 싫어하는 미니 USB 리셉터클을 사용하는 기존 USB 2.0 장치를 업그레드하는 데 사용할 수 있습니다.

USB 3.1 Superspeed를 지원하는 데 필요한 설계로, Molex는 2024100002 USB 3.1 직각 리셉터클을 제공합니다(그림 2).

그림 2: Molex 2024100002 USB 3.1 USB-C 리셉터클은 최대 6A 전원 공급을 지원하는 방수형 표면실장 커넥터입니다. (이미지 출처: Molex)

최대 1만 회 결합 주기를 지원하는 금 소재의 접점을 갖춘 견고한 커넥터로, 고강도 산업 응용 분야에 적합합니다. IPX8 등급으로, 연결되지 않은 USB 리셉터클에는 먼지가 들어가기 쉽지만 이 커넥터는 방수 기능을 갖추고 있기 때문에 캡이 없는 경우에도 오염 물질로부터 보호합니다. 최대 6A의 USB 전원 공급을 지원하여 케이블을 통해 구동되어야 하는 고속 산업용 사물 인터넷(IIoT) 엔드포인트에 적합합니다.

결론

따라서 USB-C 커넥터는 밤에도 당황하지 않고 삽입할 수 있고 삽입하기 쉬운 커버를 통해 클링곤의 엄지손가락으로부터 보호해야 하는 견고한 IIoT 응용 제품의 신뢰성을 개선합니다. USB 연결을 위한 최고의 선택으로 사용이 간편하고, 이제 스토보코에 잠들어 있는 미니 USB에 비해 많은 장점을 가지고 있습니다.

작성자 정보

Image of Bill Giovino

Bill Giovino는 시러큐스 대학(Syracuse University)에서 전자 공학 학위를 취득한 전자 엔지니어이며, 설계 엔지니어링에서 현장 애플리케이션 엔지니어링은 물론 기술 마케팅에 이르기까지 바로 투입 가능한 몇 안 되는 실력자 중 하나입니다.

Bill은 25년 이상 STMicroelectronics, Intel, Maxim Integrated를 비롯한 다양한 회사의 기술 및 비기술 담당자를 대상으로 신기술을 홍보해 왔습니다. STMicroelectronics 재직 중 Bill은 마이크로 컨트롤러 업계에서 회사의 초기 입지를 다지는 데 공헌했습니다. Infineon에서는 미국 자동차 업계에서 회사 최초로 마이크로 컨트롤러 설계를 성공으로 이끌어 내는 역할을 했습니다. Bill은 직접 설립한 CPU Technologies의 마케팅 컨설턴트로 일하면서, 많은 업체들이 실적이 저조한 제품의 실적을 개선하는 데 도움을 주고 있습니다.

Bill은 최초의 전체 TCP/IP 스택을 마이크로 컨트롤러에 배치하는 것을 비롯하여 사물 인터넷을 조기에 수용한 바 있습니다. Bill은 '교육을 통한 판매'라는 메시지와 온라인을 통한 제품 홍보에 있어 커져 가는 명확하고 분명한 의사 소통의 중요성 전달에 전념하고 있습니다. Bill은 LinkedIn의 인기 그룹인 Semiconductor Sales & Marketing Group의 중재자이며, B2E에 유창합니다.

More posts by Bill Giovino
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum