Machinechat JEDI One 소프트웨어를 사용하여 15분 이내에 LabJack 설비 변환

2001년에 설립된 LabJack은 개발자와 시스템 통합자가 아날로그 및 디지털 입력 및 출력을 통해 센서 및 제어 액추에이터에서 데이터를 추출할 수 있는 강력한 산업용 데이터 취득(DAQ) 모듈을 제조하는 유명한 회사입니다. LabJack의 USB, Wi-Fi 및 이더넷 기반 솔루션은 소비자 가전부터 실험실 및 속도, 광, 소리, 진동, 온도, 가스 농도 등을 측정해야 하는 건물 시스템에 이르는 응용 분야에 사용됩니다. 센서 및 액추에이터의 데이터는 LabJack을 통해 서버나 PC로 전송됩니다.

(이미지 출처: Machinechat)

블로그에서는 개발자 및 시스템 통합자가 간편한 3단계를 통해(15분 이내) LabJack의 판독값을 사용 및 실행 가능한 IoT 데이터로 변환할 수 있는 방법을 제공합니다. Machinechat의 JEDI One(PC 또는 Mac용)을 사용하여 개발자 및 시스템 통합자는 에지에서 LabJack 데이터를 처리하고 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 데이터, 장치, 시스템 보기 대시보드를 통해 웹 기반 실시간 및 이전 보고 구성
  • 규칙, 경보, 알림 설정
  • 구성 가능한 로컬 데이터 스토리지 활성화

이외에도, 개발자와 시스템 통합자는 JEDI One을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 특정 데이터 파라미터가 충족될 경우 실행되는 동작 플러그인 생성
  • 중요 네트워크 장치 모니터링
  • 클라우드 계산 비용 및 맞춤형 소프트웨어를 개발하는 데 소요되는 시간 감소 또는 제거

이 사용 방법에 포함된 지침은 다음을 포함하여 모든 LabJack DAQ 솔루션에 적용됩니다.

작성자 정보

Image of Daryl Miller

Daryl은 첨단 IoT 네트워킹 및 소프트웨어 기술 개발 분야에서 30년 이상의 경력을 보유하고 있습니다. 그는 내장형 시스템, IoT, 소프트웨어, 엔지니어링 도구, 컴퓨터 그래픽 및 네트워킹과 관련한 주제에 대해 여러 기사를 쓰고 강연을 해왔습니다. 그는 납땜 인두를 잡기 시작한 후부터 컴퓨터 및 전자 공학에 대해 열정을 가져 왔습니다.

플랫폼의 수장으로 Machinechat에 합류하기 전, Daryl는 Lantronix에서 엔지니어링 부사장으로서 회사의 여러 주요 제품 혁신 개발을 책임졌습니다. 이전에는, Tektronix에서 14년간 근무했으며 마이크로컴퓨터 개발 제품(MDP) 및 비디오 및 네트워킹(VND) 부서에서 여러 역활을 수행했습니다.

Daryl는 정보 시스템 분야의 학사 학위, 경영학 석사 학위 및 여러 특허권을 보유하고 있습니다. 요즈음 Daryl은 Machinechat의 소프트웨어를 적용하는 새로운 방법을 생각하는 데 시간을 보내지 않을 때는, 아내와 시바견과 함께 캠핑이나 하이킹을 가거나 요리를 하거나 태평양 연안 북서부에 있는 와이너리를 방문하면서 여가 시간을 보냅니다.

More posts by Daryl Miller
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum