PLC란?
모든 PLC(프로그래밍 가능 논리 컨트롤러)는 일부 머신 프로세스를 제어하는 동일한 기능을 합니다. 일반적인 PLC 기능으로는 모터, 펌프 또는 밸브를 켜고 끄는 것과 같은 동작의 타이밍, 제어, 시퀀싱이 있습니다.
반면 안전 PLC는 SIL(Safety Integrity Level), 즉 일부 안전 기능이 제공하는 위험 절감 수준에 관한 기능 안전 규정 IEC 62061, ISO 13849-1 또는 IEC 61508과 같은 안전 요구 사항을 충족하기 위해 특별히 개발 및 인증된 전용 컨트롤러입니다.
하드웨어 수준에서 실제 물리적인 PLC의 경우 중요한 차이점이 많습니다. 이러한 두 가지 유형의 PLC 간의 가장 큰 차이점은 일반적인 PLC에는 존재하지 않는 이중화 및 자체 점검 메커니즘이 안전 PLC에는 존재한다는 점입니다.
Banner Engineering의 XS26 계열 컨트롤러는 최대 8 I/O 확장 모듈, 디지털 입력 26개, 무접점 안전 출력 2개를 제공하는 안전 PLC입니다. 확장 모듈 모델에는 다양한 안전 입력, 무접점 안전 출력, 안전 계전기 출력이 포함됩니다. (이미지 출처: Banner Engineering)
또 다른 중요한 차이점은 입력 및 출력 단계입니다. 입력의 경우, 안전 PLC는 입력 상태를 지속적으로 모니터링하여 작동 중에 또는 기계 자체에 문제가 있음을 알릴 수 있는 고장이나 오동작을 감지합니다. 출력의 경우, 어떤 유형의 결함이나 오동작이 발생하면 외부 장치에 대한 손상을 최소화하도록 설계된 출력에 연결된 장치와 출력 간에 추가적인 안전 회로망이 있습니다.
여기에 제시된 Phoenix Contact의 Safety Bridge 안전 PLC와 같은 소형 연성 안전 컨트롤러는 안전한 확장 모듈에 적합하도록 조정하기가 쉽습니다. 다양한 안전 기능을 실행할 수 있습니다. 안전 입력 20개, 안전 출력 4개, 경보 출력 4개, 클록 출력 2개를 제공해도 크기는 67.5mm에 불과합니다. (이미지 출처: Phoenix Contact)
그러면 일반 PLC를 사용할 수 있는지 아니면 안전 PLC가 필요한지 어떻게 알 수 있을까요? 설계하는 기계의 안전 요구 사항은 둘 중 한 가지 방법으로 알 수 있는 경우가 많습니다. 기계가 사용될 국가와 해당 국가의 기계에 대한 안전 규정으로, 또는 설계하는 기계의 유형으로 알 수 있습니다.
예를 들어 미국, EU, 중국의 기계 안전 요구 사항 간에는 차이가 있습니다. 또한 식음료 업계에서 사용되는 기계와 인박기의 컨트롤러, 정유에 사용되는 컨트롤러의 안전 요구 사항도 서로 다릅니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum