신호와 이더넷을 모두 제공하는 하이브리드 자동차 커넥터
'품절'... '재고 없음'... '배송 기간 2개월' - 가구점에서 책상을 구입하려고 문의했을 때 점원에게 들은 말들입니다. 최근의 팬데믹으로 인해 많은 가구 제조업체들이 생산 속도를 늦추고 제품의 종류도 최소화하고 있습니다. 원격 학습으로 학기를 시작할 고등학생 딸 아이를 위해 가성비 좋은 책상을 찾고 있었는데, 그것이 생각만큼 만만치 않다는 것을 실감하게 되었습니다. 이에 좌절하던 14살 딸 아이는 "그냥 제가 직접 책상을 만들어야 겠어요."라고 자신감을 표했습니다. 물론 저는 상당히 회의적이었지만, 결국 대형 철물점행을 단행하게 되었습니다.
아이의 자신감에 깊은 인상을 받긴 했지만 그 계획이 무산될 것에 대비해 '2안'을 마련해 두었습니다. 며칠 내내 샌딩, 프라이밍 및 페인팅을 하더니 아이는 아무래도 제대로 된 책상은 나오지 않겠구나 깨닫고는 그냥 아무 책상이나 하나 사 줄 수 있는지 물어왔습니다. "물론이지!"라고 답한 후 준비해 두었던 '온라인 주문 & 10일 내 배송'이라는 '2안'을 실행에 옮겼습니다.
비즈니스에서도 다르지 않습니다. 사람들의 요구를 이해하고 그들의 요청을 예측하고 솔루션을 제공하는 것이 필수적입니다. 오늘날의 COVID-19 상황에서 고객이 필요로 하는 것을 예측하는 것은 비즈니스를 위한 바람직인 태도일 뿐만 아니라 고객 중심의 서비스를 위한 필수적인 요소입니다. Molex는 stAK50h 비밀폐형 연결 시스템과 같은 솔루션을 통해 업계 문제를 극복하고 제품을 제공하는 것의 중요성을 인식하고 있습니다. stAK50h 비밀폐형 연결 시스템은 업계 표준 자동차 실장을 충족하는 최초의 스루홀, 단일 및 다중 베이 하이브리드 커넥터 시스템입니다.
Molex의 stAK50h 비밀폐형 연결 시스템 샘플 (이미지 출처: Molex)
이 제품은 다음을 염두에 두고 설계되었습니다.
- 설계 시간 단축 - 제조업체가 보다 빠른 설계 시간과 설계 유연성을 위해 제품에 궁극적으로 요구할 사항을 예측하기 위해 추세를 파악하여 고객의 요청을 예상합니다.
- 간편하고 신뢰할 수 있는 제품 생산 - 신뢰성에 대한 고객의 타협할 수 없는 요구를 충족합니다. 가동 중단, 반복적인 노동 및 안전하지 않은 환경을 방지함으로써 고품질 제품은 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
- 저렴한 제조 - 고객의 요구를 파악하여 비용을 최소화하고 이익을 극대화하기 위해 경제적인 제품을 생산합니다.
결과적으로 stAK50h 비밀폐형 연결 시스템은 이러한 이점들의 통해 맞춤형 툴링 제거, 간단한 접합 조립 제공 및 원스톱 솔루션 제공을 포함하는 제조 요구 사항을 충족시키고 있습니다.
맞춤 도구의 필요성 일소 - 설계 시간 단축
제조업체는 stAK50h 커넥터의 적층 가능한 특성을 통해 더 빠른 설계 변경과 더 큰 설계 유연성을 경험하게 될 것입니다. 색상으로 구분된 하우징이 시각적 편광을 지원하므로 쉽게 연결할 수 있고 맞춤형 도구가 필요하지 않습니다. 적층형 연결 시스템이 엔지니어링 및 검증 시간을 단축하며, USCAR 규정을 준수하므로 시장 출시 시간도 단축할 수 있습니다.
간단한 결합 및 조립 - 간편하고 신뢰할 수 있는 제품 생산
stAK50h 커넥터로 고객은 품질 문제를 개선하고 향상된 조립 생산을 할 수 있게 됩니다. 헤더와 리셉터클에 색상 코드가 사용되어 빠르게 구분하여 쉽게 조립할 수 있는 비밀폐형 연결 시스템입니다. 이 커넥터는 또한 적절한 결합을 위한 커넥터 위치 보증(CPA)도 제공하고 있습니다.
원스톱 솔루션 - 저가 제조
stAK50h를 통해 고객은 관리 비용 최소화, 용이한 주문, 조정 노력에 따른 문제 감소 등 원스톱 솔루션 공급업체의 이점을 누릴 수 있습니다. stAK50h 시스템은 저전류 신호(5.0A)에서 고전력 애플리케이션(30.0A)에 이르는 애플리케이션에 사용할 수 있는 12 ~ 56회로 리셉터클 범위를 제공합니다.
Molex 장점
요즘과 같은 불확실한 시기에 Molex는 제조업체의 관점을 갖는 것이 고객에게 우수한 제품을 제공하는 가장 좋은 방법인 이유를 이해하고 있습니다. 일류 제품은 신뢰성, 속도 및 저렴한 비용으로 전체 패키지 옵션을 제공합니다. 이 세 가지 모두는 고객 만족을 위해 꼭 필요한 것입니다. Digikey.com에서 stAK50h 비밀폐형 연결 시스템에 대해 자세히 알아보고, 설계 유연성, 안정성, 비용 절감을 극대화할 수 있는 고품질 패키지 딜에 대해서도 알아보세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum