커넥터 제품 선택 시 인증의 중요성

제품 선택 단계에서 전기 커넥터 및 전력 전송 솔루션 인증의 중요성은 매우 큽니다. 테스트 및 인증된 제품은 작동 및 제품 안전, 신뢰성, 호환성을 보장합니다.

그림 1: 커넥터 인증은 안전, 신뢰성, 호환성을 보장합니다(이미지 출처: Ouneva).

인증의 중요성 요약

Ouneva커넥터 제품 및 배전 솔루션은 테스트 및 인증을 거쳤습니다. 이러한 인증 절차가 제공하는 중요한 이점 중 세 가지를 자세히 살펴보겠습니다.

  • 안전: 인증된 제품은 표준에 정의된 테스트를 거쳤으며, 정상적인 제품 사용에서 나타나는 기계적 및 전기적 요구 사항을 능가합니다. 따라서 제품에 매우 높은 기계적 응력이 가해지거나 짧은 단락이 발생할 때와 같은 예외적인 경우에서도 제품의 안전을 보장할 수 있습니다. 테스트를 통해 전기 화재, 감전 또는 기타 위험을 최소화할 수 있습니다.
  • 신뢰성: 제품은 의도된 환경에서 수십 년 동안 안정적으로 작동해야 합니다. 테스트 중에는, 잠재적 위험 요인을 식별하기 위해 제품을 가속화된 일정으로 노화시켜 제품의 기계적 및 전기적 특성이 테스트됩니다. 인증은 커넥터가 온도 변동, 습도 또는 실장 베이스의 진동과 같은 다양한 환경 변수를 견디는지 테스트되었음을 보장합니다.
  • 호환성: 인증된 제품은 업계 전반의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 따라서 다양한 시스템 및 장치와의 특성 측면에서 서로 다른 제품 간에 호환될 수 있습니다. 호환 가능한 제품은 다양한 결함 조건과 전체 시스템 또는 장치에 대한 손상 위험을 줄입니다.

다양한 인증의 예

국가적 또는 국제적 수준에서 다양한 인증이 이루어질 수 있습니다. Ouneva 제품의 인증 여부는 제품에 표시된 FI 또는 UL을 통해 확인할 수 있습니다. 잘 알려진 인증 기관으로는 UL(Underwriters Laboratories), IEC(International Electrotechnical Commission), CSA(Canadian Standards Association)가 있습니다. 다양한 시장에서 판매되는 제품의 경우 각 국가의 표준에 따라 요구되는 인증이 다를 수 있으므로, 제품을 선택할 때 대상 시장의 요구 사항에 유의해야 합니다.

그림 2: Ouneva의 제품은 FI(왼쪽 예) 및 UL(오른쪽 예) 인증을 통해 보장됩니다(이미지 출처: Ouneva).

UL 및 IEC 인증은 글로벌 인증입니다. CSA 인증은 캐나다에서 사용하려는 제품에 요구됩니다. 전기 네트워크, 전력, 시스템에 따라 요구되는 인증도 달라집니다. UL 및 IEC 마크는 해당 제품이 엄격한 국제 표준에 따라 테스트되었음을 보장합니다.

안전 제품의 경우에는 RoHS 마크도 있어야 합니다. 이는 해당 제품에 인간의 건강이나 자연에 유해한 화학 물질 또는 금속이 포함되어 있지 않음을 보장합니다.

그림 3: Ouneva 커넥터 블록에 대한 인증 예시(이미지 출처: Ouneva)

인증을 획득한 커넥터 사용의 이점

  • 안심하고 사용: 커넥터 구매자와 사용자는 해당 제품이 산업 요구 사항에 따라 테스트되었으며 품질이 우수하고 안전하게 사용할 수 있음을 확신할 수 있습니다.
  • 위험 감소: 극한의 조건에서 제품을 테스트함으로써 결함 조건과 시스템에 대한 손상 위험이 최소화됩니다. 설치는 신뢰할 수 있고 안전합니다.
  • 장기적 비용 절약: 인증된 커넥터는 구매 가격이 약간 높을 수 있지만 제품의 서비스 수명과 연결 신뢰성은 제품의 수명 주기에 걸쳐 비용 절감 효과를 제공합니다.

Ouneva 커넥터 제품 및 인증

Ouneva 제품은 항상 신뢰할 수 있고 잘 알려진 파트너를 통해 테스트되고 인증됩니다. 제품 안전은 손쉬운 설치 및 사용과 더불어 당사 제품의 가장 중요한 특징입니다. 손쉬운 설치는 안전한 설치를 의미합니다. 당사의 제품 정보에서 해당 제품이 어떤 표준에 따라 인증되었는지 항상 확인할 수 있습니다. 개별 제품에 대한 자세한 내용은 제품 지원 부서에 문의해 주시기 바랍니다.

결론

인증된 커넥터 제품은 작동 안전 및 신뢰성은 물론, 다양한 시스템 및 장치와의 호환성을 보장합니다. Ouneva는 비용이 많이 들거나 심지어 위험한 상황을 방지하기 위해, 구매 결정을 내리기 전에 제품 인증서를 검토할 것을 권장합니다.

DigiKey 제조업체 페이지에서 당사 제품을 확인해 보세요.

작성자 정보

Image of Ouneva

Ouneva is a leading Finnish manufacturer for the electrical industry. We deliver connector products to international customers all over the world. In the Nordic countries and Europe, you can find our products from most of the major electrical supply wholesalers’ selection. In addition to connector products, you will find grounding equipment, cable terminals and accessories, enclosure accessories, and overhead line accessories from our broad product selection.

More posts by Ouneva
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum