커넥터 테스트 및 사용자 안전 및 최종 사용에 미치는 중요성
커넥터 테스트는 사용자에게 전기 커넥터와 관련된 안전을 보장하는 데 가장 중요한 단계입니다. 커넥터의 설계 및 제조가 책임감 있게 이루어졌는지에 대한 검증은 공인된 테스트 실험실에서 이루어집니다.
테스트 및 인증
테스트 단계에서, 커넥터에는 정격 값을 초과하는 부하를 적용합니다. 또한 커넥터는 일반적인 사용 온도보다 높은 온도에서도 견딜 수 있어야 하며, 크림프 커넥터는 인장 강도에 대한 추가적인 테스트를 거칩니다. 인증 전에 이루어지는 테스트 단계는 제품의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위한 필수 사항입니다.
Ouneva에서는 테스트를 진행하기 전에 커넥터가 견뎌야 하는 다양한 기계적 힘을 시뮬레이션합니다. OTL 범용 커넥터를 사용하여, 커넥터 나사를 조일 때 발생하는 힘으로 인해 커넥터 본체에 가해지는 장력과 스트레칭의 영향을 시뮬레이션합니다. 시뮬레이션 단계를 통해 제품 개발이 더욱 원활하고 효율적으로 이루어질 수 있으며, 테스트 단계를 거치기 전에 이미 커넥터의 기능을 확인할 수 있습니다. 따라서, 테스트 실험실에서 예기치 못한 상황이 발생하는 일이 줄어듭니다.
그림 1: 커넥터 테스트 모델(이미지 출처: Ouneva)
Ouneva에서 제조하는 커넥터에 대한 테스트는 테스트 표준에 따라 공인된 실험실에서 수행됩니다. 테스트는 기계 및 전기 테스트를 포함하여 여러 부분으로 나뉩니다. 전기 테스트에서는 제품의 여러 파라미터를 측정하고, 그 결과를 통해 제품의 전기적 안전성과 품질을 검증합니다.
그림 2: 단락 테스트에 대한 커넥터 테스트 결과(이미지 출처: Ouneva)
그림 2에서 커넥터는 200주기의 단락 이벤트에서 약간의 반응을 보였지만, 편차가 미미하여 그 변화는 유의미하지 않았기에 테스트에 통과했습니다.
그림 3: 추가적인 단락 커넥터 테스트 결과(이미지 출처: Ouneva)
그림 3은 단락 이벤트 후에 온도에 변화가 없음을 보여줍니다. 커넥터가 테스트를 통과했습니다.
고품질의 안전한 커넥터만이 표준에서 정의한 테스트를 통과합니다. 승인된 테스트 단계가 완료되면, 테스트 실험실에서는 테스트 보고서와 인증서의 초안을 작성하며 그 유효성과 상호 인정 가능성을 모니터링합니다.
예를 들어 OTL 범용 커넥터 제품군은 다음 표준에 따라 테스트됩니다.
- EN 61238-1:2003 클래스 A
- EN 60947-7-1:2009
- EN 60947-7-2:2009
- UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10, 단자대
OTL 범용 커넥터는 구리 및 알루미늄 컨덕터와 함께 사용하도록 인증되었습니다. 알루미늄 컨덕터의 사용은 지난 몇 년 동안 크게 증가했습니다. 따라서 OTL 범용 커넥터는 다양한 응용 제품에 적합하며, 안전성 또한 계속 중요한 사항으로 고려되고 있습니다.
클래스 A와 클래스 B 커넥터의 차이점은 무엇인가요?
커넥터는 A와 B의 두 가지 등급으로 분류할 수 있습니다. 클래스 A 커넥터와 클래스 B 커넥터의 차이점은 클래스 A도 단락 테스트를 거쳤다는 점입니다. 즉, 클래스 A 커넥터는 클래스 B 커넥터에 비해 적용될 수 있는 응용 제품의 범위가 훨씬 더 넓습니다. 또한 클래스 A 커넥터는 단락 테스트 덕분에 별도의 빠른 회로 차단기가 필요하지 않으므로, 비용 효율성이 더 높습니다. 이러한 회로 차단기는 구매 및 설치 비용이 비싼 경우가 많습니다.
커넥터를 선택할 때 고려해야 할 다른 안전 측면에는 어떤 것이 있을까요?
설계 단계에서 올바른 재료를 선택해야 합니다. 올바른 재료의 선택은 최종 제품의 가격, 품질, 재활용성에 영향을 미칩니다. 또한 제품의 안전성 특히 화재에 대한 안전성에도 큰 영향을 미칩니다.
OTL 범용 커넥터 제품군은 UL 94 테스트 표준 V-0의 화재 등급 요건을 충족하는 플라스틱 소재를 사용하여 제조됩니다. V-0 등급 재료는 화력을 증가시키지 않으며 자소성이 있습니다. 이 등급의 재료는 UL의 테스트를 거쳤으며, 재료 인증서인 '옐로 카드'를 열람할 수 있도록 제공합니다. 할로겐 없이 내화 등급을 획득했으며, 이는 OTL 범용 커넥터 제품군의 재료가 완전한 무할로겐임을 의미합니다.
출처: https://www.ul.com/services/combustion-fire-tests-plastics
요약
전기 커넥터를 선택할 때는 인증된 제품인지 여부에 주의를 기울여야 합니다. 커넥터의 안전성을 보장하기 위해서는 클래스 A 커넥터를 선택하는 것을 적극 권장합니다. OTL 범용 커넥터 제품군은 테스트 및 인증을 거친 고품질의 제품들로 구성되어 있어, 최고의 설치 경험 및 사용자 속성을 제공합니다. 인증된 제조업체에 관심이 있는 경우, 선택한 제품의 품질과 안전성에 대해 확신할 수 있도록 SGS에서 인증한 제조업체의 디렉터리 링크를 참조하세요.
https://www.sgs.com/en-fi/certified-clients-and-products/certified-client-directory
미래를 위한 지속 가능한 솔루션
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum