도플러 효과: 과거에 거부당했지만 오늘날 쉽고 널리 사용되는 효과
엔지니어는 압전 효과처럼 널리 사용되는 효과에서부터 RF 표면 효과와 같이 덜 알려진 효과, 그리고 코안다 효과와 같은 덜 친숙한 효과에 이르기까지 많은 "효과"에 대해 잘 알고 있습니다. 하지만 여러 분야의 시스템 엔지니어들에 의해 널리 알려지고 사용되는 한 가지 효과가 있습니다. 바로 도플러 효과입니다. 1842년 이론 논문을 통해 이 현상을 설명한 물리학자 크리스티안 도플러의 이름을 딴 도플러 효과는 파원을 기준으로 이동하는 관찰자(하나 또는 둘 모두가 움직일 수 있음)에 대한 주기파의 주파수 변화입니다.
도플러 효과와 그와 관련된 도플러 편이 현상을 사용하여 관찰자가 인지하는 감지된 물체의 상대적인 동작(속도 및 가속도 모두)을 결정할 수 있습니다. 이는 다목적이고 필수적인 파동 물리학 현상으로, 다음과 같은 매우 작은 규모에서 매우 큰 규모에 이르기까지 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다.
- 순환계의 혈류를 감지하는 초음파 도플러
- 특정 지역에 있는 사람의 동작을 감지하는 초음파, RF 도플러
- 자율 주행 차량의 속도를 결정하는 광학 도플러
- 차량, 선박, 항공기 및 우주선의 동작을 확인하는 레이더의 RF 도플러
- 광학 및 RF 도플러를 결합하여 우주선과 별과 은하와 같은 천체(일반적으로 후퇴하는 경우 적색 편이, 접근하는 경우 청색 편이라고 함)의 속도를 측정
최근 몇 년 동안 기술 발전으로 도플러 효과를 사용해 많은 감지 시스템을 향상시켰습니다. 예를 들면 초기 의료용 초음파 시스템은 정맥과 동맥의 존재와 크기만을 보여줄 수 있었지만, 도플러 측면을 추가함으로써 혈류 속도를 측정할 수 있게 되어 주요 진단 기능이 향상되었습니다.
도플러 원리
정확한 방정식으로 정의할 수 있지만 도플러 효과는 개념적으로도 설명할 수 있습니다. 정주파수에서 반복파의 파원이 관찰자를 향해 이동할 때, 파열의 각각의 연속적인 마루는 이전 파장의 마루보다 관찰자로부터 약간 더 가까운 위치에서 시작됩니다. 따라서, 각각의 연속적인 파동은 이전의 파동보다 관찰자에게 도달하는 데 더 적은 시간이 소요됩니다. 이는 관찰자에게 도달하는 연속적인 파동 사이의 도달 시간을 줄이는 효과가 있으며, 관찰된 주파수의 증가로 나타납니다(그림 1).
그림 1: 파원과 관찰자가 가까워질수록 연속적인 파장 마루 사이의 거리가 감소하여 주파수가 증가한 것으로 인지되며, 그 반대는 둘이 서로 멀어지는 경우입니다. (이미지 출처: Science Facts)
파원이 관찰자로부터 멀어지는 반대 현상이 발생하면, 각각의 후속 파동은 이전 파동보다 관찰자로부터 더 멀리 떨어진 위치에서 발생하여 마루 사이의 간격이 늘어납니다. 연속된 파동 사이의 도달 시간이 증가하고 이러한 마루들이 흩어지기 때문에 관찰자가 인지하는 주파수는 감소합니다.
경적을 울리거나 사이렌을 울리는 자동차가 지나갈 때 도플러 효과를 확인할 수 있습니다.(그림 2). 인지되는 주파수는 자동차가 접근함에 따라 증가하고(물론 세기도 증가), 지나가면 갑자기 감소합니다(다시 세기도 감소). 철도 경적도 마찬가지로 쉽게 들을 수 있고 극적인 효과를 갖습니다.
그림 2: 차량이 일정한 속도로 접근하면 관찰자는 세기가 점차 증가하더라도(하단 그래프) 일정한 높은 피치(상단 그래프)를 듣게 됩니다. 차량이 통과하면 세기가 감소하며 피치가 갑자기 떨어집니다. (이미지 출처: ResearchGate)
도플러 효과라는 명칭이 널리 사용되고 있지만, 실제로 두 가지 물리학 "메커니즘"과 두 가지 방정식이 있습니다. 하나는 음파를 위한 것이고 다른 하나는 전자기파를 위한 것입니다. 왜 차이가 있을까요? 유형의 매질(공기, 물, 고체)에서 전파되는 음향 에너지 및 기타 에너지 파동의 경우 관찰자의 속도와 파원의 속도는 파동 에너지가 전달되는 매질을 기준으로 측정됩니다. 분명한 차이가 있으며 그리고 전반적으로 관찰된 도플러 효과는 파원, 관찰자, 파원 및 관찰자, 심지어 매질의 동작에 따른 결과입니다.
그러나 공기와 같은 유형의 매체가 필요하지 않은 전자기 에너지(빛, RF)의 경우 도플러 분석이 약간 다르며 관찰자와 파원 사이의 상대적인 속도 차이만 분석에서 고려합니다. 이것은 특수상대성이론의 전제와 관련이 있는데, 알버트 아인슈타인의 1905년도 논문에서 다룬 급진적인 가설 중 하나는 모든 관성계에 대한 빛의 속도는 상수이며 광원 자체의 동작과는 독립적이라는 것입니다.
많은 계에서 주파수의 소스와 관찰자가 함께 위치하며 도플러 효과는 대상에서 반사되는 것으로 보입니다. 이것은 관련 방정식에 두 가지 인자를 추가하지만, 원리는 변하지 않습니다.
과거의 도플러
도플러 효과에 대한 설명은 사용 가능한 주파수 소스 및 측정 장비와 함께 파동 현상의 이해를 돕는 거의 직관적인 설명입니다. 도플러는 이 현상은 별빛의 색이 별의 동작에 따라 어떻게 변했는지를 설명하는 것이라고 했습니다. 하지만 당시에는 도플러의 주장을 적절히 테스트할 수 있는 방법이 없었습니다. 실제로 그는 그의 "이단적인" 생각 때문에 수많은 저명한 물리학자들로부터 조롱을 당했고 심지어 선도적인 과학 협회에서 추방되기도 했습니다. 이후 연구원들이 그의 이름을 딴 효과에 관한 다양한 실험들에서 수정되지 못했던 기록 데이터의 불일치를 해결하여 그를 비방하는 사람들을 물리치는 데에는 수십 년이 걸렸습니다.
그의 실험과는 무관한 기술의 발전이 도움이 되었는데, 그 시대의 철도 개발은 선형 운동을 사용하고 고정 속도 사운드 트랙으로 반복 테스트를 사용하여(밴드가 사용되기도 했습니다!) 그의 주장을 확인하는 데 도움이 되었습니다. 도플러의 시련과 고난에 대한 이야기는 Physics Today의 최신 호에 주석이 달린 자세한 기사로 나와 있습니다(참고 자료 참조). 이것은 가치 있는 교훈입니다. 처음에 조롱 당했던 아이디어는 결국 "옳은"것으로 받아들여질지도 모릅니다(갈릴레오의 태양중심설을 떠올려보세요). 그의 이름은 오늘날에는 처음에 거부 당했던 분석과 결론에 대한 표준 명칭이 되었고, 크리스티안 도플러는 궁극적으로 옳았습니다.
도플러 효과는 매우 유용한 현상이지만 많은 엔지니어링 문제의 원인이기도 합니다. 어떤 문제일까요? 도플러 효과를 속도 측정에 사용할 수 있지만 이는 주파수 안정성에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 지구 궤도 위성(예: GPS)과 심우주 차량(예: 최근 화성 착륙선)의 공칭 캐리어 주파수는 도플러 효과로 인해 변화합니다. 따라서 송신 및 수신 경로는 이러한 주파수 편이를 보상하고 수용해야 하며, 이는 차량의 속도를 고려할 때 상당한 수준입니다.
도플러가 점점 작아지다
복잡하기는 하지만 도플러 효과는 매우 유용해서 많은 회로와 시스템이 이를 기본 또는 보조 기능으로 사용합니다. 이를 위해 공급 업체는 용도 확장을 위해 고급 개발 도구와 보드를 사용한 저전력의 소형화 패키지를 개발해왔고 도플러 효과를 사용하는 장치를 더 쉽게 내장할 수 있도록 끊임없이 노력해왔습니다.
최근의 예시로는Infineon Technologies DEMOBGT60LTR11AIPTOBO1 평가 기판이 있습니다. 이 장치는 60기가헤르츠(GHz) 도플러 효과 기술을 활용하여 더 나은 성능, 응답 및 사용자 프로그래밍 가능성을 제공하여 널리 사용되는 수동 적외선(PIR) 동작 감지기를 대체하도록 설계되었습니다.
그림 3: The Infineon Technologies DEMOBGT60LTR11AIPTOBO1 평가 기판은 PIR 접근 방식보다 우수한 60GHz 도플러 기반 동작 센서를 제공합니다. (이미지 출처: Infineon Technologies)
BGT60LTR11 기반 AIP는 60GHz 단일 극초단파 집적 회로(MMIC)를 3.3 × 6.7 × 0.56밀리미터(mm) 크기로 완전히 통합했습니다(그림 4). 이 키트는 도플러 기반 동작 센서를 제공하며 80˚ 시야의 패키지 안테나(AIP)와 동작과 동작의 방향을 위한 통합 감지기를 포함합니다. 가변 성능 매개변수는 감지 감도, 유지 시간, 작동 빈도 등이 있으며, 다른 60GHz 장치와는 달리 저렴한 표준 FR4 회로 기판 재료를 사용합니다.
그림 4: 레이더 기반 동작 센서 MMIC의 내부 복잡성을 보여주는 제품 구성도입니다. (이미지 출처: Infineon Technologies)
개발 도구에는 BGT60LTR11AIP "실드"와 Infineon 레이더 베이스 기판 MCU7이 포함됩니다. 20 × 6.25mm 실드는 BGT60LTR11AIP MMIC의 기능을 보여주고 사용자에게 "플러그 앤 플레이” 레이더 솔루션을 제공합니다. 기능과 기능의 초기 평가는 물론 빠른 설계 시제품 제작과 시스템 통합이 최적화되어 있습니다.
결론
도플러 효과 감지는 비접촉식으로 전자기파 및 음향파 에너지의 사용을 정량화하여 먼 거리에서 물체의 동작을 결정하는 거의 즉각적인 수단으로 많은 현대 시스템의 초석입니다. 이는 현미경에서 천문학에 이르는 다양한 환경에서 사용됩니다. 실행 가능한 대안이 없는 경우뿐만 아니라 기존 접근방식의 대체도 개선되며, 다행스럽게도, 현대의 부품과 개발 도구는 도플러 효과와 변화에 기초한 기능의 통합을 단순화합니다.
참고 자료:
1 – Physics Today, “The fall and rise of the Doppler effect”
2 – NASA, “Doppler Shift”
3 –Georgia State University, “Doppler Effect”
4 – University of Connecticut, “Doppler Effect”
5 – University of Virginia, “Doppler Effect”
6 – Wikipedia, “Coanda Effect”
7 – Wikipedia, “Skin Effect”
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum