자율 주행차에서의 LIDAR 및 RADAR

최근, 자율 자동차에 대한 뉴스를 피하기 어렵습니다. 수 백만 마일의 시뮬레이션 거리는 물론이고 자율 자동차는 실제로 5천만 마일 이상을 주행했습니다. 유감스러운 점은 이전에도 사고가 있었고, 이 거대한 프로젝트가 진행됨에 따라 앞으로도 사고가 발생할 수 있다는 점입니다. 모두가 즐겨찾는 검색 엔진과 최고의 유명인인 에디슨의 이름을 사용하는 회사 간에는 해당 분야를 선도하는 두 가지 기술이 있는 것 같습니다.

LIDAR과 RADAR

여기에는 LIDAR 및 RADAR 기술이 활용되었습니다. RADAR가 더 잘 알려져 있습니다. RADAR는 "무선 감지 및 거리 측정(Radio Detection and Ranging)"의 약자입니다. 라디오파를 사용하는 RADAR는 특정 주파수에서 감지 신호를 내보내고 그 신호를 다시 받기까지 기다립니다. 일단 감지되면, 주파수 신호 변화가 계산되어(도플러 편이 포함됨) 자율 자동차의 경우 자동차와 장애물이 위치한 지점과 이동 속도가 결정됩니다. 반면 LIDAR는 "빛을 통한 감지 및 거리 측정(Light Detection and Ranging)”의 약자입니다. LIDAR는 여러 적외선 펄스를 사용하여 물체의 거리와 속도를 측정합니다. LIDAR 시스템은 이러한 광 펄스를 보내는 방식으로 차량 환경에 대해 매우 정밀한 지도를 생성할 수 있습니다.

SparkFun의 SEN-14032

아직까지는 자율 응용 분야에 가장 적합한 기술에 관한 한 "우승작"이 결정되지 않았습니다. LIDAR는 좋지 않은 날씨 조건에서(예: 눈, 비, 안개) 제한적입니다. RADAR는 날씨 상태에 따라 부정적 영향을 받지는 않지만 LIDAR처럼 정확하게 물체의 크기와 모양을 전달할 수 없습니다. 또한 RADAR는 독립적인 해결책이 아닙니다. 일반적으로, RADAR에는 다양한 수동 초음파 센서가 수반됩니다. 그러나 가격적 측면에서는 LIDAR가 여전히 상대적으로 고가입니다.

무언가를 다루려고 하거나 개발하려는 설계자를 위해, DigiKey에서는 현재 SparkFun ElectronicsSEN-14032 LIDAR 광학 센서를 보유하고 있습니다. 이 센서는 다른 광학 거리 센서를 훨씬 능가하는 인상적인 13ft 감지 거리를 지원합니다. SparkFun은 SEN-14032에 대한 제품 데모 동영상을 제공합니다. DigiKey는 증폭기, 감지기, 혼합기 및 기타 IC에 이르는 다양한 RADAR 부품도 보유하고 있습니다.

결론

Tesla에 따르면 2017년 말, 완전한 자율 자동차가 출시될 것이라고 합니다. 구매하실 분 있나요? 아니요. 사고가 발생할까요? 예. 만화 젯슨(Jetsons)처럼 스스로 주행/비행하는 자동차를 타고 돌아다니게 될까요? 그렇게 되기를 바라기는 하지만 잘 모르겠습니다. 하지만 기술이 완벽하게 되면 교통 사고를 줄이고 사고로 인한 인명 손실을 낮출 수 있는 굉장히 매력적인 운송 수단이 될 것이라고 생각합니다.

참고 자료:

1 – http://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html

2 – http://www.bom.gov.au/australia/radar/about/what_is_radar.shtml

3 – http://www.allaboutcircuits.com/news/tesla-vs-google-do-lidar-sensors-belong-in-autonomous-vehicles/

4 – https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/06/lidar-self-driving-technology-tesla-crash-elon-musk

5 – https://electrek.co/2016/04/11/google-self-driving-car-tesla-autopilot/

작성자 정보

Image of Jeff Zbacnik, Jr., DigiKey

Jeff Zbacnik, Jr.는 DigiKey의 숙련된 전자 기술자입니다. 2003년부터 DigiKey에서 근무한 Jeff Zbacnik는 제품 리뷰, 비평, 기발한 상품 개발(점멸 LED)을 전문으로 합니다. DigiKey Scholarship 프로그램이 시작된 해에 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 전기 기술 부분 응용 과학 준학사 학위를 받았습니다. 항상 Playstation 게임을 하고 있거나 게임을 생각하고 있는 Playstation 게임 매니아입니다.

More posts by Jeff Zbacnik, Jr.
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum