테스트를 통해 적절하게 장기 보관할 경우 부품의 신뢰성이 유지됨을 확인

100% 인증되고 추적 가능한 활성 및 단종 반도체를 제공하는 Rochester Electronics와 이 회사의 고유 비즈니스 모에 대해 들어 보셨을 것입니다. 최근 '장기' 보관 부품의 품질과 제품의 날짜 코드 이후에도 품질 및 신뢰성이 유지되는지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 반도체 부품의 날짜 코드는 제조 또는 봉인 날짜, 공정, 자재 명세서를 기반으로 하여 추적성을 유지하기 위해 1940년대에 시작되었으며 일반적으로 2년 ~ 3년의 '유통' 날짜를 포함합니다.

당연히 업계의 공급업체와 제조업체도 같은 의문을 가졌습니다. 광범위한 테스트를 거친 결과, 이러한 부품은 올바르게 보관할 경우 날짜 코드가 지난 후에도 수년간 무결성을 유지하므로 안심하셔도 됩니다.

현장에서 부품의 품질과 신뢰성을 측정하는 한 가지 척도는 장기 보관 후의 납땜 가능성입니다. 실제 응용 제품에서 노화된 반도체 부품의 품질을 확인하기 위해 Rochester Electronics는 납땜 페이스트 및 리플로 제조 공정에서 산업 표준 기판 실장을 사용하여 납땜 가능성에 대한 분석을 수행했습니다.

첫 번째 연구에서, Rochester는 조립 및 테스트 공정을 수행하기 위해 PCB 조립 분야에서 경험을 갖춘 독립적인 제3 전자 제조 회사의 서비스를 사용했습니다. 이 계약된 조립 회사는 완전하게 ISO-9001 인증되었으며 17년이 넘는 경험을 보유하고 있습니다. 최대 17년이 지난, 57개의 서로 다른 날짜 코드를 가진 부품이 무작위로 선택되었습니다.

두 번째 연구에서, Rochester의 품질 및 신뢰성 팀은 최대 17년 동안 보관된 부품의 패키지 내부 무결성, 부품-PCB 납땜 접합부 품질, 전기 테스트 결과에 대한 분석을 수행했습니다.

어떤 방법을 통해 이러한 제품과 위에 나열된 요소를 테스트했을까요?

  • X 레이 영상 및 자동화 광학 검사 - 납땜 접합부의 품질 검사
  • 주사 전자 현미경법 및 X 레이 영상 - 모든 내부 연결 시각화 및 내부 손상 배제
  • 산 및 레이저 피막 제거 - 패키지의 다이 노출 및 결함 검사
  • 단면 분할 - 다른 관측 평면에서 분석
  • 기능 및 전기 타이밍 테스트 - 부품이 장치의 규격서에 명시된 대로 제조업체가 설정한 사양을 충족하는지 확인

요약된 결과를 통해 모든 부품이 내부 및 외부 연결의 기능, 무결성, 견고성을 유지한다는 것을 알게되었습니다. Rochester가 수행한 테스트에 대한 자세한 내용은 해당 블로그를 확인하세요.

Texas Instruments는 광범위한 제품 신뢰성 테스트를 통해 부품과 해당 자산이 올바르게 보관될 경우 21년 이상 무결성 및 기능을 유지한다는 사실을 입증했습니다. 이 회사는 ESD 테스트, 패키지 재료 평가, 테이프 필 강도, 납땜 가능성 등을 수행했습니다. 자세한 내용은 장기 보관부품 신뢰성에 대한 백서에서 확인할 수 있습니다.

이러한 회사들의 성실한 연구를 기반으로, 장기 보관이 반드시 제품 성능 저하로 이어지지는 않는다는 사실이 입증되었습니다. 보관된 부품에 대한 신뢰뿐만 아니라 이러한 회사에 대한 신뢰도 유지할 수 있다는 사실도 확인되었습니다. 각 회사는 최종 고객에게 최고 품질의 부품만을 공급하여 가동 중단을 방지하고 부품이 마지막으로 제조된 지 수십 년이 지난 후에도 응용 제품을 계속 실행할 수 있도록 합니다. 날짜 코드 제한은 부품 품질을 나타내는 유일한 지표가 아니며 완벽하게 작동하는 부품의 사용을 방해할 수도 있습니다.

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum