퓨즈 문제 테스트 및 확인

퓨즈란 무엇인가요? 퓨즈는 전력 서지나 기타 과전류 상황이 발생할 경우 자체 파괴되도록 설계된 작지만 유용한 장치입니다. 이 장치가 개발된 이유는 무엇인가요? 간단히 말해서 퓨즈는 장치가 설치된 회로의 나머지 부분을 보호하기 위해 개발되었습니다. 퓨즈를 교체하는 것은 퓨즈를 교체하지 않을 경우 타버릴 수 있는 전체 회로를 교체하는 것보다 비용이 훨씬 적게 듭니다.

퓨즈는 교체가 필요한 매우 보편적인 부품이므로, 이 부품의 목적과 테스트 및 진단 방법에 대한 정보를 제공하고, 다양한 형태 및 크기로 제공되는 여러 퓨즈 스타일을 보여 드리는 것이 유용할 것이라고 판단했습니다.

1단계: 끊어진 퓨즈를 확인합니다.

퓨즈를 회로에서 제거할 수 있다면 끊어졌는지 여부를 판단하는 가장 쉬운 방법은 연속성 테스트입니다. 다중 계측기에서 연속성 또는 저항 설정을 선택합니다. 신호음이 들리거나 0옴이 표시될 때까지 리드를 함께 터치하여 계량기가 올바르게 작동하는지 확인하기 위한 간단한 계량기 테스트를 수행합니다. 회로의 전원을 끄고 리드를 퓨즈의 양쪽에 놓은 상태에서 동일한 신호음이 들리고 계측기에 매우 낮은 저항값이 표시된다면 퓨즈는 제대로 작동하는 것입니다. 신호음이 들리지 않는 경우 및/또는 다중 계측기에 OL이 표시되는 경우에는 퓨즈가 끊어진 것입니다.

퓨즈를 테스트하는 또 다른 방법은 디지털 다중 계측기를 이용하여 퓨즈를 통과하는 전압을 측정하는 것입니다. 이 방법은 퓨즈를 회로에서 쉽게 제거할 수 없는 경우에 유용합니다. 이를 수행하려면 회로의 전원을 켠 상태에서 계측기의 스위치를 켜서 전압을 측정합니다. DC 회로에는 DC를, AC 회로에는 AC를 선택해야 합니다. 위험한 전압에 노출되는 일이 없도록 적절한 주의 사항을 준수해야 합니다. 퓨즈의 양쪽에 계측기 리드를 놓습니다. 전압이 매우 낮거나 없는 것으로 나타나는 경우 퓨즈는 양호한 상태입니다. 하지만 전압 차이가 표시되는 경우(일반적으로 전체 공급 전압) 퓨즈가 제대로 작동하지 않는 것입니다.

2단계: 퓨즈를 교체합니다.

제대로 작동하지 않는 퓨즈는 동일한 사양의 퓨즈로 교체하는 것이 좋습니다. 퓨즈가 속단형인지 지연형인지를 파악해야 합니다. 지연형 퓨즈는 대부분의 경우 속단형 또는 지연형으로 교체할 수 있지만 반대의 경우는 불가합니다. 지연형 퓨즈는 유도 회로에 사용됩니다. 모터 시동이 그 예입니다. 모터는 낮은 암페어에서 작동하지만, 시동이 걸리면 훨씬 높은 전류를 소모합니다. 지연형 퓨즈를 사용하면 단시간에 더 높은 전류에 대한 허용 오차 범위를 확보할 수 있지만 장시간 지속되지는 않습니다. 이 상황에서 속단형 퓨즈가 장착되어 있다면 전류 정격이 초과되자마자 퓨즈가 끊어질 것입니다. 원래 설치되어 있던 것과 동일한 유형의 제품을 설치하는 것이 가장 좋습니다.

아직 질문이 있거나 퓨즈를 테스트하는 데 도움이 필요하신가요? 아래의 동영상을 시청한 다음 해당 문제에 대한 당사의 TechForum 게시물을 확인하세요.

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum