DigiKey Marketplace에 대한 6가지 FAQ

지금쯤이면 아마 새로운 DigiKey Marketplace에 대한 소식을 들어보셨을 것입니다. 휴대폰에서 광고를 보거나 소셜 미디어에서 이런저런 이야기를 들었겠지만 그래도 궁금하신 점이 있을 겁니다. 약간은 주저하고 계실 수도 있겠죠.

가장 중요한 점은 DigiKey 품질은 동일하게 유지된다는 점을 확실히 말씀드립니다. 품질에는 변함이 없습니다. 유일하게 다른 점은 Marketplace에서는 기판 수준의 부품을 넘어서 훨씬 다양한 부품에 대한 액세스를 제공한다는 것입니다.

아래에 DigiKey Marketplace에 대해 궁금해 할 수 있는 간략한 6가지 FAQ가 나와 있습니다.

  1. DigiKey에서는 DigiKey Marketplace의 모든 벤더를 검토 및 심사하고 DigiKey의 표준 라인 카드와 동일한 품질 기준으로 유지합니다.
  2. Marketplace 제품은 제품 페이지, 장바구니, 구매 프로세스에서 “Marketplace 제품”으로 표시됩니다.
  3. Marketplace 품목은 공급업체에서 직접 배송됩니다. 누가 제품을 배송하는지, 그리고 어떤 이유로든 재고가 없는 경우 알림이 전송됩니다.
  4. Marketplace 공급업체 배송에는 1일 ~ 5일이 소요됩니다.
  5. Marketplace는 현재 1100개 이상의 공급업체에서 제공하는 30만 종 이상의 신제품을 확보하고 있으며 계속 그 규모를 확장하고 있습니다.

검색에서 Marketplace 제품을 제외하는 방법은 쉽고 간단합니다. 검색에서 Marketplace 제품을 제외하기 위한 확인란을 선택하기만 하면 모든 Marketplace 제품이 차단됩니다.

DigiKey Marketplace에서 제공하는 최신 기술은 DigiKey Marketplace 페이지를 참조하세요. 새로워진 Marketplace를 통해 하나의 웹사이트에서 수백만 종의 신제품을 모두 만나보실 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Jenn Toso

소셜 미디어 마케팅 전문가인 Jenn Toso는 소셜과 관련된 모든 것을 전문으로 합니다. 그녀는 DigiKey의 소셜 미디어팀의 헌신적인 구성원이며 DigiKey의 소셜 미디어 채널에서 그녀의 블로그, 공유, 트위트, 게시물을 볼 수 있습니다. Jenn은 메이커 및 STEM 커뮤니티에 열정적으로 참여하고 있으며 오늘날의 젋은이들이 모두의 밝은 내일을 위한 키를 쥐고 있다고 믿습니다. Jenn은 경영학 학사, 인터넷 마키팅 석사를 획득했으며 하키맘으로서는 박사입니다. 여유 시간에는 새롭운 관심사인 웨어러블 기술에 대해 탐색하기를 즐기거나 하키에 대한 열정을 불태웁니다. 일부 유형의 소셜 미디어나 아이스하키 경기장에서 또는 둘 모두를 동시에 즐기는 Jenn을 쉽게 찾을 수 있습니다.

More posts by Jenn Toso
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum