신제품 탐색 - Siretta의 SNYPER-LTE Graphyte 및 Mikroelectronika의 ARM v8용 MIKROE-3512 Fusion

DigiKey의 이번 신제품 탐색 에피소드에서는 Siretta의 휴대 신호 분석기 및 로거와 Mikroelectronika의 새로운 '다목적' 개발 기판을 살펴보겠습니다.

SNYPER-LTE Graphyte(USA)는 4G/LTE, 3G/UMTS, 완전한 콤보 실측을 수행할 수 있습니다. 이는 사용자의 모니터링 없이 고정 위치에서 원격으로 수행될 수 있습니다. 이러한 여러 순차적 실측은 자동으로 저장되며 요약과 함께, HTML 그래픽 형식으로 손쉽게 다운로드되는 CSV 파일로 제공됩니다.

ARM v8 개발 기판용 MIKROE-3512 Fusion은 학생과 대학교를 염두에 두고 생성된 혁신적인 설계입니다. 이 설계는 Wi-Fi를 통해 디버깅 및 프로그래밍이 가능한 세계 최초의 기판을 특징으로 합니다. 또한 장대한 전원 공급 장치 모듈, 디스플레이 기판 커넥터, 최대 5개 Click™ boards(600개 옵션 중 선택 가능)에 대한 공간을 호스팅합니다. 이 다목적 기판은 교실 환경에 구현하는 데 적합합니다.

시청해 주셔서 감사합니다!

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum