Sinker의 얼음 낚시집/오두막 - 스위치 업그레이드

안녕하세요. Sinker의 얼음 낚시집(Ice House) 업그레이드 블로그를 다시 찾아주셔서 감사합니다.

2025년 얼음 낚시 시즌을 앞두고, 얼음 낚시집에 몇 가지 개선이 이루어졌기에 이를 공유하고자 합니다.

이번에는 라디오에 마스터 전원 스위치를 설치하는 것이 첫 번째 작업이었습니다. 일반적인 차량용 라디오/CD 플레이어 장치인데 리모컨이 없어 전원을 완전히 끌 수 없었기에 배터리 소모가 더디게 이루어졌습니다. 주말이 지나면 호수에 있던 얼음 오두막을 집으로 가져와 플러그를 꽂아두면 되므로 큰 문제는 아니었지만, 배터리가 부족한 상태로 주말을 시작하고 싶지 않았고 또 얼음 오두막을 끌고 도로를 달리느라 자동차 연료를 낭비하고 싶지도 않았습니다.

암튼, TE Connectivity의 조명형 파손 방지 푸시 버튼 스위치를 사용하기로 결정했습니다(그림 1).  그 이유는, 제가 좋아하는 파란색 조명이 있고 마침 또 샘플이 있었기 때문입니다!

그림 1: 사용하지 않을 때 무전기의 전원을 차단하기 위해 설치된 TE Connectivity 파손 방지 푸시 버튼 스위치. (이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

과한 듯도 하지만 멋지니 괜찮습니다. 한 가지 더 좋은 점은, 잠들기 전에 배경 소음으로 라디오를 켜두면 훌륭한 야간 조명으로 사용할 수 있다는 점입니다! 설계 중인 응용 제품에 견고하고 안정적인 밀폐형 푸시 버튼 스위치가 필요한 분들께 추천하고 싶은 매우 견고한 스위치입니다. 이 제품은 TE의 AV22 계열인데, TE Connectivity의 AV 제품군에서 다양한 옵션과 크기 선택이 가능합니다.

또한 라디오 패널에는 시가 라이터 콘센트와 더블 USB-A 콘센트가 있는 충전 도크가 있었습니다.   이 역시 항상 전원이 공급되며 작은 LED 조명이 항상 켜져 있었습니다. SPDT MTA Green 계열 토글 스위치가 있어, 이를 사용하여 충전 콘센트의 전원을 차단했습니다(그림 2). 이로써, 배터리를 계속 소모하는 또 다른 요인도 통제할 수 있습니다!

그림 2: 충전 도크 아래에 있는 TE Connectivity의 MTA Green 계열 토글 스위치를 사용하면 사용 중이 아닐 경우 전원을 차단할 수 있습니다. (이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

그러던 중 창고에서 오래된 패널 실장 전압계를 발견했고 이를 사용하면 편리하게 배터리 상태를 확인할 수 있을 것이라고 생각했습니다. 배터리 소모를 최소화하기 위해 추가 토글 스위치 하나면 충분하다고 판단했습니다. 하지만 배터리 전압을 바로 확인할 수 있는 옵션이 필요했고, RV 강제 공기 가열로 또는 인버터가 배터리를 얼마나 소모하는지 확인하기 위해 장시간 모니터링할 수 있는 기능이 필요했습니다. 그래서 저는 on-off 순간 작동이 가능한 TE Connectivity의 Gemini A 계열 SPDT 토글 스위치(그림 3, 오른쪽)를 찾았습니다. 이렇게 하면 스위치를 들고 서 있지 않고도 순간적으로 스위치를 켜서 전압 레벨을 확인할 수 있고, 스위치를 계속 지켜보고 싶을 때는 스위치를 켜기로 전환할 수 있습니다.

그림 3: Gemini A 계열 on-off 순간 작동 스위치(오른쪽)는 전압계에 전원을 공급하여 배터리 에너지 사용량을 모니터링하는 데 사용됩니다. (이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

LED 업그레이드에 대한 첫 번째 블로그처럼, 꼭 이렇게 해야 했을까요? 아닙니다. Menards나 Lowes에서 0.99달러짜리 전등 스위치를 사서 사용할 수도 있었겠지만, 덩치가 커서 멋스럽지 않았을 것입니다. 멋은 중요하거든요. 특히 특별한 낚시 친구와 함께 낚시를 할 때는 더욱 그러하죠(그림 4)!

그림 4: 할아버지와 특별한 낚시 친구가 '멋진' 낚시터에서 잡은 물고기를 자랑하고 있습니다. (이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

스위치가 필요할 때는 DigiKey에서 재고로 보유 중인 다양한 TE Connectivity 스위치를 확인해 보세요.

그럼, 다음에 또 뵙겠습니다.

감사합니다.

Sinker Bakke

작성자 정보

Image of Jerome Bakke

Jerome  Bakke, Senior Product Manager  at DigiKey and has been with the company since 1999 (with a 3-year break). He worked in Tech support with the last 16 years being in Product Management. Prior to that he was an Electronic Technician in the US Air Force for 9 years. He holds an associate degree in both Electronics and Business Management. Outside of work, he is currently the commander of his local American Legion and enjoys ice fishing, motorcycling, gardening and spending time with family and friends.

More posts by Jerome Bakke
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum