Sinker의 얼음 낚시집/오두막 - LED 업그레이드

안녕하세요. Sinker의 얼음 낚시집(Ice House) 업그레이드 블로그 중 첫 번째 블로그에 오신 것을 환영합니다. 'Sinker'가 누구냐고요? Sinker는 제 별명인데, 실수로 얼음 구멍에 물건을 떨어뜨려서 생긴 별명인 거 같네요.

(이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

위 이미지 왼쪽 하단에 제 그린 호넷(Green Hornet)이 있습니다. 제가 가장 좋아하는 영화인 그럼피 올드 맨(Grumpy Old Men)에 등장하죠. 저는 이 낚시대를 쓰는데요. 영화의 주인공 맥스 골드맨에게 좋은 도구라면 저한테도 충분이 좋은 도구죠. 나무 재질이라서 '실수로' 구멍에 빠뜨리더라도 물에 뜹니다.

다시 블로그 주제로 돌아가겠습니다.

몇 년 전 Ice Castle에서 출시한 구형의 얼음 낚시용 오두막을 구입한 후, 몇 가지 기능을 추가하기도 하고 개량도 해왔습니다.

지난 22년 동안 DigiKey 기술 및 제품 팀에서 근무하면서, 매우 다양한 신기술을 접할 수 있었고, 그런 기술을 제 얼음 오두막과 집을 개선하는 데 활용해 왔습니다.

원래 있던 12VDC 전력 분배 시스템을 수정하여 바닥에 있는 6개의 얼음 낚시 구멍에 각각 별도로 제어할 수 있는 조명을 추가한 것이 그 첫 번째 작업이었습니다. 이미 언더 캐비닛 조명과 카 스테레오에 12VDC 전력이 공급되고 있었으며, 표준 전선 너트를 사용하여 결합된 상태였죠. 그래서 아래 그림과 같이 WAGO 2773 계열 PUSHWIRE® 스플라이스를 사용해 교체했습니다. 하나는 전원 공급 장치 입력 전선용으로 사용하고 다른 두 개에는 각각 기존 스테레오와 조명에 전력을 공급하는 출력 전선 하나, 새 배전반에 전력을 공급하는 출력 전선 하나를 사용했습니다. 이 계열을 사용한 이유는 이 스플라이스를 재작업할 생각이 없었기 때문입니다.

(이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

DigiKey는 2개 ~ 8개의 전선 입력과 단일 부품까지 다양한 패키지 유형을 보유하고 있습니다.

그런 다음 스테레오와 조명에 사용할 공급 전력 전선을 가져와 WAGO 221 계열 Lever Nuts®를 사용해 분리했습니다. 이 계열을 사용한 이유는 나중에 조명이나 스테레오를 교체해야 하는 경우에 손쉽게 연결을 분리할 수 있기 때문입니다.

(이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

DigiKey는 2접점, 3접점 및 5접점 버트 스플라이스와 인라인 스플라이스 등 각 단품까지 다양한 패키지 유형으로 제공합니다. 대부분의 배선 프로젝트에서 근사하게 활용할 수 있는 제품들이죠. WAGO는 이 제품을 친환경적인 Green Range 221로 제작하기도 합니다. 이 제품은 일부 친환경(바이오 재생) 및 재활용 플라스틱으로 제작되었으며 사포지 포장재로 포장됩니다.

다른 전력 전선은 WAGO 862-504 섀시 실장 단자대로 연결되며, 저는 이 제품을 각 낚시 구멍의 조명을 제어하는 6개 스위치 모두의 전력을 차단하는 데 사용하고 있습니다. 몇 가지 추가 응용 제품에 사용할 전선이 좀 더 있는데 이는 다음 블로그에서 다루도록 하겠습니다.

(이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

점퍼 바(원으로 표시)를 충분한 수량으로 주문하지 않았기 때문에 약간의 편법으로 철사 덩어리를 점퍼 대용으로 사용했습니다. 이 862 계열 블록은 푸시 버튼 종단으로 매우 안전한 연결을 할 수 있다는 장점이 있지만, 필요하다면 연결을 제거하고 교체할 수 있어 저는 그렇게 했습니다. 또한 비교적 크기가 작아 좁은 공간에서 사용하기가 매우 편리합니다.

Digikey는 레벨별로 2개 ~ 5개 접점이 있는 검은색 및 흰색 단자대를 보유하고 있습니다.

862 단자대: 패널 실장 | 단자대 | 전자 부품 유통업체 DigiKey

862-482 점퍼: 862-482 WAGO Corporation | 커넥터, 상호 연결 | DigiKey

이 12VDC 응용 제품의 음의 전력 측에도 같은 작업을 수행했습니다.

각 낚시 구멍 옆 바닥 아래에 TT Electronics3 LED 모듈을 설치했습니다. 다양한 색상과 MFG의 스트립을 선택할 수 있고, 최대 30개 모듈을 일렬로 연결할 수 있는 제품입니다. 각 모듈 사이에는 약 1¾인치 전선이 있지만 DigiKey에서는 단일 모듈까지 주문할 수 있습니다. 이미 12VDC 사용에 맞게 설정되어 있으므로 전류 제한 저항기를 계산하거나 설치할 필요가 없어 플러그 앤 플레이가 매우 편리합니다.

(이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

제 취향에도 맞고 잘 어울린다고 생각해 파란색을 선택했지만, 녹색, 빨간색, 흰색, 노란색 제품도 있습니다.

(이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

얼음 오두막 바닥 아래와 LED 모듈 간 연결에는 WAGO 221-2401 인라인 스플라이스를 사용했습니다. 특히 좁은 공간에서 작업하거나 전선 너트 등으로 병렬 연결할 전선이 충분하지 않을 때 매우 빠르고 간편하게 작업할 수 있습니다. DIY 배선 작업이 많다면 DigiKey가 WAGO를 통해 제공하는 여러 키트를 살펴보시기 바랍니다. 만약을 위해 작업 현장이나 잡동사니 서랍에 몇 가지 종류를 준비해 두는 것도 좋습니다.

(이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

위 이미지와 유사하게 WAGO Gelboxes를 사용하여 이러한 연결 지점을 밀봉했습니다. DigiKey는 인라인 및 병렬 221 계열 스플라이스에 모두 사용할 수 있는 제품을 보유하고 있습니다.

앞으로 추가로 소개해 드릴 제 오두막에 이루어진 모든 업그레이드 작업의 출발점이 바로 이 작업이었습니다.

아래는 저녁에 낚시 구멍의 조명을 모두 켜고 촬영한 제 오두막의 모습입니다.

(이미지 출처: Jerome Bakke, DigiKey Electronics)

이제 밤낚시를 즐기는 동안 실내 조명을 켜지 않고도 찌를 볼 수 있고, 오두막 바깥으로 퍼지는 파란 불빛도 감상할 수 있습니다.

반드시 필요한 작업은 아니었지만, 이렇게 멋진 얼음 호수 위 오두막을 갖게 되었습니다.

DIY 애호가시라면 221 계열 레버 스플라이스와 2773 계열 PUSHWIRE 스플라이스 몇 개 정도 가지고 계시면 좋을 듯합니다. DigiKey는 재고가 있는 부품의 경우 주문 당일 발송할 수 있지만, 제품을 받는 시점은 선택한 배송 방법에 따라 다를 수 있습니다. 당장 필요한 상황이라면 하루가 소요되는 익일 항공 배송도 너무 늦으므로 미리 준비해 두세요!

작성자 정보

Image of Jerome Bakke

Jerome  Bakke, Senior Product Manager  at DigiKey and has been with the company since 1999 (with a 3-year break). He worked in Tech support with the last 16 years being in Product Management. Prior to that he was an Electronic Technician in the US Air Force for 9 years. He holds an associate degree in both Electronics and Business Management. Outside of work, he is currently the commander of his local American Legion and enjoys ice fishing, motorcycling, gardening and spending time with family and friends.

More posts by Jerome Bakke
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum