LabsLand Prism4를 사용하는 원격 하드웨어 시스템

원격 랩이란?

교육 및 훈련 환경에서 원격 랩 또는 원격 하드웨어 시스템이란 학생들이 인터넷 상에서 다른 곳에 있는 실제 장비에 액세스할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 시스템입니다. 원격 랩은 원격 실험실, 원격으로 액세스 가능한 실험실 또는 웹랩이라고도 합니다. 학생 또는 교육생들은 일반적으로 웹 브라우저만 사용하여 전 세계 어디에서나 연중무휴로 장비에 액세스할 수 있습니다.

원격 랩의 한 예로 학생이 실제 FPGA(이 경우 Altera FPGA가 장착된 DE1-SoC)를 제어할 수 있는 FPGA 원격 실험실을 들 수 있습니다. HDL 코드를 작성하고 온라인으로 합성하여 해당 설계를 LabsLand 네트워크의 사용 가능한 FPGA 원격 실험실 중 하나에 전송할 수 있습니다. 이후에, 학생은 라이브 비디오 스트림을 통해 기판 및 실험의 출력을 관측하면서 FPGA와 실시간으로 상호 작용할 수 있습니다.

(이미지 출처: Pablo Orduña)

학생은 웹 브라우저를 사용하여 실시간으로 FPGA와 상호 작용할 수 있습니다.

원격 랩의 역사

90년대 중반부터 이러한 여러 시스템이 문헌에 나타났으며 원격 엔지니어링, 화학, 물리학, 로봇 공학, 생물학 및 기타 랩과 관련된 다양한 이니셔티브가 있었습니다. 그 이후 이를 기반으로 하여, 원격 랩 소프트웨어를 구축할 수 있도록 LabDiscoveryEngine/WebLab-Deusto, iLab, Labshare 또는 RexLab과 같은 오픈 소스 소프트웨어 솔루션이 설계되었습니다.

그러나 하드웨어의 경우 원격 랩의 대부분이 맨 처음부터 제작되었습니다. 이렇게 제작된 솔루션은 지속 가능하지 않고, 확장이 불가능하며 시간과 비용이 계속적으로 소요되어 대학에서 자체적인 랩을 생성할 수 없었습니다.

Prism4란?

>LabsLand Prism4LabsLand와 DigiKey가 함께 개발한 신제품입니다. 이 제품은 원격 랩의 생성 및 배포를 가능하게 하는 발판 역할을 수행하는 모듈식 하드웨어 및 소프트웨어 제품으로 카메라, 조명 시스템, 모듈식 전력 관리 시스템, 광확산 시스템, 광커튼과 함께 제공되는 모듈식 구조를 가집니다. 이러한 부품은 원격 랩을 설치할 수 있는, 고도의 맞춤 가능 환경을 제공합니다. 예를 들어, 아래는 프런트 및 백라이트 커튼이 없는 빈 LabsLand Prism4의 사진입니다.

(이미지 출처: Pablo Orduña)

Prism4는 독립적으로 사용이 가능해 연구원들이 자신만의 고유한 원격 랩을 만들 수 있도록 깨끗한 캔버스를 제공하거나 LabsLand와 함께 맞춤식 솔루션을 생성할 수 있습니다. LabsLand Prism4는 기존의 Prism4 하드웨어 시스템과 함께 제공될 수도 있습니다. 예를 들어, 위의 DE1-SoC 예에서 Prism4 하드웨어 시스템은 이와 같은(FPGA 없음) 두 개의 Phase Dock 워크벤치 플레이트와 함께 제공되거나 오실로스코프, 4개의 FPGA를 위한 VGA 지원, 오디오 지원 및 기타 기능과 함께 제공됩니다.

(이미지 출처: Pablo Orduña)

Prism4에 Prism4 하드웨어 시스템을 설치하는 것은 매우 간단합니다. 워크벤치 플레이트의 4개 케이블을 Prism4에 연결한 후 소프트웨어 등록이 완료되면 바로 원격 실험실을 사용할 수 있습니다.

아래의 사진은 2024 컨퍼런스에서 소개된, 4 DE1-SoC가 장착된 완전한 Prism4를 보여줍니다.

(이미지 출처: Pablo Orduña)

원격 랩 사용에 관심이 있는 강사를 위한 정보

옵션 1: 라이선스 구매.

원격 랩에 즉시 액세스하여 사용하려는 강사의 경우 DigiKey에서 라이선스를 구매하면 됩니다. 라이선스에는 LabsLand 네트워크의 다양한 랩에 액세스할 수 있는 권한이 포함되어 있습니다(예: DE1-SoC FPGAs, STM32 기판 또는 Arduino 로봇 및 기판 또는 Electronics). 하드웨어가 필요하지 않으며 학생용 액세스 권한을 구매할 수도 있습니다. LabsLand는 조직에 대해 학생들이 프로그램에 액세스할 수 있는 교육용 공간을 생성할 수 있습니다.

옵션 2: 자신만의 Prism4 구매.

또는, 강사가 Prism4 구조를 구매하여 자신의 시설에 설치할 수 있습니다. 이 옵션은 라이선스만 구매하는 것보다 더 많은 이점을 제공합니다.

  • 학생들이 자신의 고유 장비에 대한 우선적 액세스 권한을 가지며 추가적으로 LabsLand 네트워크의 나머지 부분에 있는 동일한 장비에 액세스할 수 있습니다.
  • 학생들에게 자신의 대학교 로고가 표시됩니다.
  • 학생들이 랩을 맞춤 지정할 수 있습니다.

두 옵션 모두 랩을 위한 다양한 주변 장치를 포함할 뿐만 아니라 Canvas, Blackboard 또는 Moodle, analytics 등과 같은 학습 관리 시스템과의 통합도 제공합니다.

(이미지 출처: Pablo Orduña)

맞춤식 원격 랩을 생성에 관심이 있는 연구원을 위한 정보

자신만의 원격 랩을 생성하려는 연구원은 빈 Prism4를 구매하고 Phase Dock 워크벤치 플레이트를 사용하여 다양한 유형의 원격 랩을 구축할 수 있습니다. 예를 들어, 워싱턴 대학의 Remote Hub Lab은 Red PitayaADALM Pluto를 사용하여 소프트웨어 정의 무선 원격 실험실을 개발했습니다. 이 팀은 각각 4개의 Phase Dock 워크벤치 플레이트를 가진 5개의 LabsLand Prism4 구조를 사용했습니다.

프로젝트 문서 웹 사이트를 방문하면 RHLab이 SDR 장치를 호스팅하는 3D 개체를 설계하여 Prism4에 설치한 과정에 대한 동영상을 볼 수 있습니다. 같은 방식으로 다른 대학은 Prism4를 사용하여 자체 원격 랩을 만들었습니다.

작성자 정보

Image of Pablo Orduña

Pablo Orduña is CEO, co-founder of LabsLand, a global network of remote laboratories where companies, universities, and schools can access remotely real laboratories from other institutions.

More posts by Pablo Orduña
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum