조용히! 계속 알림을 추가하되 실제로 필요한 알림만 추가하세요.

저는 과거의 흑백 영국식 미스테리 스토리와 영화를 좋아합니다. 1950년 탐정 소설 작가 레이먼트 챈들러의, 장황하지만 통찰력 있는 에세이인 “The Simple Art of Murder”를 예로 들 수 있습니다. (누구나 저마다의 독특한 면이 있는 것이죠!) 좋아하는 영화 중에는 1946년 영화인 Green for Danger가 있습니다. 세계 2차 대전 때 영국의 한 시골 병원에서 사고로 보이는 죽음을 맞이한 사람들에 대한 이야기입니다. 물론 전혀 사고가 아니었습니다.

이 영화를 처음 보았을 때 큰 회복실에서 찍은 드라마틱한 장면이 있었습니다. 오늘날의 대부분 병원 환경과 다르게 붐비는 방이 무시무시하게 조용했습니다. EKG 모니터, 혈압 장치, 주입 펌프, 인공 호흡기 또는 기타 장비에서 집중을 방해하는 어떠한 삐 소리, 차임벨 소리나 리듬, 또는 경고 알림도 없었습니다. 그 조용함의 간단한 이유는 그 당시에는 환자와 연결된 의료 전자 장치가 많이 사용되지 않았기 때문입니다. 소리의 부재는 어떤 소리보다 그 장면에 제 주의를 집중시키는 효과가 있었습니다.

그 조용한 병원 환경은 극적으로 확실하게 바뀌었습니다. 수술실, 중환자실, 회복실, 심지어 입원실도 곧 관련된 소음을 내는 전자 기기 세상이 되었습니다. 제각기 유용하고 좋은 의도를 가지고 있지만, 대부분의 경우 불협화음을 증가시킵니다. 그 모든 소음은 환자에게 좋지 않을 뿐만 아니라, 동시에 발생하는 많은 소리로 인해 오디오 마스킹이라는 현상이 발생하여 뇌가 개별 소리(일반적으로 경보)와 그 의미를 구분할 수 없습니다. 실제로, 알림이나 경보가 너무 많으면 곧 역효과를 냅니다. 즉, 의료 직원이 이러한 알림 또는 경보를 쉽게 무시하거나 개인 정신 문제로 간단히 꺼버립니다.

최근에는 독립형 의료 기기가 네트워크화되고 병원에서 환자 모니터를 통해 ICU 및 고도 치료 영역을 업그레이드하여 가까운 중앙 스테이션에 소리 없이 보고하는 역경향이 있었습니다. 이러한 방식에서는 한 명 이상의 간호사가 여러 방을 포괄하는 여러 화면을 확인하며, 이러한 화면은 중요한 경보 조건에 대해서만 예약된 오디오와 함께 경보를 깜박입니다. 다양한 병실에서 각 환자에게 로컬 오디오 베드사이드를 두는 것은 불필요하며 즉각적인 목적이 거의 없습니다.

여전히, 의료 환경에서 소리가 필요한 이유나 장소는 분명히 있습니다. 심지어, 광범위한 경계 내에서 의료 전자 장치가 어떤 상황에서 어떤 종류의 소리를 생성해야 하는지 정의하는 표준도 있습니다. 지극히 단조로운 제목이지만 ISO/IEC 60601-1-8 “의료용 전기 기기 - 1-8부 : 기본 안전 및 필수 성능에 관한 일반 요구 사항”은 이 응용 틈새에서 오디오에 대한 핵심 표준입니다.

중요한 소리 만들기

의료용 등의 제품에 오디오 출력을 추가해야 하는 경우 규제 의무를 충족하기만 하면 되다면 단순한 솔루션으로 시작하는 것이 일반적입니다. 한 시작점으로 Mallory Sonalert ASI12N35MTRQ 압전 기반 버저가 있습니다. 이보다 더 간단할 수는 없습니다(그림1). 이 자여기식 장치는 3500 ±500Hz에서 기본 톤을 생성하는 데 DC 전압만 있으면 됩니다. 이 장치는 3V ~ 15V 공급 장치에서 직접 작동하고 단 10mA(12V 기준)를 소비하며 10cm의 거리에서 83dB을 전달합니다.

그림 1: 이 ASI12N35MTRQ 압전 기반 버저는 자여기식이며 DC 전압만 인가하면 됩니다. 12V 공급 장치에서 주의를 끄는 3500Hz 음(83dB 기준)을 생성합니다. (이미지 출처: Mallory Sonalert)

물론, 고정 주파수 오디오 출력이 너무 제한적인 경우도 있습니다. 이런 경우, CUI Devices의 CT-1205H-SMT-TR 자기 버저 트랜스듀서와 같은 장치가 실용적입니다. 200Hz ~ 5kHz의 범위에서 음을 생성할 수 있기 때문입니다(그림 2).

그림 2: CT-1205H-SMT-TR 자기 버저 트랜스듀서는 오디오 스펙트럼의 하부, 약 200Hz ~ 5kHz에서 기본적인 소리를 생성할 수 있습니다. (이미지 출처: CUI Devices)

이 장치는 3V ~ 7V 공급 장치에서 작동하며, 5V 공급 장치에서 60mA를 소비하면서 통상 92dB(2400Hz 기준)을 제공합니다. 필요한 구동 회로도 간단합니다. 이 장치는 소프트웨어 제어형 디지털 출력 핀으로 켜고 끌 수 있는 단일 트랜지스터로 구성되어 있어 원하는 주파수와 타이밍 패턴으로 사각파를 생성할 수 있습니다(그림 3).

그림 3: CT-1205H-SMT-TR과 같은 스펙트럼 스패닝 자기 버저는 자여기식이 아니지만 원하는 주파수에서 간단한 사각파를 사용하여 간단히 구동할 수 있습니다. (이미지 출처: CUI Devices)

단지 의료 장치의 문제만이 아닌 오디오 과부하

전체 오디오 메뉴를 간단히 유지하는 것은 단지 마스킹을 피하는 것이 아니라 좋은 아이디어입니다. 한 번에 하나의 오디오 신호만 있는 경우에도 소비자용 장치를 사용하는 일반적인 최종 사용자는 여전히 헷갈리거나 혼란스러울 수 있습니다. 제 2019 Subaru Outback은 대부분 식별이 어려운 상황때문에 적어도 15가지의 고유 톤 패턴을 생성합니다. 이러한 삐 소리, 차임벨, 딩동 소리 중 일부는 헤드라이트가 켜져 있거나 하는 등의 명백한 이유로 인한 것이지만 여전히 이해할 수 없는 것들이 많았습니다. 물론, 발생하는 순간을 포착하고 기록하거나 적어도 일관되게 반복하도록 하는 것은 불가능했습니다. 대리점에 이러한 음을 설명하려고 시도해 봤지만 그들은 제가 무슨 말을 하는지 이해하는 것 같지 않았습니다.

저는 심지어 온라인으로 오디오 파일 및 그 의미를 설명한(예를 들어, "딩동 딩동" 음은 가스 부족을 의미함) 게시물이 있는지 찾아봤지만 실패했습니다. 이러한 자동차 음에 대한 SAE 또는 IEC 표준이 있는지와 이러한 자동차 음이 의미하는 바가 기차의 경적과 유사 관계가 있는지도 조사해 봤지만 역시 실패했습니다.

결론

압전 버저, 자기 버저 및 심지어 작은 확성기를 사용하여 제품에서 여러 가지 방법으로 음을 만들 수 있기 때문에, 이를 최대한 활용하려는 진정한 유혹이 있습니다. 그러나 제품에 경보를 추가하거나 알림음을 추가하려는 경우 대개 적을수록 좋습니다. 원칙적으로 음은 유용한 목적으로 사용되지만 너무 많을 경우 곧 역효과를 낼 수 있습니다. 따라서 결정을 내리기 전에 최종 사용자의 관점에서 신중하게 생각해 보십시오. 여담이지만, 자동차 음에 대한 "해석" 목록을 발견한다면 제게 꼭 알려주세요.

추천 자료:

압전 트랜스듀서 버저 오디오 출력을 높이는 설계 기술

마이크로 스피커 인클로저 설계 모범 사례

작성자 정보

Image of Bill Schweber

Bill Schweber는 전자 엔지니어로서 전자 통신 시스템에 관한 세 권의 교과서를 집필하고 수백 건의 기술 자료, 의견 칼럼 및 제품 특집 기사를 기고해 왔습니다. 이전에는 EE Times의 다양한 주제별 사이트 관련 기술 웹 사이트 관리자와 EDN의 편집장 및 아날로그 편집자를 역임한 바 있습니다.

Analog Devices, Inc.(아날로그 및 혼합 신호 IC 업계를 선도하는 판매업체)에서는 마케팅 통신(홍보 관련)을 담당했습니다. 결과적으로 Bill은 미디어에 회사 제품, 사례, 메시지를 제공하는 기술적 PR 역할과 이러한 내용을 받는 미디어 역할 모두를 경험했습니다.

Analog의 마케팅 통신을 담당하기 전에는 평판 있는 기술 저널에서 편집장을 역임했으며 제품 마케팅 및 응용 엔지니어링 그룹에서도 근무했습니다. 그 이전에는 Instron Corp.에서 아날로그 및 전력 회로 설계와 재료 시험 기계 제어를 위한 시스템 통합 실무를 담당했습니다.

Bill은 MSEE(메사추세츠 주립대학교) 및 BSEE(컬럼비아 대학교) 학위를 취득한 공인 전문 엔지니어이자 어드밴스드 클래스 아마추어 무선 통신 면허를 보유하고 있습니다. 또한 MOSFET 기본 사항, ADC 선택, LED 구동을 비롯한 다양한 엔지니어링 주제에 관한 온라인 과정을 계획 및 작성하여 제공하고 있습니다.

More posts by Bill Schweber
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum