저전력 고성능 처리 기능을 제공하는 NXP의 i.MX 8M Mini
오늘날의 전자기기 시장에서 스마트 장치의 설계자는 전력 소비량을 감소하는 동시에 실시간 처리 기능에 향상된 응용 처리 기능을 결합해 달라는 압박에 시달립니다.
또한 다양한 설계 요구 사항에 적합하도록 확장 가능한 응용 처리에 대한 끊임없이 증가하는 수요로 인해 칩 제조업체는 이기종 멀티코어 처리(HMP) 장치 개발을 하게 되었습니다. 이 장치는 응용 프로세서 코어와 내장형 프로세서 코어를 모두 통합합니다. 이기종 멀티코어 처리 장치의 예로 NXP의 i.MX 8M 제품군을 들 수 있으며, 이 제품군은 Arm Cortex-M4 내장형 프로세서 코어를 Arm Cortex-A53 응용 프로세서 코어 최대 4개와 통합합니다.
이러한 이기종 코어를 보완하기 위해 4K 비디오 처리 장치와 3D 그래픽 처리 장치를 포함한 다양한 멀티미디어 리소스 세트가 NXP i.MX 8M 장치에 통합되었습니다.
앞에서 언급한 바와 같이 설계자는 처리 기능을 향상시켜야 할 뿐만 아니라 전력 소비량도 줄여야 합니다. 이 딜레마를 해결하기 위해 NXP에서는 i.MX 8M Mini 프로세서를 개발했습니다. 이 프로세서는 전력 소비량 감소와 더불어 높은 성능의 혼합 부하 처리 기능을 제공합니다. 전력 소비량을 줄이기 위해 개발자는 자동으로 또는 프로그램에 따라 더 낮은 전력의 작동 모드로 전환할 수 있는 NXP i.MX 8M Mini를 활용할 수 있습니다. 내장형 처리를 위한 Arm Cortex-M4를 응용 처리를 위한 Arm Cortex-A53 코어 최대 4개와 결합해 우수한 성능을 달성할 수 있습니다. 성능을 더 향상하기 위해 포괄적인 보안 서브 시스템과 여러 연결 및 I/O 옵션도 이러한 장치에 통합되어 있습니다.
(이미지 출처: NXP)
NXP i.MX 8M Mini 프로세서는 고성능, 강한 보안, 저전력 요구 사항 조합이 필요한 신흥 산업과 사물 인터넷(IoT) 시스템을 위해 설계되었습니다.
엔지니어의 응용 제품 개발을 돕고 개발 시간을 단축하기 위해 NXP는 i.MX 8M Mini EVK(평가 키트) 및 관련 참조 설계를 제공합니다. 이 키트는 외부 LPDDR4 메모리와 플래시는 물론 USB와 기타 인터페이스를 포함한 완전한 시스템을 제공합니다. 이 키트의 연결성 옵션에는 기가비트 이더넷, Wi-Fi 및 Bluetooth가 포함됩니다. 또한 NXP는 비디오(MINISASTOCSI) 및 디스플레이(MX8-DSI-OLED1) 응용 분야를 위한 애드온 기판도 제공하고 있습니다.
NXP의 i.MX 8M Mini EVK. (이미지 출처: NXP)
설계자가 키트를 이용해 i.MX 8M Mini를 즉시 평가하고 샘플 응용 제품을 실행할 수 있도록 내장형 Linux® 및 내장형 Android® 작동 환경의 사전 구축 이미지가 제공됩니다. 또한 NXP는 자체 소프트웨어 응용 프로그램을 구축하는 설계자를 위해 무료 MCUXpresso 소프트웨어 개발 키트(SDK)도 제공하고 있습니다. 이 SDK에는 일반적인 고성능 내장형 응용 제품을 구축하는 전체 소프트웨어 부품 세트가 포함됩니다.
NXP i.MX 8M 및 i.MX 8M Mini 프로세서에 대한 더 자세한 설명은 “저전력 미디어 리치 스마트 제품 구축에 멀티코어 프로세서 사용” 기사를 참조하세요.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum