New Product Discoveries - Octavo Systems' System in Package and Nordic Semiconductor's Dev Kit

A System-In-Package from Octavo Systems and a development kit from Nordic Semiconductor make up the products I will be discussing in episode 4 of New Product Discoveries.

The OSD335x family of System-in-Package (SIP) devices is based upon the Texas Instruments Sitara AM335x line of microprocessors. This impressive little device is capable of running Linux. Also by handling the processor/DDR3 interface internally it gives you more time to focus on system features.

The second product that I introduce is a development kit from Nordic Semiconductor based on the NRF52840 SoC. This development kit allows you to get a jump start on development for Bluetooth 5. This is not a limitation, however, as you also have BLE, ANT, 802.15.4 and 2.4 GHz proprietary application development capabilities.

If you have questions or suggestions please let me know in the comments!

 

작성자 정보

Image of Randy Restle

Randall Restle은 전자 부품 업계에서 40년 넘게 경력을 쌓아왔습니다. 현재 현직에서는 은퇴했으며, DigiKey에서 응용 분야 엔지니어링 부문 부사장을 역임했습니다. 숙련된 응용 분야 엔지니어, 기술자 및 관리 인력으로 구성된 팀을 이끌며 독창적이고 고유한 고급 기술 제품을 개발하도록 하는 등의 직무를 수행했습니다.

개인적으로 관심 있는 분야로는 디지털 신호 처리, 프로그래밍 가능한 로직 구현, 동작 제어 개선 및 소프트웨어 설계 등이 있습니다. 다양한 업계에 걸쳐 특허를 보유하고 있으며, IEEE의 수석 회원입니다. Randall은 신시내티 대학에서 BSEE, MS, MBA 학위를 취득했습니다.

More posts by Randall Restle
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum