신제품 탐색 - iFixit 및 TubeDepot

이번 신제품 탐색 에피소드에서는 최근 Digi-Key의 제품 제조업체에 추가된 두 업체와 이 두 업체가 각각 제공하는 제품 샘플을 함께 소개합니다.

첫 번째는 iFixit라는 회사입니다. 이 회사는 누구나 수리공이 될 수 있도록 한다는 사명을 갖고 있습니다. 이를 통해 사용자의 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 작동하지 않는 전자 장치가 버려지지 않도록 할 수 있습니다.

이 회사가 위대한 이유는 단지 회사의 아이디어와 철학만이 아니라 제품에 있습니다. iFixit는 태블릿, 휴대 전화 등을 수리하는 데 필요한 다양한 고품질 공구를 제공합니다. 여기에서는 드라이버 키트자기 프로젝트 매트를 소개합니다. 이는 다양한 제품에서 찾을 수 있는 모든 소형 나사를 다룰 때 유용합니다.

비트는 내구성과 지속성을 위해 S2 강철로 제작됩니다. 각 공구 세트에 대한 비트 선택은 사용자들이 가장 자주 수리하려고 하는 제품에서 가장 일반적으로 요구되는 비트를 식별하기 위한 충분한 연구에서 비롯됩니다.

iFixit에서 찾는 제품이 무엇이든, 그 제품을 탄생시키기 위해 많은 생각과 연구가 투자되었음을 확신할 수 있습니다. 이러한 제품들은 회사에서 지원하는 광범위한 무료 온라인 수리 설명서가 함께 제공되므로 사용자가 즉각적인 수리를 시작할 수 있습니다.

두 번째 회사는 진공 튜브와, 진공 튜브를 포함하는 새로운 프로젝트 또는 수리 프로젝트를 위한 다양한 기타 제품을 전문으로 합니다. TubeDepot는 진공 튜브에 대한 포괄적인 지식을 통해 튜브에 관한 모든 문제에 대한 전문가가 되었습니다. 이전 튜브를 교체해야 하나요? 튜브를 찾기 어려우신가요? TubeDepot는 품질이 떨어지지 않는 유사한 교체품을 연구 및 발견해 왔습니다.

여기에서 소개하는 2개 튜브는 모두 요즘에는 많이 사용되지 않는 원래 모델을 개조한 것입니다. 하지만 걱정하지 마십시오. TubeDepot는 예상된 기능을 수행하는지 확인하기 위해 이 교체품을 자체 테스트했습니다.

TubeDepot는 또한 새로운 설계 또는 재제작을 위한 제품 필요 사항을 모두 충족하는 다양한 제품을 제공합니다.

이번 신제품 탐색 에피소드에서 소개하는 모든 제품과 이 두 제조업체에서 제공하는 다른 제품들은 Digi-Key에서 온라인으로 주문할 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum