신제품 탐색 – Binho 및 Efinix

이번 신제품 탐색은 약간 다르게 진행됩니다. 2개의 제품을 소개하는 대신 DigiKey 라인업에 새로 합류한 제조업체 두 곳을 소개합니다.

첫 번째 제조업체는 Binho입니다. Binho는 제품에 대한 필요성을 찾아 직접 제작하는 엔지니어, 발명가, 설계자로 구성되어 있습니다.

Binho의 제품은 Nova 멀티-프로토콜 USB 호스트 어댑터에 기반과 중심을 두고 있습니다. 현재 판매 중인 다른 제품 세 가지는 2 x 5 핀 2.54mm 피치 커넥터, Adafruit Feather 폼 팩터 장치, Qwiic 연결 시스템 장치를 사용하여 이 어댑터와 기존 프로젝트 간 인터페이스를 제공합니다.

두 번째 회사는 Efinix입니다. 이 회사는 업계에 혁신적인 새로운 FPGA 기술을 소개했습니다. Efinix의 Trion FPGA 실리콘 플랫폼은 기존 FPGA에 비해 더 적은 수의 금속층으로 더욱 손쉽게 구성할 수 있는 퀀텀 코어 패브릭을 사용하여 퀀텀 코어 통합 공정을 간소화합니다.

DigiKey는 여기에 소개된 모든 제품 및 지원 제품을 재고로 보유하고 있으며 주문 시 당일 발송이 가능합니다.

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum