주택 모니터링을 위한 스마트 장치

스마트 홈 시스템의 진화로 소비자 시장에 차세대 모니터링 및 연결 장치가 도입되었습니다. Molex Connected Guide를 살펴보면, 이러한 응용 분야에는 소비자에게 안전, 편안함, 편의성을 제공하는 가전 제품, 온도 조절기, 네트워크 보안, 조명 및 무선 미디어 장치의 신기술이 포함됩니다. Molex의 다양한 커넥터 및 솔루션은 홈네트워크 시스템의 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 정전 용량 방식 스위치 및 LED 디스플레이부터 안테나 및 USB 커넥터에 이르기까지 Molex는 다양한 최신 홈네트워크 응용 제품을 지원할 수 있습니다.

가정의 안전 및 감시를 살펴보면 장치 내에서 Pico-EzMate, SlimStack, SD 및 콤보 메모리 카드 커넥터, FFC/FPC 커넥터, USB, 및 안테나와 같은 여러 Molex 제품을 찾아볼 수 있습니다. 가정 자동화의 경우에는(예: 조명 및 콘센트) 여러 동일한 제품과 함께, 외부 조명 응용 제품에 적합한 IP65 유입 보호 기능을 갖춘 ValuSeal 커넥터를 포함한 다른 제품을 발견할 수 있습니다

(이미지 출처: Molex)

조명, TV, 커피 메이커, 세탁기/건조기, 냉장고, 심지어 스마트 수도꼭지까지 모든 것을 포함하여 가정의 스마트 가전 제품이 점점 더 대중화되고 있습니다.

홈 스트리밍 및 엔터테인먼트는 오늘날의 네크워크화된 세계에서 필수입니다. 제 경우 Netflix는 바쁜 하루를 보낸 후 긴장을 푸는 데 반드시 필요합니다. 이러한 장치 덕분에 아들이 대학 미식축구를 하고 여행을 하는 동안에도 아들과 계속 연락할 수 있었습니다. 경기에 참가할 수 없다면 스마트 TV(큰 화면)를 월드 와이드 웹에 연결하고 경기를 실시간으로 방송으로 시청하면 됩니다. 스마트 기능이 없는 예전 TV의 경우 컴퓨터에서 큰 화면으로 Molex의 HMDI 케이블을 연결하여 시청할 수 있었습니다.

(이미지 출처: rtings.com)

에너지 및 유틸리티 측면에서는 어디에서 홈네트워크를 볼 수 있을까요? 저의 경우 배수 펌프에 디지털 온도 조절기, 디지털 우량계 기상 관측소 또는 물 센서가 있어 펌프에 문제가 있으면 알려줍니다. 저희 동네는 집에 있는 계량기를 업데이트하지 않았기 때문에 매달 누군가 집집마다 다니며 전기 계량기를 확인합니다. 터치를 통해 바로 정보를 얻을 수 있고 누군가 마당으로 들어가야 할 필요가 없을 때의 효율성을 상상해 보십시오. 눈이 많이 오는 북부의 여러 주의 경우 이는 쉬운 일이 아닙니다.

(이미지 출처: Molex)

(이미지 출처: ambientweather.com)

선택지가 너무 많은 상황에서 이제 어디로 가야할까요?

대화형 안내서는 위에서 언급한 모든 내용을 보여주고 모든 유형의 응용 제품을 탐색하는 데 도움이 됩니다. 특정 제품을 찾는 경우 응용 제품을 클릭하면 기능 및 사양에 대해 자세히 설명하는 제품 세부 정보로 이동합니다. 제품을 필요로 하는 경우 DigiKey는 대규모 Molex 제품 포트폴리오를 통해 언제든지 도움을 드릴 수 있습니다. 기술과 관련한 질문 사항이 있는 경우 TechForum에 메모를 남겨주시면 담당자가 도움을 드릴 것입니다.

결론적으로, 차세대 모니터링 및 홈네트워크 서비스로 전환하면 해변으로 휴가를 떠나는 동안 집의 모든 것들에 이상이 없다고 안심할 수 있습니다. 결국, 한 번의 클릭이면 됩니다.

작성자 정보

Image of Kathy Hutton

DigiKey의 제품 관리자인 Kathy Hutton은 2003년부터 DigiKey에서 근무했으며 상호 연결, 수동, 전기 기계 제품 관련 업무를 담당하고 있습니다. Kathy Hutton은 엔지니어/고객(내외부)과 일상적으로 소통하며 광범위한 제품 지식으로 판매를 촉진하고 있습니다. Kathy는 전기/자동화 기술 학위를 가지고 있으며 제품 관리 분야에서 일하기 전에는 DigiKey 응용 엔지니어링 팀의 일원이었습니다. 여가 시간에는 물에서 즐기는 것을 좋아하며, 열렬한 낚시광이기도 합니다.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum