공급망의 안전 및 보안 개선
공급망 관리의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다.
현재 전 세계적으로 발생하고 있는 공급망 문제로 인해 공급망 프로세스가 얼마나 상호 밀접하게 연결되어 있는지, 또한 변화 및 자원 부족에 얼마나 취약한지가 드러나게 되었습니다. 이는 최종 사용자가 안전, 보안 및 지속가능성 관행을 검토하는 동시에 보다 기민하고 민첩하며 신속하게 응답하는 파트너십을 구축하기 위해 공급망을 새롭게 살펴보게 된 이유 중 하나에 불과합니다.

안전 및 보안
공급망에 대한 공격은 이번이 처음이 아닙니다. 공급망을 위협하는 사람들과 사기꾼들은 네트워크를 침해하기 위한 새로운 방법을 계속적으로 모색하고 있으며, 공급망을 통해 새로운 기회들을 포착하고 있습니다. 이러한 공격은 조직의 운영 및 평판에 부정적인 영향을 미치고, 비지니스 및 관련 제조업체에 비용 부담을 초래합니다. 네트워크를 뚫을 수 있는 가장 쉬운 경로를 찾는 공격자는 보통 공급망의 취약점을 악용하는 경우가 많으며, 이를 통해 궁극적으로 원래 목표했던 네트워크에 액세스하게 됩니다.
지속가능성
공급망의 지속가능성에는 실현 가능성 및 환경 스튜어드십의 두 가지 기본 요소가 포함됩니다.
보통 제조업체의 제품은 더 큰 솔루션의 일부입니다. Molex 안테나가 최종 제품에 포함된 200개 이상의 부품 중 하나인 경우도 있습니다. 해당 프로세스의 어느 부분에서든지 한 곳에서 지연이 발생하면 공급망 전체에 막대한 혼란이 초래되며, 이는 생산자가 유통 기한에 맞추어 제품을 공급하는 데 방해가 될 수 있습니다.
따라서 기업은 공급업체의 업스트림과 다운스트림을 이해하기 위해 더 많은 실사를 하는 동시에 각 파트너십의 재고를 파악하고 취약한 연결을 식별합니다.
지속가능성의 또 다른 부분은 제조업체가 새롭고 변화하는 국제적인 환경 스튜어드십에 대한 기대치, 규정 및 규정 준수 표준을 충족할 수 있는 능력을 갖추었는지 여부입니다.
예를 들어, 공급망을 깊이 조사하여 개인의 불법 채굴이 없도록, 그리고 분쟁 광물 또는 특정 부품과 관련된 심각한 탄소 배출이 없도록 지속가능성을 추척하는 데 새로운 관심이 쏠리고 있습니다. 기업은 사용하는 부품에 대한 순환 흐름과 재활용 가능성을 고려하며, 제품이 제조업체의 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 목표를 준수하고 지원하는지 확인하고자 합니다.
제조업체에 대한 이해
제조업체들이 응답 속도를 주, 월 또는 분기가 아니라 분, 시간, 일 단위로 개선하고자 함에 따라, 최신 상태의 정보 확보가 효율적인 운영의 열쇠가 되고 있습니다.
이러한 새로운 수준의 응답 수준 요구는 공급망 파트너가 투명성 개선, 리드 타임 감축, 유연성 및 민첩성 증진에 대한 변화하는 요구 사항을 충족해야 함을 의미합니다.
Molex는 고객 경험 향상을 위해 데이터를 활용하여 공급망 전략을 재검토했습니다. 결과적으로, Molex는 공급망 관리 및 공급업체에 대한 세밀한 평가를 제공함으로써 투명성과 신뢰성을 향상했습니다. 회사의 규모, 구조 및 관계가 전체 제품의 일부인 특정 부품이 최종 사용자의 안전 및 보안 목표를 충족하도록 지원합니다.
현재 및 향후 요구 사항
공급망 보안을 자동화하고 보장하는 기술은 지속적으로 개발되고 있으며, 현재 활용 가능한 기술에는 다음이 포함됩니다.
- 식품 및 기계의 안전성을 보장하기 위한 온도 모니터링
- 제조업체 및 물류 회사가 향후에 발생 가능한 오류를 예측하고 피하기 위해 오류 패턴을 감지하는 작업을 지원하기 위한 사전 유지보수(또는 PdM) 기술(인공 지능(AI) 알고리즘 활용)
- 잠재적인 정체 및 병목 현상을 식별하고 기업이 공급망 속도를 개선하도록 지원하기 위해 데이터를 분석하는 머신러닝(또는 ML)
- 지연이 초래되지 않도록 가능한 오류를 해결하기 위한 상태 기반 모니터링(또는 CbM)
- 시스템 설계자가 최소한의 위협을 측정할 수 있는 기능적 안전성(또는 FuSa) 평가
- 제품을 더 빠르고 비용 효율적인 방법으로 제공하고, 제품의 추적 가능성을 향상하며, 파트너 간의 협력을 개선하고, 자금 조달에의 접근을 지원하기 위한 블록체인 사용
공급망 관리에 혁신을 일으키고 있는 다수의 신기술은 무선 통신을 가능하게 하는 안테나에 의존하고 있습니다. 올바른 제품은 원거리 지역에서 작동하며 Bluetooth/Wi-Fi, 초광대역(UWB), 셀룰러 IoT, LoRa, RFID 및 NFC 프로토콜의 조합을 처리합니다.
Molex WiFi 안테나(이미지 출처: Molex)
Molex 초광대역 안테나(이미지 출처: Molex)
센서 및 기타 모니터링 장치 설계에는 광범위한 요구 사항이 포함되며 공간의 제약에 대한 가능성이 있지만, Molex의 전선 기판 간 연결 포트폴리오는 이상적인 연결 솔루션을 위한 광범위한 제품을 제공합니다.
Molex Mini-Fit 커넥터 제품군(이미지 출처: Molex)
간편한 선택
이러한 Molex 솔루션과 기타 제품은 DigiKey를 통해 쉽게 구입할 수 있으며, DigiKey의 Supply Chain Transformed 동영상 시리즈에 설명되어 있습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum