전력 응용 제품을 위한 고전류 커넥터

산업과 사회가 재생 에너지원으로의 전환을 위해 노력함과 동시에 인공 지능 및 머신 러닝을 지원하는 데이터 센터와 같은 영역에서의 급증하는 전력 수요로 고심함에 따라 전기화와 에너지 관리는 밀접한 관련을 맺고 있습니다.

이러한 문제는 전기 차량(EV), 스마트 공장 자동화 및 스마트 건물 관리, 대중 교통, 의료 장비, 병원 에너지 관리 등을 위한 보다 효율적인 충전과 같은 새로운 고전력 응용 제품에 대한 커다란 잠재력을 생성합니다. 엔지니어와 벤더는 시장 동향과, 상업 고객 및 소비자의 요구를 해결할 수 있는 새로운 응용 제품에 대한 방대한 기회를 마주하고 있습니다.

McKinsey 분석가들은 "이미 예측된 그리고 점점 가속화되고 있는 전기화 붐은 자산, 부품, 원자재를 비롯한 전기화 가치 체인에 걸쳐 상당한 가치 창조 기회의 문을 엽니다."라고 전한바 있습니다.

미국 에너지부 OE(Office of Electricity)는 전기화는 전체적인 배출량을 줄이고, 에너지 비용을 낮출 뿐만 아니라, 인프라를 추가하는 대신 유틸리티 전력 그리드에 분배 및 생성 자산을 최적화하는 작동 유연성을 제공한다고 강력하게 주장합니다.

이 기관은 '운송, 건물, 산업, 농업은 전기화가 시작 중인 경제 분야'라고 언급하며 경량 및 기업 EV, 신축 주거용 및 상업용 건물에 효율적인 전기 기구의 도입, 오래된 건물 보강, 산업 공정 및 장비, 기업식 농업 장비를 그 예로 소개했습니다.

중요한 고전류 연결

고전류, 고전압 연결은 전기화 및 에너지 관리 응용 제품에 대한 시장 수요가 증가함에 따라 여러 응용 제품의 전기 회로를 함께 묶을 수 있습니다.

신뢰할 수 있고 유연성 있는 고전류 커넥터 및 케이블 조립 솔루션은 산업 및 정부 안전 표준을 충족하고 변화하는 고객 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있는 강력한 전자 응용 제품을 설계하는 데 필수적이며 그 예는 다음과 같습니다.

  • 전기 차량, 하이브리드 차량, 충전 인프라, 배터리 관리 시스템 실현
  • 산업 자동화, 로보틱스, 기계, 전력 생성 및 배분 지원
  • 태양광, 바람, 하이드로, 지열 전력 생성 및 보관 지원
  • 랩톱, 태블릿, 스마트폰, 게임 콘솔 및 웨어러블 장치의 성능 및 안전 개선

Molex는 1960년 중반부터 전력 커넥터 분야의 혁신을 주도해온 업체입니다. 이 회사는 금속 핀이 올바른 방향으로 키잉될 수 있도록 하는 고유한 핀 앤 소켓 설계를 제작했으며 이는 소형 커넥터의 보안 결합 및 크기 감소로 이어졌습니다.

더 작은 크기의 상호 연결은 점점 더 소형화되는 공간에 더 많은 전자 부품을 장착하려는 산업에 필수적입니다. Molex는 주로 엄격한 열 제약 조건이 있는 까다로운 공간에서의 전원 공급 장치 및 시스템을 위한 초고 전류 전송을 지원하는 포괄적인 전력 커넥터로 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 애쓰고 있습니다.

Molex는 고전류, 고성능 응용 제품의 문제와 열악한 환경 조건을 극복할 수 있는 COEUR 소켓 기술(그림 1)을 개발했습니다.

그림 1: Molex COUER 소켓 기술은 전도성 표면적을 증가시키고 열 생성을 최소화합니다. (이미지 출처: Molex)

COUER 설계의 각진 접촉 빔을 사용하는 스탬프형 및 원뿔형 소켓은 결합 핀의 방사형 축 둘레의 접점 수를 최대화합니다. 각 접촉 빔의 결합 영역은 향상된 전도 표면적을 제공하므로 고전류 응용 제품의 열 생성을 최소화할 수 있습니다.

COUER 소켓 기술은 이 회사의 PowerWize 전선 기판 간/전선 버스바 간 커넥터 및 UltraWize 계열 전선 기판 간 고전류 커넥터 및 케이블 조립품의 핵심 요소입니다. 이 기술은 여러 접촉 빔 덕분에 접촉 인터페이스에서 낮은 접촉 저항과 낮은 전압 강하를 제공합니다.

PowerWize 연결은 인쇄 회로 기판 또는 버스바에 실장할 수 있으므로 데이터 센터, 전기 통신 및 네트워킹, 산업 환경, 블라인드 결합 응용 분야의 여러 응용 제품에 적합합니다. 이 제품은 최대 1,000V 및 190A를 지원할 수 있으며 측면 잠금 기능을 가진 6mm 버전과 상단 잠금 기능을 가진 8mm로 제공됩니다. 두 버전 모두 시스템 통합 시 오결합을 제거하도록 기계적으로 키잉되어 있습니다.

PowerWize 헤더(그림 2) 및 리셉터클은 산업 표준 터치 세이프 요구 사항을 준수합니다. 또한 다양한 기판에 연결하고 다양한 전선 스타일 및 게이지에 맞게 압착할 수 있습니다. PowerWize 크림프 소켓은 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 6AWG, 8AWG 또는 10AWG 전선을 수용할 수 있습니다.

그림 2: Molex PowerWize 2046000001 커넥터 헤더. (이미지 출처: Molex)

회로 기판 구현을 위한 UltraWize 커넥터 및 케이블 조립품은 공간 절약 및 전력 밀도가 중요하게 고려되는 데이터 센터에 더 적합합니다. 이러한 커넥터(그림 3)는 또한 올바른 결합을 보장하기 위한 위치 페그와 우발적인 오결합을 방지하기 위한 포지티브 잠금 장치를 사용하여 기계적으로 키가 지정되어 있습니다.

그림 3: 인쇄 회로 기판에 배치하기 위한 Molex UltraWize 2185670002 커넥터. (이미지 출처: Molex)

UltraWize 케이블 조립품은 케이블 굽힘 반지름을 수용할 필요가 없어 스택 높이와 PCB 실장 면적을 최소화하는 케이블 측 진출 구성을 사용합니다. 이 케이블 조립품은 125V의 최대 전압과 최대 170A의 전류를 지원할 수 있으며 직각-직각(2262692025) 및 직각-세로(그림 4) 버전으로 제공됩니다.

그림 4: Molex UltraWize 직각-세로 2262702025 케이블 조립품. (이미지 출처: Molex)

결론

Molex PowerWize 및 UltraWize 커넥터는 초고전류 응용 제품을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 두 커넥터 유형 모두 안전 및 성능을 고려하여 설계되었으며, 기계적 키잉 및 위치 확인 페그를 갖추고 있어 오겹합을 방지할 뿐만 아니라 다양한 응용 제품의 필요 사항을 충족하도록 융통성 있게 설계할 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Pete Bartolik

Pete Bartolik는 20년 넘게 IT 및 OT 문제와 제품을 연구하고 이에 대해 글을 쓰는 프리랜서 작가입니다. 이전에는 IT 전문지인 Computerworld의 뉴스 편집자, 월간 최종 사용자 컴퓨터 잡지 편집장 및 일간지 기자로 활동했습니다.

More posts by Pete Bartolik
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum