저항 납땜을 해 보셨나요? 꼭 시도해 보세요.
전기 엔지니어나 해커가 허리를 굽혀 회로 기판에서 납땜 인두를 사용하는 모습은 TV 또는 영화에서 흔히 볼 수 있는 전형적인 장면입니다.
그림 1: 회로 기판에서 납땜 인두를 사용하여 작업하는 전기 엔지니어의 모습은 종종 접할 수 있는 매우 사실적인 모습입니다. (이미지 출처: Radio Shack of Bozeman)
그 이유는, 납땜 작업이 전기적 연결에 있어 가장 기본이 되는 기술이며, 대부분의 전기 전자 부품을 기판에 전기적, 기계적으로 연결시킬 수 있는 사실상 유일한 방법이기 때문입니다. 크림핑이나 전선 래핑과 같은 기술도 있지만, 그러한 기술은 전선을 위한 것입니다.
올바른 납땜 기술을 배우기는 어렵지 않으나, '불완전한' 납땜 연결이 아닌 견고한 전기적/기계적 성능과 신뢰성을 제공하는 납땜 연결을 배우는 데까지는 연습과 인내가 필요합니다. 납땜 연결이 불완전하면 연결이 잘 되었다고 생각하는 곳에서 뜻밖의 결함이 발생할 수도 있습니다.
이러한 납땜 작업 장면 중 대부분에서는 엔지니어가 기본적인 펜슬형의 납땜 인두를 사용합니다. 그도 그럴 것이, 대부분의 사용자가 전기 전자 작업을 처음 시작할 때 접하게 되는 도구가 펜슬형의 납땜 인두이기 때문입니다. 그러나 많은 손수 제작(DIY)에의 열의가 있는 사용자들과 대부분의 전문가는 결국 온도 조절이 가능한 장치로 갈아타게 되는데, 이러한 장치는 팁 온도를 원하는 온도로 설정할 수 있어 서로 다른 열 용량 또는 열 민감도를 지닌 부품과 리드를 납땜하는 데 유용합니다.
작업을 제대로 하는 경우, 잘 연결된 납땜 연결이 안정적이라는 사실은 의심할 여지가 없습니다. 많은 엔지니어에게 있어, 연기와 플럭스(산화 방지를 위해 필요함)가 용해되는 냄새와 더불어 성공적인 납땜 연결을 제작하는 작업은 소소하게나마 예술가적 기교와 개인적인 만족감이 혼재하는 과정입니다.
그런데 이 도구를 납땜 '인두'라고 부르는 이유는 무엇일까요? 그 해답은 역사적인 사실에 기인하는데, 금속 용접 기술로서의 납땜은 전자 제품보다 앞서 있습니다. 전기로 데워지는 편리한 장치가 나오기 전에는 납땜 인두가 그 역할을 했는데, 인두를 불 속에 넣어서 데운 다음 꺼내어 식기 전까지 약 1분간 사용할 수 있었습니다(그림 2).
그림 2: '납땜 인두'라는 단어는 불 속에 넣어서 데운 다음 두 조각의 금속을 납땜하기 위해 사용했던 옛날 도구에서부터 비롯되었습니다. (이미지 출처: Pinterest)
이러한 인두는 실험용으로, 또는 연구자(예전의 '제작자')뿐만 아니라 배관공, 양철공 및 기타 장인들에 의해 사용되었습니다. 작업을 많이 하는 사용자는 이런 인두 여러 개를 한꺼번에 불 속에 데워두고 연속해서 사용할 수 있도록 했습니다. 이와 같이 일련의 인두를 관리하며 작업하는 일은 많은 주의와 시간이 필요한 작업이기에 '불 속에 너무 많은 인두가 있다'라는 속담(할 일이 많다는 의미)이 나오기도 했습니다.
휴대용 개스 연료 토치가 개발되었을 때는, '불 속에 있던' 납땜 인두가 불꽃으로 직접 데워질 수 있도록 업그레이드되었습니다(그림 3). 납땜이 어렵다는 생각이 든다면, 1850년대에 대서양에 걸쳐 첫 전신 케이블을 설치했던 사람들이 망망대해의 배 안에서도 두꺼운 심해 케이블을 스플라이스하고 납땜하는 데 이러한 도구를 사용해서 성공적으로 작업했다는 사실을 기억하십시오.
그림 3: 개스 연료 히터의 개발은 '자체적으로 가열되는' 납땜 인두의 개발로 이어졌습니다. (이미지 출처: Steve's Antique Technology/StevenJohnson.com)
전기의 사용이 가능해지면서 곧바로 내장형 가열 요소가 포함된 펜슬형 납땜 인두가 개발되어, 외부에서 가열되는 인두가 점차적으로 사라지게 되었습니다. 최근 생산 환경의 회로 기판은 일반적으로 웨이브 또는 리플로 납땜 기술을 사용하여 납땜되지만, 재작업, 특수 부품 또는 커넥터에 전선을 부착하기 위해서는 여전히 수동 납땜 작업이 필요합니다.
요즘의 전기 엔지니어는 키보드 앞에서 보내는 시간이 더 많기 때문에 납땜에 대해서는 몰라도 된다고 생각하는 사람도 있습니다. 그러한 추정에도 불구하고 현실적으로는 많은 실전의 전기 엔지니어에게 있어 수동 납땜은 여전히 중요하고 유용한 기술입니다. 전통적인 펜슬형 인두는(조정 불가한 기본 장치이든 더 발전된 온도 조절 가능 장치이든 상관없이) 필요한 작업을 수행할 수는 있지만, 배치 정밀도와 관련하여 한계와 단점이 있으며 플라스틱 하우징과 같이 인접한 부품이나 재료에 열 손상을 발생시킬 위험이 있습니다.
손실을 이점으로 전환
다행히도 수십 년간 사용되어 온, 다양한 이점을 제공하는 저항 납땜이라는 편리하고 사용이 간편한 대안적인 납땜 기술이 있습니다. 이것은 잘 알려진 전기적 자체 가열 원리를 활용하여, 땜납을 녹일 만큼 뜨거워서 고품질의 안정적인 연결을 제공하는 매우 국소적인 '과열점'을 생성합니다. 땜납은 펜슬형 납땜 인두에서 사용되는 것과 동일한 유형입니다. 대표적인 저항 납땜 시스템은 American Beauty Tools Model #10502 저용량 핀셋형 장치입니다(그림 4).
그림 4: Model #10502는 저전력 저항 납땜 장치로 전력 제어 및 정밀한 배치를 위한 핀포인트 핀셋이 포함된 핸드셋을 제공합니다. (이미지 출처: American Beauty Tools)
이 장치는 납땜 연결을 위해 2.8VAC에서 최대 250W를 공급할 수 있습니다. 작동은 단순합니다. 핸드피스에 있는 한 쌍의 핀셋을 통해 시스템의 전류가 조인트 전체에 적용됩니다. 핀셋의 양 쪽 끝을 연결되어야 할 부분에 '걸쳐' 위치시킵니다. 작업자가 발로 페달을 밟으면 핀셋의 끝 사이에 전류가 흘러 조인트가 가열됩니다. 작업자가 땜납을 가하여 녹인 다음, 페달에서 발을 뗍니다.
이 전체 시퀀스는 단 몇 초 밖에 걸리지 않으며, 인접한 부품이나 재료를 손상시키거나 녹일 수 있는 열은 거의 없습니다. 핀셋 끝에 걸친 인가 전압이 낮기 때문에(단 몇 V), 사용자에게 충격을 주거나 인접한 부품을 손상시킬 위험이 없습니다.
핸드피스와 핀셋은 시스템의 유연성, 성능 및 편리성에 있어 중요한 요소입니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 펜슬형 납땜 인두 끝은 충분한 열 접촉 영역으로 납땜할 조인트에 닿아서, 그 조인트에 땜납을 녹이기 위해 필요한 열전달을 제공해야 합니다. 좁은 공간이나 작은 부품에서는 이러한 작업이 어려울 수도 있습니다. 반면 저항 납땜 시스템의 핀셋은 전류의 흐름을 조절하므로, 더 정밀한 배치가 가능하고 좁은 환경에서 더 효율적입니다.
판매자는 서로 다른 납땜 환경과 공간에서의 사용을 위해 다양한 크기의 핀셋을 제공합니다. 핀셋의 끝은 매우 좁은 공간 또는 모서리에 액세스할 수 있도록 조정할 수 있습니다. 예를 들어 American Beauty Tools Model 105133 핸드피스는 6in./15.24cm의 길이와 0.04in./0.10cm 지름의 니켈-크로뮴('니크롬') 테이퍼형 핀 전극을 특징으로 합니다. 전극 사이에는 0.375in./0.95cm의 개방구가 있어 쉽게 구부리거나 노치할 수 있으므로, 사용자가 핸드피스를 특정 응용 제품을 위한 맞춤형으로 사용할 수 있습니다.
그림 5: Model #105133 핸드피스는 니크롬 전극이 특징이며, 0.375in./0.95cm의 간격이 있는데 이는 좁은 공간에 액세스할 수 있도록 조정될 수 있습니다. (이미지 출처: American Beauty Tools)
결론
저항 납땜은 기존의 펜슬형 납땜 방식의 대안일 뿐만 아니라, 매우 우수한 이점을 제공합니다. 매우 국소적인 지점에 열을 집중시켜 협소한 지점에 쉽게 액세스할 수 있고, 납땜 시간을 줄이며, 열로 인한 손상의 가능성을 최소화하고, 가벼운 핸드피스로 작업자의 피로를 줄이며, 실제 납땜 시 이외에는 '온' 상태가 아니므로 에너지 소비를 절감시키고, 전극이 낡아지지 않으며 전극을 계속 재습윤하고 정리해야 할 필요가 없습니다.
아직 저항 납땜을 사용해 본 적이 없다면, 말 그대로 '한 번 써보보시면 압니다'.
관련 제품 구성
추천 납땜 기술
https://www.digikey.com/en/articles/recommended-soldering-techniques
American Beauty Tools 동영상 참조 자료
- “Through-Hole components being soldered to a PCB using resistance soldering equipment.”
- “Resistance soldering multiple wires to the solder terminals of a multi-tap switch assembly.”
- “Resistance soldering of a multi-pin audio jack and cable assembly.”
- “Wire terminations to a micro switch with resistance soldering.”
- “Electrode Replacement: 105133 Micro Tweezers Hand Piece”
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum