납땜 팁을 세척하기 위한 3단계
납땜 팁을 세척하면 최상의 효율성을 유지하면서 작동할 수 있을 뿐만 아니라 수명 연장에도 도움이 됩니다. 납땜 팁을 깨끗하게 유지하기 위해서는 다음 세 단계를 따르기만 하면 됩니다.
1단계:
황동 스펀지나 구리 브레이드로 팁을 감아 몇 번 문질러 주면서 입자나 산화된 부분을 제거합니다. 이렇게 해도 깨끗해지지 않을 경우 플럭스 코어로 납땜을 수행하고 이 단계를 반복합니다.

2단계:
팁이 아직도 깨끗해지지 않았다면 팁 세척제(팁 티너 또는 액티베이터라고도 함)를 도포합니다. 이는 일반적인 플럭스 코어 납땜보다 훨씬 높은 농도의 플럭스와 납땜이 혼합된 물질입니다. 이를 사용하려면 인두 납땜을 가열하고 이를 세척제에 담가서 전체 팁에 묻도록 돌려줍니다. 여기에 포함된 플럭스는 산화와 그 위에 축적되었을 수 있는 이물질을 제거하는 데 도움이 되며, 납땜은 팁을 보호하고 수명을 연장해주는 주석을 다시 입혀줍니다.

3단계:
젖은 스펀지, 황동 스펀지 또는 구리 브레이드를 이용하여 남은 팁 세척제를 제거합니다. 아직도 깨끗해 보이지 않는다면 팁을 교체해야 할 수도 있습니다.
강력한 연마제를 납땜 팁 세척에 사용할 경우 보호 코팅을 제거하고 수명을 단축시킬 수 있으므로 절대 사용하지 마십시오. 이러한 연마제를 사용할 경우 결국 팁을 조기에 교체해야 합니다.
인두를 보관하기 전에 팁을 깨끗하게 세척하고 주석을 입혀주면 수명 연장에 도움이 됩니다. 하지만 다른 모든 것과 마찬가지로, 시간이 경과함에 따라 물건은 마모되기 마련입니다. 위의 단계로 세척이 되기는 하지만 팁 세척제를 이전보다 더 자주 사용해야 한다면 팁이 마모되고 있는 것이므로 완전히 마모되기 전에 새 제품을 구비해두는 것이 좋습니다. 교체품이 필요한 경우 여기에서 다양한 납땜 팁의 재고를 확인할 수 있습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum