더 이상 사무실이나 작업 현장에 배치된 평면 이더넷 케이블로 인해 넘어지지 마세요!

Wi-Fi는 어디서나 사용이 가능하고 훌륭하지만 때로는 라우터에 이더넷 케이블을 연결해 보세요. 이는 특히 대용량 데이터를 전송하는 경우 가장 빠르고 안정적인 연결을 제공합니다. 저는 랩톱에서 수 기가바이트의 엔지니어링 데이터를 업로드해야 할 때 이 방법을 사용하곤 합니다. 아쉽게도 유선 이더넷은 Wi-Fi와는 달리 라우터에 케이블을 연결해야 한다는 단점이 있습니다.

여러 가지 이유로 대규모 사무실이나 산업 환경에서는 유선 이더넷 네트워크를 선호합니다. 첫째, Wi-Fi보다 빠르고 안정적입니다. 또한 전직 기술 지원 전문가로서 전화로 연결 문제를 진단할 때 유선 네트워킹을 사용하는 것이 무선에 비해 훨씬 쉽다고 말할 수 있습니다

이더넷 케이블 라우팅은 아주 중요하기 때문에 커피포트의 위치처럼 사무실 바닥을 배치하는 단계에서 결정됩니다. 그러나 때로는 예상치 못한 일이 발생할 수 있습니다. 저는 예전에 수 기가바이트의 엔지니어링 설계 파일 전송을 위해 추가 전용 이더넷 연결이 필요한, 칸막이로 격리된 사무실에서 일한 적이 있는데 운 좋게도 이더넷 연결이 되어 있지 않았습니다.

그래서 멋있는 파란색 CAT5e 케이블을 바닥에 설치하고 덕트 테이프로 고정했죠. 이로 인해 케이블에 사람들이 걸려 넘어졌고 나중에는 그 주위에 밝은 색깔의 원뿔형 도로 표지를 배치했습니다. CAT5e 케이블은 표준 이더넷 케이블만큼 많이 사용되고 있지만, 그 모양이 플로어 라우팅에 적합하지 않다는 것을 알게 되었습니다.

유선 이더넷의 실용적 진화는 평면 이더넷 케이블일 것입니다. 무리한 아이디어라고 생각하시나요? 평면 케이블 조립품 제조업체 Cicoil은 이를 실현 가능한 아이디어라고 믿으며 사무실이나 작업 현장에서 사용할 수 있는 DC-500-CA012 평면 이더넷 케이블 조립품을 제조하고 있습니다(그림 1).

그림 1: DC-500-CA012는 12ft 길이의 평면 CAT5e 이더넷 케이블입니다. 이 케이블은 4개의 연선을 포함하며 각 쌍에 대해 최대 3A까지 PoE를 지원합니다. (이미지 출처: Cicoil)

폭이 0.45인치(in)이고 높이가 0.14인치(그림 2)에 불과하므로 화장실이나 근처 작업 공간으로 향하는 길에 걸려 넘어질 우려가 없습니다. 케이블 길이는 12피트(ft)이며 양 끝이 표준 RJ45 커넥터로 마감되어 있습니다. 30게이지(AWG) 전선으로 구성된 4개의 연선이 있으며 각 연선당 최대 3암페어(A)까지 이더넷을 통한 전력 공급(PoE)을 지원합니다.

그림 2: DC-500-CA012의 높이는 0.14in로 걸려 넘어질 우려가 없습니다. 30AWG 케이블 연선 4개가 포함되어 있으며 -65°C ~ +165°C의 극한 온도에서 견딜 수 있습니다. (이미지 출처: Cicoil)

케이블 재킷이 투명하여 차폐와 4개의 연선을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 평면 CAT5e 케이블을 보고 "어떻게 된 거죠?"라며 묻는 회의론적인 사람들의 의구심을 완화할 수 있습니다. 그렇지만 평면 이더넷 케이블에 대한 호기심에 여전히 사람들 사이에 몇 분간 이런저런 토론이 오고 갈 수 있습니다.

Cicoil DC-500-CA012는 팬케이크보다 납작함에도 CAT5e 차폐 이더넷 케이블을 완벽하게 준수하여 초당 최대 1기가비트(Gb/s)의 데이터 전송률을 지원합니다. 주석 도금 연선을 포함하는 케이블 재킷은 매우 유연합니다. 열악한 환경에 맞게 설계되었으며 -65°C ~ +165°C의 온도를 견딜 수 있습니다.

햇빛과 액체는 갈라짐과 수축의 원인이 되는 소비자 케이블의 문제점입니다. Cicoil DC-500-CA012 평면 케이블은 햇빛, 자외선(UV), 알코올, 소금물 및 기타 부식성 화학물질의 영향을 받지 않습니다. 규격서에 명시되어 있지는 않지만 커피를 흘려도 문제되지 않을 것입니다.

산업 자동화 환경에서 예상치 못한 다운타임이 발생할 경우 장비를 다시 가동하기 위해 이더넷 케이블을 최대한 빨리 라우팅하고 연결해야 합니다. 이러한 긴급 상황에서 케이블 라우팅은 복잡하고 '당장 처리하기'가 힘듭니다. 여기, 값비싼 다운타임을 줄이고 모두가 안전하게 지낼 수 있는 바닥에 납작하게 붙은 Cicoil 케이블이 있습니다.

결론

재료 기술의 발전으로 실용적이지 못하다고 생각했던 네트워킹 케이블이 발전했다는 것은 흥미로운 사실입니다. CAT5e를 완벽하게 준수하는 평면 이더넷 케이블은 1Gb/s의 데이터 전송률을 지원하면서도 최대 3A의 PoE를 제공할 수 있는, 공상 과학 소설에서나 나올 법한 케이블입니다. 하지만 자율 주행을 할 때처럼 행선지가 어디인지는 잘 살펴야 하겠습니다.

작성자 정보

Image of Bill Giovino

Bill Giovino는 시러큐스 대학(Syracuse University)에서 전자 공학 학위를 취득한 전자 엔지니어이며, 설계 엔지니어링에서 현장 애플리케이션 엔지니어링은 물론 기술 마케팅에 이르기까지 바로 투입 가능한 몇 안 되는 실력자 중 하나입니다.

Bill은 25년 이상 STMicroelectronics, Intel, Maxim Integrated를 비롯한 다양한 회사의 기술 및 비기술 담당자를 대상으로 신기술을 홍보해 왔습니다. STMicroelectronics 재직 중 Bill은 마이크로 컨트롤러 업계에서 회사의 초기 입지를 다지는 데 공헌했습니다. Infineon에서는 미국 자동차 업계에서 회사 최초로 마이크로 컨트롤러 설계를 성공으로 이끌어 내는 역할을 했습니다. Bill은 직접 설립한 CPU Technologies의 마케팅 컨설턴트로 일하면서, 많은 업체들이 실적이 저조한 제품의 실적을 개선하는 데 도움을 주고 있습니다.

Bill은 최초의 전체 TCP/IP 스택을 마이크로 컨트롤러에 배치하는 것을 비롯하여 사물 인터넷을 조기에 수용한 바 있습니다. Bill은 '교육을 통한 판매'라는 메시지와 온라인을 통한 제품 홍보에 있어 커져 가는 명확하고 분명한 의사 소통의 중요성 전달에 전념하고 있습니다. Bill은 LinkedIn의 인기 그룹인 Semiconductor Sales & Marketing Group의 중재자이며, B2E에 유창합니다.

More posts by Bill Giovino
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum