DigiKey와 NI: 엔지니어링을 향상시킬 수 있는 최적의 조합
대부분의 전기 및 전자 엔지니어들은 최신 및 가장 중요한 프로젝트, 단일 시제품 또는 이후 최대 생산 실행을 위해 부품을 구매해야 할 때 가장 먼저 찾는 회사 중 하나로 DigiKey를 생각합니다. 사용자의 현재 어떤 단계에 있는지 상관없이 DigiKey는 항상 “사용자를 지원"한다는 느낌을 줍니다.
마찬가지로, 많은 회사와 엔지니어들은 National Instruments(현재 NI)가 항상 최신의 설계를 지원하고 있음을 알고 있습니다. NI는 창립 이래로 계속 데이터 획득 및 테스트/측정 기술에 있어 최첨단에 있어 왔기 때문입니다. 이러한 결과로 NI는 곧 자동 테스트 장비(ATE) 및 가상 계측 소프트웨어 생산 분야의 세계적인 리더가 되었습니다. 일반적인 응용 분야에는 데이터 획득, 계기 제어 및 머신 비전이 포함됩니다. 자동화, 항공 우주, 방위, 산업용 기계, 반도체 제조 및 의료용 기기와 같은 다양한 산업에서 성공을 위해 NI 소프트웨어 연결 접근 방식을 사용하고 있습니다.
오늘날, NI는 소프트웨어 정의 무선(SDR), 5G, “빅 아날로그 데이터”와 같은 분야에서 기반이 되고 있습니다. 실제로, NI는 엔지니어가 결함을 찾고 설계를 개선하는 데 도움을 주기 위해 획득한 방대한 양의 데이터를 관리했던 경험 덕분에 빅 아날로그 데이터라는 용어를 만들 수 있습니다.
이는 모두 NI가 DigiKey의 제조업체 라인에 합류했다는 흥미로운 뉴스의 서막입니다. DigiKey는 이제 NI의 테스트 및 측정 솔루션, 케이블 조립품 및 커넥터 및 상호 연결 제품을 공급하게 되었습니다.
엔지니어링을 위한 위대한 두 회사
이러한 뉴스가 흥미로운 이유는 두 회사가 모두 엔지니어링과 엔지니어에 초점을 두고 있으며 자신들이 수행하는 일이 사람들의 삶을 변화시킨다는 사실을 당연하게 생각하거나 잊지 않고 있기 때문입니다. 예를 들어 DigiKey는 COVID-19 팬데믹 초기에 미네소타 대학과 협력하여 환자들의 호흡을 돕기 위해 저렴하고 빠르게 제조할 수 있는 기본적이고 간단한 인공 호흡기를 신속하게 설계 및 제작했습니다.
엔지니어링의 힘과 개인적 실현 모두를 강조하는 NI는 Washington Post Brand Studio(WP BrandStudio)와의 협업을 통해 “Engineering Hope”라는 이름으로 일련의 이야기를 제공하고 있습니다. 이러한 이야기 중 NI의 엔지니어인 David Yi와 NI의 고객 회사 중 하나인 Berlin Heart가 연관된, 특히 가슴 아픈 이야기가 있습니다. 이 이야기는 Berlin Heart의 두 엔지니어, 연구 개발 부서의 Oliver Peters와 테스트 부서의 Matti Elsner와도 관련이 있습니다.
David가 처음 NI에 합류했을 때 그가 지원했던 최초의 고객 회사 중 하나가 Berlin Heart였습니다. 그 당시 David, Oliver, Matti는 그들의 일로 인해 그들의 삶이 어떻게 뒤얽히게 될지 전혀 알지 못했습니다.
2014년, David와 그의 아내는 딸 Elena를 갖게 되었습니다(그림 1). Elena는 모든 것이 정상적으로 보였지만 태어난지 5개월만에 갑작스럽게 쓰러졌습니다. 그녀의 부모는 구급대원이 Elena를 지역 병원으로 이송하기 위해 도착할 때까지 CPR을 수행해야 했습니다. Elena는 그 곳에서 베를린의 심장 센터로 공중 이송되었습니다.
그림 1: 2014년에 태어난 Elena는 불과 5개월만에 스스로 회복할 가능성이 거의 없는 심각한 심장 질환 진단을 받았습니다. (이미지 출처: NI)
Elena는 스스로 회복할 가능성이 거의 없는 심각한 심장 질환을 갖게 되었습니다. 심장이 발달할 수 있을 만큼 Elena를 오래 살리려면 심장에 외부 장치를 직접 연결해야 했습니다. 문제의 이 장치는 EXCOR Pediatri라고 하는 시스템이었으며, 짐작하셨겠지만 Berlin Heart 제품이었습니다. 이 시스템은 Oliver Peters에 의해 설계되고 Matti Elsner에 의해 테스트를 완료했습니다.
David가 동영상 Hope for the Next Generation에서 말한 것처럼, 사랑하는 사람을 살릴 수 있는 유일한 방법이 기계뿐이라면 이 기계가 가능한 최고의 고장 방지 기능을 갖기를 바랄 것입니다. 개인적 경험을 통해 EXCOR과 같이 중요한 장치에서 품질과 신뢰성의 중요성을 알게된 David은 그의 일상적인 일에 대해 다른 관점을 갖게 되었습니다.
NI의 첫 번째 제품
David의 이야기는 놀랍지만, 빈번하게 반복되는 이야기라는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 얼마나 많은 엔지니어가 병원 침상 옆이나 항공기에 앉아 설계에 도움이 되는 것을 발견했을까요? 제가 확신컨대 많습니다. 회사가 NI처럼 품질과 신뢰성으로 알려진 회사라면 더욱 그럴 것입니다.
DigiKey에서 제공하는 최초의 NI 제품은 신뢰성과 품질을 증명합니다. 예를 들어 779640-01 USB-6525 데이터 획득 카드 모듈은 휴대 가능한 소형 디지털 I/O 장치입니다(그림 2). 이 장치는 8개의 채널 간 광학 분리 입력(±60V DC), 8개의 채널 간 광학 분리 무접점 계전기 출력(60V DC/30Vrmsmax), 32비트 이벤트 카운터, 최대 속도 USB 12Mbit/s 버스 인터페이스, 손쉬운 연결을 위한 내장된 탈착식 커넥터를 제공합니다.
그림 2: The NI 779640-01 USB-6525 data acquisition module has 데이터 획득 모듈은 8개의 채널 간 광학 분리 입력과 8개의 채널 간 광학 분리 무접점 계전기 출력을 제공합니다. (이미지 출처: NI)
마찬가지로, NI의 범용 인터페이스 버스(GPIB) 및 통신 제품군에는 하나의 PCle 카드에 분석기와 IEEE-488 컨트롤러의 고유한 조합을 제공하는 780936-01 PCIe-GPIB+ 계기 제어 장치와 같은 모듈이 포함되어 있습니다(그림 3).
그림 3: NI 780936-01 PCIe-GPIB+ 계기 제어 장치는 단일 PCle 카드에 분석기와 IEEE-488 컨트롤러의 고유한 조합을 제공합니다. (이미지 출처: NI)
컴퓨터의 PCIe 슬롯에 연결하면 이 장치는 GPIB를 통해 시스템에 계기를 손쉽게 통합하고, 또한 사용자가 GPIB 관련 소프트웨어 및 하드웨어 문제를 해결할 수 있도록 할 수 있습니다.
결론
DigiKey와 NI는 품질 및 신뢰성과, 엔지니어들의 성공을 지원하는 것과 관련한 자신들의 역할을 보는 관점에 대해 공통의 가치를 공유하고 있습니다. David Yi, Oliver Peters, Matti Elsner가 입증한 것처럼 이러한 특성은 인간의 생명이 달려 있는 기능 수행과 안전에 필수적인 시스템에 있어 핵심적입니다. 이러한 시스템을 설계하는 엔지니어들을 위해 NI는 고품질 및 고신뢰성 연결 테스트 제품 및 시스템을 제공하는 것으로 유명합니다. DigiKey는 유통업체로서 NI를 지원하고 있다는 사실을 자랑스럽게 여기며 저도 이들이 함께 모이게 되어 기쁘게 생각합니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum