움직일 준비가 되셨습니까?

올바른 안테나를 사용하여 창고 물류 및 운송 향상

(이미지 출처: Molex)

세계는 움직이고 있습니다.

사물 인터넷(IoT)의 일부로 연결된 차량은 더 이상 미래의 이야기가 아니라 현실입니다. 물류 산업의 서비스 제공업체는 고급 무선 솔루션을 최대로 활용하는 새로운 사용 사례 및 비즈니스 모델에서 이미 기술을 구현하고 있기 때문에 이러한 연결에 대한 보상을 가장 먼저 받을 수 있는 기회가 있습니다.

거시적 관점에서, 통신은 이미 일상 생활에 포함되어 있습니다. 오늘날 거의 모든 최신 차량은 연결되어 있으며 차량과 차량 간에, 차량과 인프라 간에 정보를 교환합니다. 독일의 National Platform for Electric Mobility 정보를 포함한 글로벌 시장 데이터에 따르면 운송 차량이 이전에 가정한 것보다 훨씬 더 빠른 속도로 전기 자동차로 전환되고 있습니다. 새로운 모바일 표준이 커넥티드 드라이브의 비전을 현실화함에 따라 커넥티드 카의 미래는 5G 개발과 직접적으로 관련이 있습니다.

RFID 솔루션(이미지 출처: Molex)

이러한 배후에는 장치 제조업체가 손쉽게 무선 통신을 사용할 수 있도록 하는 안테나가 있습니다. 올바른 제품은 원거리 지역에서 작동하며 Bluetooth/Wi-Fi, 초광대역(UWB), 셀룰러 IoT, LoRa, RFIDNFC 프로토콜의 조합을 처리합니다.

초광대역 안테나(이미지 출처: Molex)

WiFi 안테나(이미지 출처: Molex)

올바른 제품 선택

많은 안테나가 즉시 사용할 수 있는 상태로 제공되며 가장 일반적인 응용 제품에 적합합니다. 더 복잡한 사용 사례의 경우, 시제품을 작업하는 개발 팀과 엔지니어가 응용 제품에 가장 적합한 안테나를 찾기 위해 다양한 안테나를 시도할 수 있는 채널에 액세스하는 것이 중요합니다.

검증 및 테스트하고 다시 시도하는 접근 방식은 트럭 및 지게차가 작동되고 있는 창고와 같이 복잡하고 상호 연결 및 무선 연결된 환경에서 특히 중요합니다. Molex는 케이블을 통해 두 차량의 전기 통신 장치(TCU) 및 최신 창고의 인프라에 쉽게 연결할 수 있는 하나의 장치에 여러 개의 안테나를 결합한 완전한 패키지 솔루션을 제공합니다.

모바일 경험을 통한 안테나 차별화

모바일 응용 제품에 적합한 안테나를 고려할 때 다음 세 가지 요인을 통해 결정을 내려야 합니다.

  1. 모바일 산업에서의 경험. Molex는 20년 이상 모바일 산업에 적극적으로 참여해 왔으며 현재 시장을 지배하는 거의 모든 모바일 장치에 Molex의 노하우가 포함되어 있습니다.
  2. 다양한 옵션. 즉시 사용 가능한 제품이 필요하십니까 또는 사용을 위해 제작된 제품이 필요하십니까? IoT에는 두루 적용되는 만능 솔루션이란 없으므로 다양한 옵션을 제공하는 제공업체를 선택해야 합니다.
  3. 지원. 광범위한 안테나 옵션에 대한 세부적인 제품 및 응용 사양 문서를 통해 중견 기업부터 신생 기업에 이르기까지 조직 내 모든 수준의 기술자가 무선 장치 설계에서 Molex 안테나를 쉽게 구현할 수 있습니다.

함께 작동하는 소프트웨어와 하드웨어

소프트웨어와 하드웨어는 경로 계획 및 최적화를 위해 함께 작동합니다. 안테나 부품을 사용하면 무선 통신 하드웨어에서 화물과 같이 수동적 방식이나 차량과 상호 작용하는 것처럼 능동 방식으로 자산을 추적, 모니터링 및 원격 제어할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 데이터를 수집, 처리 및 평가하여 인공 지능 사용을 통해 절차를 최적화하고, 예측 유지 관리부터 경로 최적화까지, 화물의 자동 경로 변경부터 적재 장치 최적화까지 전체 가치 사슬을 통해 낭비를 최소화합니다.

모든 자산은 이미 인프라의 다양한 이해 관계자와 통신할 수 있는 완전한 무선 연결 솔루션을 요구하고 있습니다. Molex는 안테나 설계에 대한 심층적인 전문 지식과 경험을 활용하여 단일 패키지에 필요한 모든 무선 연결 인에이블러를 포함하는 스마트하고 콤팩트하며 강력한 무선 제품을 만들고 있습니다 이 기술에 대한 자세한 내용은 Molex 동영상 RFID Asset Tracking Solutions를 참조하십시오.

간편한 선택

이러한 Molex 솔루션과 기타 제품은 DigiKey를 통해 쉽게 구입할 수 있으며 아래 동영상에 설명되어 있습니다.

작성자 정보

Image of Savvas Valsamakis

Savvas Valsamakis joined Molex in 2014, after several years in research and development in the connector and electronics industry. His mechanical engineering background and experience in manufacturing enable direct collaboration with customers’ engineering to identify and solve their problems. After his business studies, Savvas assumed the role of leading the front-end team of Molex Micro-Solution Business Unit (MSBU) in Europe. Their mission is to offer best-in-class support to customers, by leveraging MSBU’s products and capabilities in micro- and wireless connectivity and foster innovative product development.

More posts by Savvas Valsamakis
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum