APEC 2023
코로나 19로 인해 몇 년간 주춤했던 APEC(Applied Power Electronics Conference and Exposition)가 올해(2023년) 다시 돌아와 플로리다주 올랜도에서 개최되었습니다. 박람회는 긍정의 에너지와 환영의 분위기로 가득했습니다.

이번 박람회의 주요 메시지는 에너지 지속가능성을 위한 효율적인 전력 사용이었습니다. 많은 기업에서 SiC 및 GaN과 같이 효율성을 높여 주는 기술을 선보였습니다. 세미나에서는 교통수단의 트랙션 인버터를 위한 응용 분야가 심도 있게 논의되었으며, 전시에서는 산업 자동화, 데이터 센터, RF 응용 제품, USB-C 충전기 분야의 효율적인 전원 공급 장치가 눈길을 끌었습니다.

기술 세션과 출시 전 제품에서 주목받았던 두 번째 주제는 원격 측정 및 통신 프로토콜 PMBus였습니다. PMBus는 약 15년 전부터 사용되어 왔음에도 불구하고 지속적으로 개선되었습니다. PMBus 1.5에는 보안과 인증 표준이 적용되었습니다. Analog Devices 및 Texas Instruments의 평가 기판에는 PMBus가 사용되어 1mV 이내의 정밀한 분해능을 나타냅니다.

Analog Devices는 AD9625로의 업그레이드를 비롯한 다양한 제품을 선보였습니다. 이전 기판과 새로운 기판 간의 크기 차이만 보아도 효율성이 개선되고 비용이 절감되었다는 사실을 알 수 있습니다. AD9625는 잡음 출력이 낮은 RF 전력에 주력한 제품입니다. 신호 체인에 높은 분해능과 낮은 잡음이 필요한 트랜시버, ADC, DAC에 사용할 수 있는 전원 공급 장치입니다. 전통적으로 잡음 감소는 LC 필터링과 저잡음 LDO를 통해 잡음 수준을 낮춤으로써 이루어집니다. Silent Switcher 기술이 구현된 새로운 버전의 기판에서는 추가적인 필터링과 이산 소자가 사라졌습니다. 이러한 개선으로 인해 전력 손실이 약 30% 감소합니다.

EPC는 실리콘과 Gen 6 GaN의 높은 이득을 과시했습니다. 데모에서는 MOSFET FDMS2D5N08C와 평가 기판 EPC90153을 소개했습니다. EPC에서 제공하는 거의 동일한 두 개의 하프 브리지 개발 기판을 24V ~ 48V(500kHz 기준)에서 실행했습니다. GaN 기반 솔루션은 이러한 조건에서 RDSON이 더 높음에도 불구하고 20도 더 낮은 온도를 보였고 다이 크기도 훨씬 작습니다.

전력 전자 부품 크기가 계속해서 작아지고 있으며 공장 자동화, 발전, 데이터 센터, 무선, 소비자 가전 분야에 걸쳐 효율성이 우선순위가 되고 있다는 점은 매우 고무적입니다. 정말 멋진 박람회였습니다. DigiKey 팀의 일원으로 참석할 수 있어 영광이었습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum