Acconeer A111 레이더 센서

일상적으로 사용하는 수많은 장치의 기능을 향상할 방법을 모색할 때 이를 실현하기 위해 활용할 수 있는 잠재적 솔루션은 무궁무진합니다. 현재 수많은 장치에서 가장 보편적으로 추구되고 있는 기능은 자율성입니다. 모두가 스마트한 자율 주행, 자동 세척, 자동 충전 등의 기능을 원하고 있습니다. 원하는 이러한 기능을 장치에 탑재하기 위해서는 우선 주변을 감지하는 기능을 부여해야 합니다.

스웨덴 소재의 제조업체인 Acconeer에서는 감각 인식, 깊이 인식, 이동 감지 등의 수많은 인지 기능을 갖춘 단일 칩을 개발했습니다. 이 칩은 원하는 최종 장치의 개발을 용이하게 하기 위해 소형 패키지로 설계되었습니다. A111 칩에는 자동차, 소비자 상품, 건강 및 피트니스 장치, 로봇 등의 수많은 다양한 응용 제품에 활용될 수 있는 잠재력이 있습니다.
이와 같은 기술을 시장에 출시하기 위해서는 개발에 막대한 노력이 필요합니다. Acconeer에서는 개발 플랫폼을 제공하여 이러한 부담의 상당 부분을 해결했으며 XR112 및 XC112를 통해 사용자는 Raspberry Pi를 이용하여 최종 제품의 기능을 설계할 수 있습니다. Acconeer의 개발 플랫폼을 이용하기 시작하려면 프로그래밍에 대한 전반적인 이해가 필요하기 때문에 이 플랫폼은 플러그 앤 플레이만큼 간단하지는 않습니다. 이를 돕기 위해 Acconeer에서는 시작 안내서와 시작 동영상도 제공하고 있습니다.
이러한 하드웨어는 모두 시작할 때 Acconeer 웹 사이트에서 하드웨어와 올바른 소프트웨어를 연결하는 것이 매우 중요합니다. 가장 초기의 개발 플랫폼은 XR111 및 XC111이며 가장 최근의 플랫폼은 앞에서 언급했던 XR112 및 XC112입니다. 각 조합에는 고유한 소프트웨어가 있습니다. XR112 및 XC112를 사용할 때 유의해야 할 또 다른 사항은 포함된 케이블의 방향입니다. 케이블의 파란색 면이 양 측면에서 위를 바라보아야 합니다. 문의 사항이 있으시다면 Digi-Key TechForum을 방문해 주십시오.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum