2020년 연말 선물 가이드

이제 2020년도 거의 다 가고 연말이 다가오고 있습니다. 올해는 블랙 프라이데이 쇼핑을 위해 새벽부터 길게 늘어선 줄에 동참하지 않고도, 잠옷 차림으로 소파에 편하게 앉아 쇼핑할 수 있게 되었습니다. 대형 매장에서 마지막 남은 "핫딜 제품"을 향해 달려야 하는 수고에서는 벗어날 수 있겠지만, 주문 처리와 배송에 걸리는 시간을 고려해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 모든 주문의 2일 이내 배송을 위해 연회비를 지불하고 있는데 배송에 5일이 넘게 걸린다면 무슨 소용이 있을까요?

DigiKey에서는 오후 8시(미 중부 표준시)까지 접수된 주문에 대해 당일 배송 서비스(재고가 있는 경우)를 제공한다는 사실을 알고 계신가요? 또한 DigiKey는 지금부터 연말까지 미국 고객에 한해 2일 이내 배송에 대한 요금을 인하해 드립니다.

골치 아픈 문제들은 해결되었으니, 지금부터는 소중한 사람들(엔지니어, 메이커 또는 학생)의 기술 수준에 따라 꼭 알맞은 선물을 선택할 수 있도록 몇 가지 제안을 드리려고 합니다.

기술 수준: 무관

전자 관련 기술이나 특별한 지식이 없어도 사용할 수 있으며 보편적으로 인기 있는 제품입니다.

Seeed 메카넘 휠 원격 제어 장난감 자동차

평범한 RC 자동차가 아닙니다. 메카넘 휠이 장착되어 어느 방향으로나 움직일 수 있으며 원을 그리며 빙글빙글 돌 수도 있습니다. 반짝이는 빨간색과 파란색의 조명을 달고 특별한 댄스 모드를 추가하여 차가 리듬에 맞추어 움직일 때마다 음악이 흘러나오도록 제작한다면, 모두를 만족시킬 수 있는 선물이 될 것입니다.

Klein Tools Android 장치용 보어스코프

견고한 외장 10피트 길이의 방수 거위목형 케이블 및 6개의 온보드 LED(밝기 조정 가능)가 특징인 간편한 내시경으로, IP67 등급 9mm 카메라가 고품질 640 x 480 이미지를 제공합니다. DIY에 관심이 많거나 자동차에 열광하는 사람들을 위한 탁월한 선택입니다.

iFixit Pro Tech 툴킷

iFixit은 수백 개의 분해도 및 수천 개의 수리 안내서 데이터를 갖추어 실제적인 수리 요구 사항에 가장 효과적인 툴킷을 구축했습니다. 이 키트에는 64개의 스크루드라이버 비트(표준 및 안전 비트), 지미, 스푸저, 오프닝 픽, 각종 핀셋, 흡착 핸들 등이 포함되어 있습니다. 기본적으로 이 도구 롤에는 가정에서 사용하는 모든 전자 장치를 분해하기 위한 모든 도구가 포함되어, 가전 제품을 더 오래 잘 사용할 수 있습니다.

다음 옵션도 살펴보세요.

Nebra AnyBeam MEMS 레이저 포켓형 프로젝터 – 세계 최소형의 포켓형 영화 프로젝터

스냅 회로 키트 – 기초 전자 교육용 상호 스냅 가능 회로 블록(프로젝트 안내서 포함)

기술 수준: 초급

실용적인 전자 또는 코딩 관련 기초 지식이 요구되는 제품들입니다.

TinyCircuits TinyTV 키트

이 키트는 5분 이내에 간편하게 조립할 수 있으며 동영상을 5시간까지 로드할 수 있습니다. 일반 TV와 마찬가지로 원격 제어가 포함되어 채널을 변경하고 볼륨을 조정하며 텔레비전을 켜거나 끌 수 있습니다. 좋아하는 크리스마스 영화를 추가하여 동영상을 연속 재생할 수 있으며, 매우 특별한 나만의 크리스마스 트리 장식품으로 활용할 수도 있습니다.

FLIR EXTECH 400A True RMS AC/DC 클램프 미터 + NCV

이 EXTECH MA445 미터 계열은 AC/DC 전압, AC 전류, DC 전류, 저항, 다이오드, 연속성, 정전 용량, 온도, 주파수 및 듀티 사이클을 측정합니다. 또한 MA445 미터는 디스플레이 홀드, MIN‐MAX, 상대 모드, NCV(비접촉 전압 감지) 및 자동 전원 끄기 기능을 제공합니다. 도구 상자 또는 실험실의 필수 품목입니다.

Raspberry Pi Zero용 RetroFlag GPi 케이스

Gameboy에서 영감을 얻어 제작된 이 Pi Zero 케이스는 컬러 화면, 배터리 칸막이 및 헤드폰 잭이 있어 이동 중에도 레트로 게임을 즐길 수 있습니다. 무납땜 포고 핀 설계를 사용하여 헤더가 없는 Pi Zero를 카트리지에 설치하고 소프트웨어를 로드한 다음, 배터리를 넣거나 DC 전력 어댑터를 사용하여 고전 게임을 즐길 수 있습니다. 이 키트를 완성하기 위해서는 Pi Zero가 반드시 필요합니다.

Arduino 시험용 키트

시험용 키트는 Arduino, 코딩 및 전자 관련 작업을 시작해 보기에 좋은 방법입니다. 시험용 키트에는 Arduino Uno 기판과 함께 단계별 튜토리얼을 따라 15개의 다양한 프로젝트를 완성하기 위해 필요한 부품이 포함됩니다. 선택 가능한 여러 언어 옵션이 제공되는 Arduino 시험용 키트는 마이크로 컨트롤러 코딩을 시작해 보려는 모든 사람에게 좋은 선물이 될 것입니다.

다음 옵션도 살펴보세요.

Raspberry Pi 400 – 키보드에 내장된 Raspberry Pi 컴퓨터

Pimoroni Grow Raspberry Pi pHAT – 세 가지 토양 프로브가 포함된 콤팩트한 식물 수분 모니터

SparkFun 어드레서블 RGB 꼬마 전구 – 맞춤형 조명 애니메이션 제작을 위한 5미터 길이 어드레서블 RGB LED

American Bright 연성 LED 조명 스트립 – 얇고 사용이 간편하며 주변광 또는 액센트 조명으로 이상적인 제품

기술 수준: 중급

여기에 포함된 제품을 사용하려면 전자 관련 또는 코딩에의 경험이 있어야 합니다.

888A 2-in-1 디지털 핫에어 재작업 및 납땜 스테이션

60와트 납땜 인두 및 핫에어 스테이션이 소형 실장 면적내에 모두 제공됩니다. 디지털 제어로 정밀한 온도 설정 및 제어가 가능하며, 조정 가능한 절전 타이머가 특징입니다. 적당한 보급형 가격으로 작업대에 핫에어 스테이션을 추가하려는 사람에게 이상적인 솔루션입니다.

M5Stack FIRE IoT 개발 키트

ESP-32 코어로 구동되는 모듈식, 적층 가능, 확장 가능한 휴대용 장치입니다. 오픈 소스, 저가, 전체 기능을 특징으로 하며 빠른 IoT 시제품 제작을 위해 간편하게 사용할 수 있습니다. 이 키트에는 분리 가능한 세 가지 부품이 포함되어 있습니다. 상단에는 ESP32 프로세서, 2.4G 안테나, 전력 관리 및 LCD 화면이 포함됩니다. 가운데 부분에는 M5GO 베이스로, 리튬 배터리, M-BUS 소켓, LED 바 및 세 개의 GROVE 확장 포트가 있습니다. 하단에는 POGO 핀을 통해 M5GO를 충전하기 위해 사용되는 충전 도크입니다. 스마트 프로젝트 또는 커넥티드 프로젝트를 제작하려는 모든 사람이 주목할 만한 솔루션입니다.

Raspberry Pi 4 Model B

이중 디스플레이 단일 기판 컴퓨터이며 쿼드 코어 1.5GHz 프로세서, 온보드 Wi-Fi 및 Bluetooth, USB 3.0 및 기가비트 이더넷을 특징으로 합니다. 40핀 GPIO 확장 헤더가 있어 소프트웨어 제어 및 확장 기판 또는 맞춤형 전자 회로의 모니터링이 간편해 집니다. 2GB, 4GB 또는 8GB 변형으로 제공되는 Raspberry Pi 4는 전자 관련 또는 컴퓨터 과학에 관심이 지대한 사람들을 위한 필수 품목입니다.

Adafruit BrainCraft HAT – Raspberry Pi 4용 머신러닝

Google의 TensorFlow 플랫폼을 활용하는 머신러닝 애플리케이션용 Raspberry Pi 4를 추가하도록 설계된 BrainCraft HAT에는, 240 × 240 TFT IPS 디스플레이, 이미징 프로젝트용 카메라 커넥터 케이블을 위한 슬롯, UI 입력용 5방향 조이스틱 및 버튼, 이중 마이크, 스테레오 헤드폰 및 스피커 출력, 어드레서블 RGB LED 3개, 3핀 STEMMA 확장 커넥터 2개 및 Grove/STEMMA/Qwiic I2C 확장 포트가 포함됩니다. BrainCraft HAT를 활용하면 매우 다양한 오디오/비디오 AI 프로젝트를 제작할 수 있으며 센서 및 로봇 공학의 간편한 플러그인이 가능해 집니다.

다음 옵션도 살펴보세요.

PICkit 4 마이크로 컨트롤러 프로그래밍 장치 – Microchip PIC 계열 마이크로 컨트롤러용 프로그래밍 장치 및 디버거

Pycom FIPY IoT 개발 기판 – Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Sigfox 및 LTE CAT M1/NB1 포함 ESP32 기판

Nebra AnyBeam 레이저 프로젝터 HAT - Raspberry Pi용 저가형, 고화질 레이저 프로젝터 HAT

몇 가지 추가 옵션

위에 나열된 많은 우수한 제품은 DigiKey 사이트에서 제공되는 1,100만 가지 이상의 제품 중 일부에 불과합니다. 다음의 몇 가지 추가 리소스를 살펴보시고 특별한 사람에게 가장 알맞은 선물을 고르세요.

작성자 정보

Image of Nate Larson

Nate Larson은 2008년부터 DigiKey에서 근무해 온 기술 콘텐츠 개발자입니다. 그는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. Nate는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 목공, 3D 프린팅, 코딩, 전자 부품 땜질로 구성된 프로젝트에 참여하며 DIY 제작자로서의 삶을 살고 있습니다.

More posts by Nate Larson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum