SiGe 정류기 사용을 통해 고온 응용 분야에서 고효율 AC/DC 작동 보장
DigiKey 북미 편집자 제공
2021-04-08
최근까지, 엔지니어에게는 고속 스위칭 AC/DC 전원 공급 장치의 심장인 다이오드 기반 정류기에 대해 일반적인 두 가지 옵션으로 쇼트키 정류기와 고속 회복 정류기가 주어졌습니다. 쇼트키 정류기는 저손실 스위칭과 우수한 효율을 제공하지만 자동차 LED 헤드램프 또는 전자 제어 장치(ECU)와 같은 상승 온도로 인해 설계에 열 폭주가 발생할 수 있습니다. 고속 회복 다이오드는 더 높은 온도에서 더 안정적이지만 효율성이 떨어집니다.
실리콘 게르마늄(SiGe) 정류기는 새로운 세 번째 옵션을 제공하며, 쇼트기 정류기와 고속 회복 장치의 우수한 특성을 결합하여 다른 유형의 여러 절충점을 제거합니다. 특히, SiGe 정류기는 높은 열 안정성을 제공하므로 상승 온도 응용 분야에 적합한 옵션이 됩니다.
이 기사에서는 정류기 기본 사항 및 이와 연관된 과제들을 간략하게 논의합니다(예: 일반 쇼트기와 고속 회복 정류기 비교). 그런 다음 SiGe 정류기 아키텍처가 이 둘의 이점을 결합하는 방법을 보여줍니다. 또한 Nexperia의 예시 장치를 사용하여 주요 SiGe 정류기 특성을 소개하고 SiGe 장치를 사용하여 고성능, 고속 스위칭, AC/DC 응용 제품과 관련한 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.
정류기에 대한 기본 사항
정류기는 전원 공급 장치의 필수 회로로, AC 입력 전압을 DC 전압 공급 장치로 변환하여 전자 부품에 전력을 공급하는 데 사용될 수 있습니다. 많은 토폴로지(예 : 반파 및 전파 정류기)가 있지만 정류기의 핵심 구성 요소는 하나 이상의 다이오드입니다.
가장 간단한 형태의 다이오드는 도핑된 실리콘(Si) p-n 접합입니다. 다이오드의 고유한 "장벽 전위" 또는 순방향 전압 강하(Si 다이오드의 경우 약 0.7V)를 극복하기에 충분한 전압에서 다이오드가 순방향 바이어스되면(전원의 양극 단자는 부품의 p형 측에 연결되고 음극 단자는 n형 측에 연결됨) 큰 순방향 전류(IF)가 흐릅니다. IF는 이제 전원 공급 장치의 증가된 전압(VF)에 비례하여 상승합니다. 장벽 전위를 넘어설 경우 VF 대 I F 곡선의 기울기는 대개 다이오드의 벌크 저항에 의해 결정되지만, Nexperia의 BAS21H(그림 1)에 표시된 것처럼 일반적으로 매우 가파릅니다. 이런 이유로, 다이오드는 종종 장치 과전류 보호를 위해 저항기와 직렬로 연결됩니다.
그림 1: Nexperia의 BAS21H 스위칭 모드에 대한 VF 대 IF 특성. 이 p/n형 Si 다이오드에 대해 약 0.7V에서 전도가 어떻게 시작되는지 확인하십시오. (이미지 출처: Nexperia)
전압이 반전되면(VR), 대응되는 낮은 역누설 전류(IR)가 발생합니다. IR은 작동 온도가 낮은 경우에는 미미하지만, 온도에 종속적이므로 높은 작동 온도에서는 큰 문제가 될 수 있습니다. VR이 높은 경우, 다이오드가 애벌런치 모드로 전환되어 종종 부품에 영구 손상을 일으키기에 충분한 큰 전류가 흐르게 됩니다. 이 역전압 임계값을 항복 전압(Vbr)이라고 합니다. 제조업체는 일반적으로 규격서에서 안전 마진을 허용하기 위해 Vbr보다 낮은 작동 피크 역전압(Vrmax)을 권장합니다(그림 2).
그림 2: p/n형 다이오드 V-I 곡선에 대해 주요 파라미터가 표시되어 있습니다(예: 순방향 전압(VF), 역전류(IR), 항복 전압(Vbr)). (이미지 출처: Wikipedia)
스위칭 응용 제품에서 역방향 바이어스가 플립되면 역방향으로 상당한 전류가 흐르도록 다이오드에 충분한 전하가 남아 있습니다. 이 역회복 시간(trr)은 특히 고주파 응용 제품에서 중요한 설계 파라미터입니다. 다이오드 접합을 형성하는 p형 및 n형 반도체에 금 또는 백금과 같은 추가 도펀트를 사용하면 trr이 크게 단축됩니다. 이러한 재료를 사용하는 소위 고속 회복 다이오드는 수십 나노초(ns) trr을 제공합니다. 이 고속 스위칭 성능으로 나타나는 단점은 VF가 증가한다는 것입니다. 일반적으로 0.7V에서 0.9V로 상승할 수 있으며 이에 따라 효율성이 감소합니다. 그러나, 고속 회복 다이오드의 IR은 일반적인 p/n형 Si 다이오드와 유사하게 유지됩니다.
실제 응용 분야에서 다이오드의 특성은 큰 전류가 한 방향으로만 흐르도록 허용하여 정현파 AC 파의 음의 절반을 차단함으로써 전압 소스를 DC 공급으로 효과적으로 정류합니다.
열 설계 과제
AC/DC 변환 응용 제품에서 엔지니어는 일반적으로 전력 손실을 줄이고 열 문제를 제한할 수 있는 가장 효율적인 부품을 찾습니다.
VF는 다이오드의 효율성을 결정하는 데 가장 중요한 인자입니다. 쇼트키 다이오드는 금속/n형 Si 대체품으로 p형 및 n형 Si 접합을 대체하여 표준 다이오드에 대한 개선을 나타냅니다. 결과적으로, 순방향 전압이 0.15V ~ 0.45 V 사이로 줄어듭니다(장벽 재료 선택에 따라 다름). 쇼트키 다이오드의 추가적인 이점은 매우 빠른 trr입니다(약 100피코초(ps)). 이러한 특성으로 인해 쇼트키는 고주파 스위치 모드 전원 공급 장치와 같은 응용 제품에서 널리 선택되는 정류기입니다.
그러나 쇼트키 정류기에는 큰 문제점이 있습니다. 예를 들어, 이 장치는 p/n형 Si 다이오드에 비해 Vrmax가 상대적으로 낮습니다. 두 번째로, 아마 더 중요할 수 있지만 쇼트키 정류기는 IR이 상대적으로 높습니다. 이는 유사한 응용 제품에서 p/n형 Si 다이오드의 수 백 나노 암페어(nA)에 비해 수 백 마이크로 암페어(µA)까지 높을 수 있습니다. 더욱이, IR은 접합 온도(Tj)에 따라 기하급수적으로 상승합니다(그림 3).
그림 3: Nexperia 1PS7xSB70 범용 쇼트키 다이오드에 대한 VR 대 IR 특성 IR은 일반적으로 상응하는 p/n형 Si 다이오드보다 훨씬 높으며 온도에 따라 기하급수적으로 증가합니다. (이미지 출처: Nexperia)
다이오드 기반 정류기의 열 안정성은 IR에 의해 생성되는 자체 발열과 시스템의 열 저항을 통해 열을 발산하는 정류기의 용량 간 섬세한 균형 조정을 통해 결정됩니다(그림 4). 정류기가 열 평형 상태에 있는 경우, Tj(열 “접지”로서 고정 주변 온도(Tamb)는 다음과 같이 설명할 수 있습니다.
![]()
여기서,
Rth(j-a) = 다이오드 접합과 주변 간의 열 저항
Pdissipated = 장치에서 소실되는 전력
그림 4: 작동 다이오드에 나타나는 열 저항이 표시되어 있습니다. (이미지 출처: Nexperia)
작동 시, 자체 발열을 통해 생성된 전력이 소실된 전력보다 낮은 경우 장치의 Tj는 안정적인 상태를 향해 수렴됩니다(그림 5). 그러나, 소실될 수 있는 이상으로 자체 발열이 생성되면 Tj가 증가하여 결과적으로 장치가 열적으로 불안정한 상태가 됩니다. 이 상태는 빠르게 열 폭주 상태로 전환되는데 IR이 온도에 따라 기하급수적으로 증가하여 포지티브 피드백 루프를 효과적으로 트리거링하기 때문입니다.
그림 5: 예시 다이오드의 안정적 작동 상태는 다음에 대한 균형을 통해 결정됩니다. 열 저항을 통해 열을 소실하는 열 시스템의 기능(파란선 (1))과 자체 역누설 전류(IR)( 및 스위칭 손실)에 의해 발생하는 정류기의 자체 발열(빨간선 (2)). 시스템 온도가 상승함에 따라 자체 발열이 기하 급수적으로 증가하여 열 폭주가 발생하는 과정에 유의하십시오. (이미지 출처: Nexperia)
145°C 이상의 온도에서 작동이 크게 저하되지 않는 한 응용 제품에 사용되는 쇼트키 다이오드가 높은 주변 온도에 노출될 경우 설계자는 높은 열 폭주 위험을 안게 됩니다. 이런 이유로, 엔지니어는 고속 스위칭 LED 구동기 또는 자동차 엔진 전자 제어 장치와 같은 응용 제품에서 쇼트키 다이오드를 피하는 경향이 있습니다. 따라서 지금까지 엔지니어에게는 IR이 낮아 열 폭주에 훨씬 덜 취약하여 결과적으로 효율성을 크게 절충하지 않아도 되는 고속 복구 다이오드만 남아 있었습니다.
SiGe 정류기 대안
고온 및/또는 높은 V rmax 설계를위한 고속 복구 다이오드의 좁은 선택 범위는 쇼트키와 고속 복구 다이오드의 장점을 단일 장치에 결합한 SiGe 다이오드 기술의 출현으로 확장되었습니다. 이러한 정류기는 쇼트키의 장벽 금속/n형 Si 접합을 SiGe/n형 Si를 기반으로 하는 접합으로 대체합니다(그림 6).
그림 6: 쇼트키 금속 장벽을 SiGe로 대체하는 SiGe 정류기 그 결과 밴드 갭이 더 작아지고, 전자 이동성이 증가되며, 고유 전하 캐리어 밀도가 높아집니다. (이미지 출처: Nexperia)
이름에서 알 수 있듯이 SiGe는 실리콘과 게르마늄의 합금입니다. 반도체의 주요 이점은 실리콘보다 더 작은 밴드갭(여기서 밴드갭은 반도체의 가전 자대와 전도대 간 전자 볼트(eV)의 에너지 차이임), 더 높은 주파수에서 전환할 수 있는 능력, 더 큰 전자 이동도, 더 높은 고유 전하 캐리어 밀도입니다. SiGe의 낮은 밴드갭은 Si/n형 SiGe 접합의 VF를 약 0.75V로 낮추며 이는 고속 회속 다이오드보다 약 150mV 낮은 수치입니다.
실제로, 고속 회복 다이오드와 비교하여 낮은 VF는 다이오드의 전도 손실을 약 20% 감소시킵니다. 부품 효율성은 응용 제품의 듀티 사이클을 비롯한 여러 요인에 따라 달라지지만 엔지니어는 유사 응용 제품에서 합리적으로 5% ~ 10%의 향상을 기대할 수 있습니다. 또한, SiGe 다이오드는 쇼트키 다이오드보다 낮은 IR을 제공합니다(그림 7).
그림 7: SiGe 정류기는 쇼트키 장치보다 낮은 IR(우수한 고온 작동을 위해)과 고속 회복 정류기보다 낮은 VF(효율성 향상을 위해)를 제공합니다. (이미지 출처: Nexperia)
SiGe 다이오드는 높은 고유 충전 밀도와 전자/홀 이동도로 인해 낮은 trr을 제공하므로 고속 스위칭이 가능합니다. 이 고속 작동은 또한 상대적으로 낮은 기생 정전 용량 및 유도 용량으로 실현됩니다. 게다가, SiGe 다이오드는 비슷한 쇼트키 정류기와 비교하여 낮은 역회복 전하(QRR)와 낮은 역회복 전류(IRR) 를 제공하므로 스위칭 손실이 적습니다. 이러한 스위칭 손실은 전체 손실에 주요 원인이므로 이는 고주파 응용 제품에서 매우 중요합니다. 낮은 IR과 낮은 스위칭 손실의 조합은 열 폭주 문제를 거의 제거합니다.
SiGe 다이오드의 선택 및 사용
SiGe 트랜지스터는 여러 해 동안 시장에서 판매해 왔지만 SiGe 다이오드는 최근 도입되었습니다. 예를 들어, Nexperia의 PMEG120G10ELRX, PMEG120G20ELRX, PMEG120G30ELPJ SiGe 정류기는 크기 및 열 효율이 높은 클립 결합 FlatPower(CFP3) 및 CFP5 패키지로 제공되는 제품군에 속합니다(그림 8). 이 패키지는 전력 다이오드에 대해 업계 표준이 되었습니다.
그림 8: PMEG120G10ELRX SiGe 정류기는 열 전달을 부스팅하면서 공간을 절약하는 CFP5 패키지로 제공됩니다. (이미지 출처: Nexperia)
이 패키지의 고체 구리 클립은 열 저항을 최소화하여 열 전달을 부스트하므로 설계자가 보다 콤팩트한 PC 기판 설계를 사용할 수 있습니다. SMA 및 SMB 패키지와 비교하여 CFP3은 정류기 공간 요구 사항을 38% 줄이고, CFP5는 최대 56% 줄입니다.
종종 새로운 기술이 도입될 때 설계자는 구현 변수에 대해 주의해야 합니다. Nexperia SiGe 다이오드의 경우 동일한 패키징이 회사의 쇼트키 및 고속 복구 다이오드에도 사용되어 LED 조명, 자동차 ECU, 서버 전원 공급 장치 및 통신 인프라를 포함한 고온 응용 제품에 대해 드롭인 교체할 수 있습니다.
SiGe 정류기는 최대 120V의 Vrmax(샘플링을 위해 150V 및 200V 버전 제공)를 제공하며 이는 대부분의 쇼트키 다이오드에 부과되는 100V 제한을 크게 능가하는 것입니다. 또한 이 장치는 열 폭주 또는 경감 없이 최대 200°C까지 테스트되었습니다(그림 9). 175°C의 부품 작동 온도 제한(안전 작동 영역 (SOA))은 다이오드가 아니라 부품 패키지에 의해 결정됩니다. 그림 10은 SiGe 다이오드의 열 폭주 내성이 쇼트키 다이오드에 비해 더 확장된 안전 작동 영역을 허용하는 방식을 보여줍니다.
그림 9: Nexperia SiGe 정류기는 높은 온도에서 쇼트키 정류기의 열 폭주로 인한 영향을 받지 않습니다. (이미지 출처: Nexperia)
그림 10: 쇼트키 정류기와 비교하여 열 폭주 내성을 톻해 안전 작동 영역이 확장된 SiGe 정류기 (이미지 출처: Nexperia)
Nexperia SiGe 정류기는 0.2nA의 낮은 IR에서 1A, 2A, 3A의 IF 성능을 제공하며(VR = 120V(펄스형), Tj = 25°C), 상승 온도에서 최대 10µA까지 상승합니다(VR = 120V(펄스형), Tj = 150°C). 쇼트키 다이오드와 같이 정류기는 낮은 스위칭 손실과 6ns의 trr로 고속 스위칭 옵션에 좋은 선택입니다. 이 제품은 AEC-Q101 인증을 획득했습니다.
결론
쇼트키 정류기는 효율적이 고주파 AC/DC 컨버터에 대해 입증된 옵션이지만 상대적으로 높은 IR은 고온 응용 제품을 손상시키는 열 폭주를 일으킬 수 있습니다. 결과적으로 설계자는 고온 스위칭 컨버터를 위해 효율은 떨어지지만 열적으로 안정적인 고속 회복 다이오드를 사용해야 했습니다.
그러나 위에 언급한 것처럼 변환기의 입증된 SiGe 기술이 다이오드에서 상업적으로 사용 가능하게 되었습니다. 이 새로운 클래스의 장치는 쇼트키 장치의 효율성과 고속 스위칭 특성을 고속 회복 다이오드의 열 안정성과 결합합니다. 따라서 LED 조명, 자동차 ECU, 서버 전원 공급 장치 및 통신 인프라와 같이 고온 환경에 사용되는 설계에 적합한 솔루션을 제공합니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.