IEC 62368-1이 ICT 및 AV 장비를 위한 새로운 안전 표준을 제시합니다.
2019-04-11
완전히 새로운 IEC 62368-1 안전 표준의 효력 발생일이 지정되었습니다. 2020년 12월 20일 데드라인이 다가옴에 따라 이 기사에서는 새로운 표준 이면의 주요 원칙, 제품 인증 측면에서 이러한 표준이 지니는 의미, 제품 제조업체가 과도기를 가장 잘 관리할 수 있는 방법은 무엇인지에 대해 다룹니다.
HBSE 기반 표준
단순한 병합이나 이름 변경을 넘어서, IEC 62368-1 2차 개정판은 북미 및 유럽 지역의 ICT(정보 및 통신 기술) 및 AV(오디오/비디오) 장비 제품 테스트에 새로운 유해성 기반 관점을 도입하므로 대단히 중요합니다. 기존의 ICT 장비용 IEC 60950-1 및 AV 장비용 IEC 60065를 대체할 것으로 보이는 새로운 단일 표준은 근본적으로 다른 엔지니어링 원칙 및 용어를 구현하고 있습니다.
2002년 이래 IEC Technical Committee TC108의 활동이 이어지면서, 새로운 유형의 경제적인 제품이 소규모 사무실 및 자택 사무실, 가정용 엔터테인먼트 용도로 등장해 시간이 경과함에 따라 ICT 및 AV 장비 사이의 경계가 흐릿해지면서 IEC 62368-1 도입 움직임이 촉발되었습니다. 새로운 표준의 범위는 동일하지만 유해성 기반 안전 엔지니어링(HBSE)의 사용으로 인해 규정된 사양이 충족되는지를 입증해야 할 필요성이 사라졌습니다.
이 단일 통일 표준은 제조업체가 알려진 유해성을 고려했으며 제품이 의도된 환경에서 사용하는 데 안전하게 구축되었는지 입증함으로써 미래 지향적인 문서를 작성하는 것을 목표로 합니다. 또한 IEC 62368-1은 제품 설계자에게 설계 및 평가 측면에서 향상된 유연성을 제공해 비용이 많이 들고 부담스러운 수정을 자주 진행할 필요 없이 기술에 보조를 맞출 수 있게 할 것이라고 기대됩니다.
새 기술의 발전과 새로운 시장의 부상으로, 이 단일 통일 표준은 새로운 장비의 안전성을 평가할 수 있도록 더욱 명확한 프레임워크 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다. 따라서 현재 IEC 60950-1 및 IEC 60065에 속하는 모든 장비에는 새로운 표준이 적용될 것이며 그 범위 내에는 추가 제품도 포함되게 됩니다. 제품 종류 목록에는 다음이 포함됩니다.
- 컴퓨팅 및 네트워킹 제품: 서버, PC, 라우터, 노트북/랩톱 컴퓨터, 태블릿, 전원 공급 장치
- 소비자 가전: 증폭기, 홈씨어터 시스템, 디지털 카메라, 개인용 뮤직 플레이어
- 디스플레이 및 디스플레이 장치: 모니터, TV, 디지털 프로젝터
- 통신 제품: 네트워크 인프라 장비, 무선 전화 및 휴대전화, 배터리 구동식 통신 장치
- 사무용 기기: 복사기, 문서 파쇄기
- 가정, 학교, 데이터 처리 센서, 상업용 및 전문 환경에서 사용되는 다양한 유형의 오디오/비디오. 정보 및 통신 기술 장비
또한 새로운 표준은 제품에 국한되지 않으며 해당하는 경우 부품 및 서브 시스템과 관련이 있습니다. 따라서 전원 공급 장치 등의 타사 서브 시스템을 소싱하는 기업은 필요한 제품이 IEC 62368-1 기준에 따라 인증되었는지 확인해야 합니다. 마찬가지로 섀시 실장 전원 공급 장치 등의 장비 내부에 장착되는 부품에도 박스에 담긴 장비와 함께 제공되는 외부 전원 공급 장치 및 어댑터와 함께 해당 표준이 적용됩니다.
유해성 및 안전 조치
앞에서 언급한 바와 같이 HBSE 원칙으로의 전환은 새로운 표준으로의 전환을 보여줍니다. HBSE는 지난 25년 동안 입지를 다져온 안전 과학 분야로, 관행적으로 접근하던 제품 안전에 관한 입법을 성능 위주로 발상을 전환하여 유연하고 효과적으로 만들었습니다. HBSE 원칙은 사용자에게 통증이나 부상을 유발할 수 있는 잠재적으로 유해한 에너지원을 식별하고 이러한 에너지 전달이 발생하는 것을 방지하는 적합한 수단을 권장해 장비가 사용자에게 안전한 방식으로 작동할 수 있도록 합니다. 그 근거는 다음과 같이 요약될 수 있습니다.
- 사용된 에너지원 식별
- 생성하는 에너지 수준 측정
- 소스 에너지가 유해한지 여부 파악
- 결과에 따라 적절하게 분류
- 에너지가 본체 부분에 전달되는 방식 식별
- 적합한 안전 수단 결정
- 안전 조치의 효과 측정
HBSE는 유해성과 안전 조치를 다음과 같이 에너지원, 에너지 전달 메커니즘 또는 안전 조치, 최종 사용자 사이의 연관성을 설명하는 3차단 모델로 표현합니다.

그림 1: 안전 조치 및 에너지 전달을 위한 HBSE 3차단 모델(이미지 출처: CUI Inc.)
새로운 표준은 신체상의 손상을 허용하는 것은 물론, 전기적으로 유발된 화재 가능성을 평가하기 위해 점화가 발생하려면 연료가 있어야 한다는 것을 인정하는 HBSE 3차단 측정을 적용합니다. 또한, 62368-1은 전기, 열, 화학, 운동, 복사 에너지를 포함한 ICT/AV 전기 장비와 관련된 모든 에너지원을 참조합니다.
IEC 62368-1 표준은 사용자가 노출될 수 있는 에너지 수준을 ES1, ES2, ES3, ES1(최저 범주)으로 분류합니다. 전기 화재 유해성 및 예방 수단을 분석할 때 유사한 증가 척도가 사용됩니다. 이 에너지 수준 척도는 설계자가 보호 접지, 절연, 화재 방지 공간 등의 방법을 포함한, 제품에 필요한 안전 조치를 확립하는 데 도움이 됩니다. 이와 유사하게, 사용자 자신도 역량별로 범주화되어 ‘일반인’, ‘숙련자’ 또는 ‘기능자’로 분류됩니다.

그림 2: IEC 62368-1 에너지 수준 분류(이미지 출처: CUI Inc.)
구현 타임라인
변화의 시기가 다가오고 있으며 아직 과도기를 시작하지 않은 기업은 이제 준비를 시작하고 자체 안전 조치를 마련해야 할 시점입니다.
안전 분석과 관련된 새로운 유해성 기반 방법론은 설계자에게 자체 제품 맥락 속에서 안전 수단을 설계할 수 있는 향상된 유연성을 제공하는 것을 목표로 하며, 설계자는 동시에 그러한 제품이 사용하기에 안전하며 신체 부상이나 화재를 유발할 수 없음을 보장하기 위해 철저히 평가해야 합니다. 이 접근 방식은 수정하지 않아도 되는 새롭고 혁신적인 구성 방법과 기술 도입을 지원합니다. 이는 공개된 지역 및 국가 표준 간의 격차를 줄이는 데 도움이 됩니다.
OEM에는 다행스럽게도, IEC 62368-1 2차 개정판에는 기업의 기존 표준으로부터의 이전을 관리하게 돕도록 설계된 조항이 포함되어 있습니다. 여기에는 제품을 새로운 표준에 따라 인증하는 방식 및 시점을 결정하도록 돕는 것이 포함되며 60950-1 및 60065에 속하는 현재 서브 시스템 및 부품 인벤토리를 관리하는 방법도 포함됩니다.
마지막으로 미국 및 유럽의 규제 기관은 IEC 62368-1의 효력 발생일을 일치시켜 제품 공급업체에 이러한 전 세계 주요 시장 전반에서 유효한 모호하지 않고 통합된 목표를 제공하는 데 동의했습니다. 이는 OEM 기업에 새로운 테스트 방법과 문서를 갖출 여유 시간을 제공하는 긍정적인 개발 방향이라고 할 수 있습니다.
명시적이고 통일된 날짜를 제공함으로써 제품 제공업체는 자신들의 위치를 정확하게 이해하고 이전 표준이 철회되는 2020년 12월 20일에 규정을 철저히 준수하는 혁신적 제품을 제공하는 강력한 전향적 태도를 취하게 될 것입니다. CUI 덕분에 3W ~ 250W 범위의 IEC 62638-1 인증 전력 어댑터를 통해 설계자가 전환에 한 발 앞서 대처할 수 있게 됨에 따라 규정 준수를 도모하기가 더 용이해 졌습니다.
IEC 62368-1에 대한 CUI의 심층적 백서 읽기
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.