높은 전력 요구 사항 - 한 번에 하나의 커넥터로 충족
2021-04-22
소비자 가전 산업에 대한 제품의 엄청난 요구에 직면함에 따라 제품 제조의 핵심이 되는 영향 가운데 하나는 바로 엔지니어링입니다. 높은 전력 요구 사항, 공간적 제약 및 최종 제품 오류 등의 설계 과제는 엔지니어가 여전히 극복해야 하는 장애물 중 일부에 불과합니다.
설계 과제에 대한 솔루션
다행히도, 소비자 가전 제품의 구매가 증가함에도 많은 제조업체가 생산량을 충족하고 비즈니스 고객을 적절히 지원할 수 있었습니다. 주문자 상표 부착(OEM) 생산으로 지원을 제공할 경우, 필요한 전력을 제공할 전자 제품을 위해 Molex와 같은 회사가 필요합니다. 소비자 가전의 확산 추세는 계속 증가하고 있으며 Molex는 엔지니어가 직면할 수 있는 많은 설계 과제에 대해 적절한 전력 솔루션을 제공합니다.
그림 1: Molex와 DigiKey는 고객의 응용 제품을 위한 전력 솔루션을 보유하고 있습니다. (이미지 출처: Molex)
콤팩트 솔루션으로 에너지 수요 충족
이제 재택 근무자의 수가 증가함에 따라 소비자 가전 제품에 대한 고객의 요구의 요구가 대단히 늘고 있습니다. 랩톱, 컴퓨터, 모니터, 헤드셋 및 태블릿을 포함하여 직장과 학교 설비의 필요가 크게 증가했습니다. 이러한 소비자 가전 제품을 설계할 때 엔지니어는 모든 프로젝트의 기대치를 충족하는 것이 어렵다는 것을 알게 됩니다. 일부 고전력 응용 제품은 제한된 공간으로 인해 더 작은 전자 부품이 필요합니다. 따라서 설계 엔지니어는 커넥터가 차지하는 공간을 유지하면서 소형 패키지에서 더 높은 전류 성능에 대한 요구를 충족해야 합니다. Molex는 이러한 요구 사항을 충족하고 고품질 솔루션을 제공하기 위해 다양한 소형 전력 커넥터를 제공합니다.
성능 및 기능을 통한 전력 안정성
Nano-Fit, Micro-Fit 및 Mini-Fit 전력 커넥터는 소형 패키지로 완벽하게 보호된 헤더 단자를 설계 엔지니어에게 제공합니다. 이 커넥터의 피치 범위는 2.50mm ~ 4.20mm이며 설계 유연성을 위해 8.0A ~ 20.5A의 전류를 제공합니다.
엔지니어는 일반 대중을 위해 설계할 때도 품질 문제에 직면합니다. 제조업체는 요구 사항을 충족하고 최종 제품의 고장을 방지하기 위해 신뢰할 수 있는 부품을 원합니다. 커넥터 조립 중에 단자가 느슨해지고 일부 응용 제품은 반복적인 결합 요구 사항으로 인해 작업자를 피로하게 할 수 있으며, 두 경우 모두 최종 제품의 고장으로 이어질 수 있습니다.
이러한 종류의 문제를 고려할 때 OEM은 Molex에서 고품질의 솔루션을 기대할 수 있습니다. 예를 들어 Molex의 Fit 전력 커넥터 제품군은 엔지니어가 설계 작업에서 직면하는 문제를 해결하는 데 탁월합니다. 이 커넥터는 장비에서 이용 가능한 공간이 제한된 경우에도 사용할 수 있도록 작은 실장 면적과 높은 전류를 제공합니다. 또한 Fit 커넥터는 잠금 중복성을 통해 단자의 백아웃 현상을 크게 줄이기 위해 통합된 단자 위치 보증(TPA)을 제공합니다. 또한 개선된 TPA 설계를 통해 이 커넥터는 조립 오류를 줄여 단자 백아웃 현상과 높은 결합 주기를 견디는 동시에 작업자의 피로를 방지합니다. DigiKey 웹 사이트에서 Molex Fit 제품군 전력 커넥터에 대해 자세히 알아보세요.
Molex V-0/GlowWire combo 옵션의 장점
다양한 OEM 업체는 설계 유연성을 지원하는 전력 커넥터가 필요합니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 Fit 제품군 라인의 여러 제품은 분리형 단자, 포지티브 잠금 및 각형 단자가 있는 다양한 색상의 극화된 하우징도 제공합니다.
소비자 가전 산업은 비용 구조 요구 사항도 충족할 수 있습니다. 예를 들어, Molex의 완벽한 Fit 커넥터 제품군은 V-0/GlowWire 조합 수지를 제공하여 자재 명세서에서 필요한 항목 수를 줄임으로써 재료와 인건비를 절감합니다. 또한 이러한 커넥터를 통해 고객은 전기 요구 사항에 대한 유럽 안전 표준을 충족할 수 있습니다.
그림 2: Molex 2074780006은 발광 전선 호환 헤더의 예입니다. (이미지 출처: Molex)
전반적으로, 많은 소비자 가전 제품은 공간 절약형으로 좁은 공간에서 우수한 견고성을 지니도록 설계되어야 합니다. 제조업체는 강력한 성능과 신뢰성을 갖춘 완벽한 솔루션을 제공하기 위해 Molex의 Fit 커넥터 제품군을 생각해 볼 수 있습니다.
밀폐 보호 기능과 함께 전력 수요 충족
주택 소유자가 스마트 세탁기 및 냉장고와 같은 새로운 가전 제품으로 집을 업그레이드하기 시작함에 따라 엔지니어는 더 많은 설계 유연성이 필요합니다. 이러한 응용 제품들은 밀폐되지 않은 커넥터로는 문제가 발생하기 쉬운 습한 환경에서 작동합니다. 또한 일부 소비자 가전 응용 제품에 요구되는 기능은 점점 더 늘어나기 때문에 필요한 전기 부품이 들어갈 자리는 부족하게 되었습니다.
습한 환경에서도 안정적
Molex의 Squba 밀폐형 커넥터 시스템은 1.80mm 및 3.60mm의 피치와 IP67 등급을 제공하여 습한 환경에서도 안정적인 연결을 보장합니다. 일반적으로 정격 전류가 증가하면 전선 게이지에 대한 필요도 늘어나므로, 소비자 가전 제조업체는 콤팩트한 크기를 포기해야 하고 비용도 증가하게 됩니다. Squba 전력 커넥터는 경쟁사 대비 더 작은 전선으로 더 많은 전력을 공급합니다. 결과적으로, 고객은 더 작은 전선으로 보다 많은 전력을 지원할 수 있으므로 공간 집약적 응용 제품을 지원하고 비용을 절감할 수 있습니다.
많은 소비자 가전 응용 제품은 밀폐되지 않은 커넥터가 있는 경우 고장을 일으킬 수 있는 습한 환경에 노출되어 있습니다. 조립, 조작, 배송 및 사용하는 과정에서 최종 제품에 문제를 일으킬 수 있는 손상이 발생할 수 있습니다. 모든 Squba 커넥터에는 밀폐 부위를 보호하는 캡이 있어 보다 안정적인 연결이 가능합니다. 또한 캡에는 조립 중에 단자로 인해 밀폐 부위에 구멍이 나는 것을 방지하기 위해 단자 삽입용 가이드가 있습니다.
다양한 산업 분야의 OEM 업체는 전력 요구 사항을 충족하기 위해 Squba 커넥터를 사용할 수 있습니다. 소비자 가전 최종 제품은 올바른 밀폐로 탁월한 보호 기능을 제공하는 Squba 커넥터 시스템 덕분에 더욱 신뢰할 수 있습니다. Molex의 Squba 전력 커넥터에 대한 자세한 내용은 DigiKey 웹 사이트를 참조하세요.
그림 3: Molex 2077820002는 이중 회로 Squba 커넥터의 예입니다. (이미지 출처: Molex)
뛰어난 안정성으로 전력 수요 충족
우리의 생활 방식이 새로운 표준으로 변화함에 따라, 그 어느 때 보다도 빠르게 관련 요구 사항을 충족하고 안정성을 보장하려면 강력한 솔루션이 필수적입니다. 소비자 가전 산업에서 일부 응용 제품은 반복적인 결합 요구 사항 및 단자 백아웃 현상으로 인해 잘못된 결합 문제가 발생하여 최종 제품에 고장을 초래할 수 있습니다. Molex의 L1NK 전력 커넥터는 L1NK 250, 300 및 396 제품과 함께 솔루션을 제공합니다. 이러한 커넥터는 고유의 키잉 설계와 결합이 제대로 되었는지를 확인할 수 있는 명확한 클릭 소리로 잘못된 결합을 방지합니다. L1NK 커넥터 시스템 내 TPA 설계는 단자를 리셉터클 내부에서 확실하게 결합하여 단자 백아웃을 줄임으로써 제품의 고장을 방지합니다. 그동안 엔지니어들은 새로운 설계를 하는 중에 기존 PCB 설계에서 직접 드롭인 방식의 교체품을 찾는 데 어려움을 겪었습니다. L1NK 250 및 L1NK 396 헤더는 PCB에서 각각 JST-XA 및 JST-VH 제품을 직접 드롭인 교체할 수 있습니다.
커넥터의 특징으로는 고유 키잉 설계, TPA, 리플로 가능 헤더, V-0/GlowWire 조합 수지 및 포지티브 잠금 래치 등이 있습니다. Molex L1NK 전력 커넥터에 대한 자세한 내용은 DigiKey.com을 참조하세요.
설계 유연성으로 전력 수요 충족
새로운 기술을 통해 효율성이 개선됨에 따라 고객은 전력 요구 사항을 충족하기 위해 더 높은 출력 밀도를 필요로 합니다. Molex EXTreme Guardian HD B-B 커넥터는 소형 폼 팩터에 높은 전력(최대 80.0A)을 제공하여 고전류 밀도 요구 사항을 충족하는 가장 효과적인 솔루션 중 하나를 제공합니다. 이러한 커넥터의 선형 전류 밀도는 155.0A/cm입니다. 설계 유연성을 위해 동일하거나 작은 공간에서 더 많은 전력이 전달됩니다.
보다 콤팩트한 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 결과적으로 장비 내의 공간이 좁아져 공기 흐름이 방해될 위험이 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 엔지니어는 공기 흐름 개선을 위한 12.70mm의 낮은 높이를 특징으로 하는 Molex의 EXTreme Guardian HD B-to-B 전력 커넥터를 고려해 볼 수 있습니다. 저높이 하이브리드 전력 및 신호 시스템은 냉각 시스템의 공기 흐름을 개선합니다.
특징
Molex의 EXTreme Guardian 전력 커넥터는 스루홀 납땜 및 압입식 테일로 유연한 제조 옵션을 제공합니다. 이 커넥터는 정확한 스루홀 위치 지정을 가능하게 하고 PCB 페그로 안전하게 고정할 수 있습니다. 또한 금 도금 접점이 특징이며 인터페이스의 저항이 낮습니다. 이중 접점 설계는 최대 125V를 처리하고 가능한 가장 낮은 전압 강하와 비가역적 전력 손실로 고전압 AC 또는 DC 응용 제품을 지원합니다. UL 및 CSA 인증을 받은 이 커넥터는 안전 기관 승인을 받았으며 안전 요구 사항을 충족합니다.
그림 4: Molex의 1510340014는 4위치 EXTreme Guardian 전력 커넥터의 예입니다. (이미지 출처: Molex)
뛰어난 기술로 전력 수요 충족
작년 한 해 가정용 Wi-Fi 사용량이 크게 증가함에 따라, 더 많은 대역폭이 필요해진 고객은 갑자기 새로운 Wi-Fi 시스템을 구입하곤 했습니다. 헬스클럽 방문이 어려워지자 많은 사람들이 러닝 머신, 실내용 자전거, 가정용 피트니스 미러와 같은 가정용 휘트니스 장비를 구입했는데, 이 모든 장비에는 고전력 생산성을 갖춘 전자 부품이 필요합니다.
또한 전력 효율성은 데이터 센터와 같이 전력 소비가 많은 대규모 작업에서 비용을 관리하는 데도 중요합니다. 전력 수요를 효율적으로 충족하기 위해 {/ph1}Molex Coeur 고전류 상호 연결 시스템{/ph1}은 접점 저항이 낮으며 접점 인터페이스에서의 전압 강하를 크게 줄입니다. 다른 접점 설계에 비해 열 발생이 최소화되므로, 고객은 고전류 용량을 사용할 수 있습니다.
그림 5: Molex Coeur 커넥터의 예는 여기에 표시된 2043180006 6mm 표면 실장 소켓입니다. (이미지 출처: Molex)
모든 기계 설계에 내재된 공차 스택 문제로 인해,병렬 PCB 또는 버스바를 결합할 때 소켓과 핀을 정렬하기가 어렵습니다. 어느 정도의 자체 정렬은 결합 중에 커넥터를 결합하고 오정렬을 완화하는 데 도움이 됩니다. Coeur의 고전력 메자닌 유형 커넥터는 업계 최고의 기술을 통합하여 결합 시 최대 1.00mm의 자체 정렬을 제공하므로, 로컬 핫스팟을 생성할 수 있는 접촉 빔의 변형을 방지합니다. 고객은 자체 정렬이 중요한 결정 요소인 병렬 PCB 또는 버스바 응용 제품에 대해 4가지 크기 중에서 선택할 수 있습니다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표 1: Molex의 전력 커넥터 라인 비교. (표 출처: Molex)
Molex의 장점
Molex는 제조업체가 제품 가용성 및 품질에 대한 높은 수요를 충족하는 데 필요한 엔지니어링 리소스, 제품 및 전문 지식의 선두 주자입니다. 우수한 기능과 특성을 제공하는 고품질 전력 커넥터를 통해 Molex는 오늘날 시장의 어려운 문제를 해결하고 고객의 고전력 수요를 충족하는 데 도움이 되는 완벽한 솔루션을 제공합니다. Molex는 많은 산업 분야에서 신뢰할 수 있는 가치 있는 솔루션의 원천이 되어 이 세상을 더 나은 곳으로 만들기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 글로벌 커뮤니티로서, 설계를 개선하며 더욱 스마트해질 새로운 방법을 찾기 위해 함께 노력합니다.
DigiKey의 Molex 전력 커넥터를 방문하여 신뢰성, 품질 및 비용 효율성에 대한 업계 요구 사항을 충족시키세요.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.