• Preferred Supplier

Bourns, Inc.

제품 종류

Image of Bourns Automotive Gate Driver

HVMA03F4A-LP8S - 고전압 응용 제품을 위한 저높이 절연 변압기

Bourns는 게이트 구동기 및 고전압 배터리 관리 시스템용으로 설계된 저높이 절연 변압기를 출시했습니다. 이 변압기는 높은 연면거리를 특징으로 하며, 콤팩트한 응용 제품의 안전성과 성능을 향상시킵니다.

Image of Bourns Thermal Protection MOV 1220

1220 계열 - 고급 열적 안전 기능을 갖춘 콤팩트한 서지 보호 장치

Bourns의 새로운 서지 보호 장치는 콤팩트한 PCB 폼 팩터에서 강력한 서지 억제 기능을 제공합니다. 이러한 장치는 심각한 전력 서지로부터 민감한 장비를 보호하고 열 폭주를 방지하기 위해 고급 열 보호 기능을 갖추고 있습니다.

Image of Bourns SSA Series

SSA-2 계열 아날로그 션트 센서 – Bourns의 Riedon™ 제품

Bourns의 새로운 션트 센서인 Riedon™ 제품은 뛰어난 작동 안정성과 함께 고정확도의 전류 감지 기능을 제공합니다. 이 제품은 표유 자계를 견디고 단극 전원 공급 장치를 지원하므로 배터리 시스템, 재생 에너지 및 산업용 응용 제품에 이상적입니다.

도구 및 지원

추천 동영상

Bourns® Braking Resistors
Bourns® Braking Resistors
Bourns® SRP-CL Power Inductors for DDR5 Applications
Bourns® SRP-CL Power Inductors for DDR5 Applications
Network Resiliency
Network Resiliency
Single Pair Ethernet 10BASET-T1S
Single Pair Ethernet 10BASET-T1S
모두 보기

최신 PTM

Image of Bourns Inc. Mini-Breaker for Overtemperature Protection in Heater Applications
5 minutes
Mini-Breakers: Overtemperature Protection for Heater Applications
Bourns mini-breakers are a combination of two common circuit protection technologies: a PTC and a bimetal switch, providing several advantages over either technology on its own.
Bourns' Mini-breaker Thermal Cut Off (TCO) Devices
5 minutes
Mini-breaker Thermal Cut Off (TCO) Devices
This presentation will introduce the range of mini-breakers, explain their construction, and review their applications and advantages. It will also explain the part numbering system and talk about how to select the most suitable part.
Image of Bourns' Magnetics SRP Series Shielded Power Inductors
5 minutes
Magnetics SRP Series Shielded Power Inductors
Bourns' SRP series power inductors are designed for high current applications and low radiation in a compact size.
Image of Bourns' GMOV Hybrid Overvoltage Protection Component
5 minutes
GMOV™ Hybrid Overvoltage Protection Component
Bourns' GMOV™ component combines the technology of an MOV and GDT with FLAT® technology to resolve premature MOV degradation and failure.
Image of Bourns BPS110 BPS120 and BPS130 Pressure Sensors
5 minutes
Pressure Sensor Overview
The Bourns Precision Sensor (BPS) portfolio has dependable sensors for every type of pressure, from precision, ultra low pressure to high temperatures and harsh environments.
BPS230-SM
5 minutes
BPS230 Humidity Sensor
This presentation will provide an overview of the BPS230 Humidity Sensor from Bourns®.
모두 보기

Bourns, Inc. 소개

- Bourns, Inc.는 1947년 Marlan Bourns와 Rosemary Bourns에 의해 설립된 이래 전자 부품 및 통합 솔루션의 설계, 제조, 판매 부문에서 전자 산업을 선도하고 있습니다. 업계의 혁신을 주도하고 있는 Bourns는 컴퓨터, 전기 통신, 자동차, 휴대용 전자 부품 같은 고도 성장 분야의 제품 개발을 목표로 합니다.

Bourns는 1952년 Trimpot® 라인의 출시와 함께 회사 설립 초기에 제품과 서비스의 품질, 가치, 혁신에 대한 기준을 수립했습니다. Trimpot® 라인은 세계 최초로 특허를 획득한 트리밍 전위차계입니다. 우수성을 추구하는 Bourns는 제품 및 서비스를 지속적으로 개선하여 전 세계 고객을 만족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. Bourns의 철학은 전 세계 고객을 위한 우수한 제품 품질, 믿을 만한 배송, 최고의 전반적인 가치에 바탕을 두고 있습니다. Bourns는 글로벌 제조 및 고객 지원 기능을 유지하는 것 이외에도 기술 개발 및 제조 역량 확장에 투자를 집중하여 변화하는 고객의 요구를 충족합니다. 이러한 지속적인 투자를 통해 Bourns는 부품 소형화 트렌드를 주도합니다. 품질 향상을 위한 Bourns의 노력은 QS 9000 및 ISO 9001/2000 인증을 준수하는 제조 공정을 통해 입증됩니다.

“DigiKey와 32년이 넘는 오랜 기간 동안 성공적인 파트너십을 유지할 수 있었던 점 특히 기쁘게 생각합니다. 업계에서 가장 빠르게 성장하는 전자 부품 유통업체 중 하나인 DigiKey와의 협력을 통해 고객 기반을 확대하고 고급 제품 및 응용 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 수 있었습니다. Bourns는 DigiKey를 최고의 유통 파트너로 거듭 선정해 왔으며 이러한 상호 존중의 관계를 소중히 여기며 계속 이어나갈 것입니다."라고 Bourns, Inc.의 글로벌 영업 담당 수석 부사장인 James Harrington이 전했습니다.