KRW | USD
  • Preferred Supplier

Bourns, Inc.

Image of Bourns HCTSM8 Series Transformers

HCTSM8 계열 변압기

Bourns의 HCTSM8 계열은 고 공간거리/연면거리 분리 전력 변압기입니다.

Image of Bourns Model CB Series

모델 CB 계열

Bourns의 모델 CB 미니어처 리셋 가능 열 차단(TCO) 장치는 미니어처 패키지로 업계 동급의 더 큰 부품과 동일한 전류를 전달할 수 있습니다.

Image of Bourns ZVHT Series

ZVHT 계열 저전압 고온 배리스터

Bourns의 ZVHT 계열 배리스터는 회로 기판 수준에서 통합 회로 등을 보호하기 위해 고안되었습니다.

도구 및 지원

추천 동영상

Bourns® PQ Series Inductors
Bourns Polymeric Thermal Cutoff Devices | Digi-Key Daily
Bourns MF-GSMF Series Fuses | Digi-Key Daily
Bourns GMOV™ Protection Components | Digi-Key Daily
모두 보기

최신 PTM

5 minutes
Mini-breaker Thermal Cut Off (TCO) Devices
This presentation will introduce the range of mini-breakers, explain their construction, and review their applications and advantages. It will also explain the part numbering system and talk about how to select the most suitable part.
10 minutes
Transient Blocking Units
The TBU® HSP is a silicon-based, solid-state, resettable device which is placed in a series with a signal path.
5 minutes
Magnetics SRP Series Shielded Power Inductors
Bourns' SRP series power inductors are designed for high current applications and low radiation in a compact size.
5 minutes
GMOV™ Hybrid Overvoltage Protection Component
Bourns' GMOV™ component combines the technology of an MOV and GDT with FLAT® technology to resolve premature MOV degradation and failure.
5 minutes
Pressure Sensor Overview
The Bourns Precision Sensor (BPS) portfolio has dependable sensors for every type of pressure, from precision, ultra low pressure to high temperatures and harsh environments.
5 minutes
BPS230 Humidity Sensor
This presentation will provide an overview of the BPS230 Humidity Sensor from Bourns®.
모두 보기

Bourns, Inc. 소개

- Bourns, Inc.는 1947년 Marlan Bourns와 Rosemary Bourns에 의해 설립된 이래 전자 부품 및 통합 솔루션의 설계, 제조, 판매 부문에서 전자 산업을 선도하고 있습니다. 업계의 혁신을 주도하고 있는 Bourns는 컴퓨터, 전기 통신, 자동차, 휴대용 전자 부품 같은 고도 성장 분야의 제품 개발을 목표로 합니다.

Bourns는 1952년 Trimpot® 라인의 출시와 함께 회사 설립 초기에 제품과 서비스의 품질, 가치, 혁신에 대한 기준을 수립했습니다. Trimpot® 라인은 세계 최초로 특허를 획득한 트리밍 전위차계입니다. 우수성을 추구하는 Bourns는 제품 및 서비스를 지속적으로 개선하여 전 세계 고객을 만족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. Bourns의 철학은 전 세계 고객을 위한 우수한 제품 품질, 믿을 만한 배송, 최고의 전반적인 가치에 바탕을 두고 있습니다. Bourns는 글로벌 제조 및 고객 지원 기능을 유지하는 것 이외에도 기술 개발 및 제조 역량 확장에 투자를 집중하여 변화하는 고객의 요구를 충족합니다. 이러한 지속적인 투자를 통해 Bourns는 부품 소형화 트렌드를 주도합니다. 품질 향상을 위한 Bourns의 노력은 QS 9000 및 ISO 9001/2000 인증을 준수하는 제조 공정을 통해 입증됩니다.