• Preferred Supplier

Allegro MicroSystems

Image of Allegro Replace the Shunt

션트 교체

Allegro의 통합형 션트리스 센서 솔루션을 확인해 보세요. 외부 션트 저항기가 필요 없고, 모든 전자 시스템의 효율성과 격리가 더욱 향상될 뿐만 아니라 크기가 작아지고 전반적인 성능이 향상됩니다. DigiKey에서 주문 가능합니다.

Image of Allegro XtremeSense TMR Technology

XtremeSense™ TMR 기술

XtremeSense TMR 기술이 적용된 Allegro 센서는 Hall, AMR, GMR에 비해 가장 높은 자기 감도, 가장 낮은 전력 소비, 가장 작은 크기를 제공합니다.

Image of Allegro APS12753/APS11753 Sensors

APS12753/APS11753<br />마이크로파워 자기 센서

Allegro MicroSystems APS12753 및 APS11753 마이크로파워 자기 홀 효과 센서는 배터리로 구동되고 에너지를 많이 소모하는 응용 제품을 혁신하도록 설계되었습니다.

Image of Allegro New Era of Robotics

로봇 공학의 새로운 시대: 더 스마트한 감지! 더 부드러운 동작!

Allegro는 견고성과 안정성을 유지하면서도 고성능 로봇 시스템을 빠르고 쉽게 개발할 수 있도록 역동적인 센서 및 모터 드라이버 포트폴리오를 엔지니어에게 제공합니다.

Image of Allegro 48V Solutions

48V 시스템 솔루션

Allegro에서 제공하는 광범위한 48V 시스템을 살펴보세요. 자동차, 산업, 청정 에너지 및 데이터 센터 응용 분야를 위한 다양한 솔루션에 센서 및 전력 IC, 게이트 구동기, 평가 기판을 제공합니다.

도구 및 지원

추천 동영상

Allegro MicroSystems Micropower Switch and Latch Sensors
Allegro MicroSystems Micropower Switch and Latch Sensors
AGV and AMR Application Video
AGV and AMR Application Video
ACS37041 - Integrated Hall Effect Current Sensor
ACS37041 - Integrated Hall Effect Current Sensor
How magnetic current sensors outperform shunt-based solutions
How magnetic current sensors outperform shunt-based solutions
모두 보기

최신 PTM

Image of Allegro Microsystems APM80950 and APM80951 LED Driver Modules
10 minutes
APM80950 and APM80951 LED Driver Modules
This presentation will introduce the APM80950 and APM80951 LED driver modules from Allegro MicroSystems.
Allegro's A17700 Pressure Sensor Interface IC
5 minutes
A17700 Pressure Sensor Interface IC
This presentation will discuss the features, specifications, and applications for the A17700 pressure sensor IC.
Image of Allegro MicroSystems' ATS19580LSNxxx-xxxxxx-x Back-Biased GMR Speed and Direction Sensor
5 minutes
ATS19580LSNx Back-Biased GMR Speed and Direction Sensor
Allegro MicroSystems' back-biased GMR speed and direction sensor is ideal for gear tooth sensing in applications such as automotive transmission.
Allegro's Alternatives to Shunts for Current Sensing
5 minutes
Alternatives to Shunts for Current Sensing
Comparison between shunt current measurement and magnetic current measurement. What are the advantages and disadvantages of both technologies and where to use which technique.
Image of Allegro Microsystems Magnetic High-Current Sensors - Magnetic High-Current Sensors
10 minutes
Magnetic High-Current Sensors
This presentation will provide an introduction to the different Hall-based high-current sensor IC solutions from Allegro Microsystems.
Image of Allegro's AC/DC Highly Isolated Power Monitoring Sensor
5 minutes
AC/DC Highly Isolated Power Monitoring Sensor
This presentation will provide an introduction of the Power Monitoring challenges, applications and solutions that Allegro Microsystems can provide to customers searching for better energy efficiencies in their system, or just giving an indication of the power consumption in real time to the user.
모두 보기

Allegro MicroSystems 소개

Allegro MicroSystems는 전력 및 감지 기술의 미래를 재정의합니다. 녹색 에너지에서 고급 이동성 및 동작 제어 시스템에 이르기까지, Allegro MicroSystems의 팀은 세계를 한 단계 더 발전시키고 고객에게 경쟁 우위를 제공하는 지능형 솔루션을 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 글로벌 엔지니어링, 제조 및 지원을 제공하는 Allegro는 전 세계 대규모 엔터프라이즈 및 지역 시장 선도업체에 대한 신뢰할 수 있는 협력업체입니다.